Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Gestion intelligente de l'énergie pour une meilleure efficacité des ressources

La Sustainability devient de plus en plus importante dans l'industrie. 20% des émissions de CO₂ sont créées par l'industrie. Et 38 % de la consommation d'énergie est attribuable à l'industrie. En raison de la hausse des prix de l'énergie et de la rareté des ressources, les entreprises subissent de fortes pressions pour contrer ces conditions.

Un partenaire solide pour la technologie de mobilité zéro émission

Le fournisseur automobile ElringKlinger a reconnu l'urgence du problème et est pleinement engagé en faveur du développement durable. Par exemple, ElringKlinger est le premier fournisseur de niveau 1 à offrir son propre groupe motopropulseur intégré pour les véhicules électriques composé d'une unité d'entraînement électrique, d'une batterie et d'une pile à combustible. De plus, il y a la première série de production de piles à combustible à base d'e-carburants en Allemagne. Cette expertise est également appréciée par Airbus, avec qui ElringKlinger développe conjointement une pile à combustible pour les avions.

Améliorer l'efficacité énergétique

Grâce à une gestion holistique de l'énergie, les chiffres clés de l'efficacité énergétique peuvent être affichés et analysés, et des mesures d'optimisation peuvent être initiées pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs usines. Cela remplit également les exigences légales.

Optimiser la gestion de la charge

ElringKlinger produit sa propre énergie, d'abord sous forme de chaleur perdue et deuxièmement sous forme d'énergie solaire pour augmenter son efficacité des ressources. Cette énergie peut être intégrée à l'équilibrage de la gestion de la charge et réduit les coûts.

Prendre des mesures axées sur les données vers la décarbonisation

La surveillance et le contrôle des émissions sont effectués dans le cadre de la gestion de l'énergie. Il mesure les émissions de CO₂, détermine l'empreinte CO₂ de chaque produit, et crée ainsi toutes les conditions pour minimiser cette empreinte.

Neutre en CO₂-d' ici 2030

Fidèle à son rôle de pionnier, ElringKlinger AG s'est fixé un objectif ambitieux : La société vise à atteindre une production neutre en CO2 en Europe d'ici 2025 et aux États-Unis et en Asie d'ici 2030.

Andreas Weiss, vice-président de la gestion de la qualité et du Sustainability durable de CU, est convaincu : « Certaines personnes pensent que la durabilité et la production respectueuse de l'environnement sont une sorte de luxe : mais ce sont des facteurs entrepreneuriaux indissociables, créant de l'argent qui passe littéralement par n'importe quelle entreprise. Soit vous faites quelque chose avec, soit vous le laissez simplement s'écouler.

ElringKlinger « fait quelque chose avec ça. » Cependant, cela implique également de cartographier la totalité de l'empreinte carbone de tous les produits dans toutes les usines du monde entier. Un projet aussi ambitieux nécessite un partenaire solide — qu'ElringKlinger a trouvé chez Siemens.

Andreas Weiß, Vice-président de la gestion de la qualité et du Sustainability de l'CU

Gestion uniforme de l'énergie

En collaboration avec ElringKlinger, Siemens a conçu la transformation numérique de l'entreprise, qui comprend les trois aspects de la numérisation, de l'automatisation et de la standardisation et est évolutive pour toutes les usines du monde entier.

Homme assis devant un moniteur montrant les emplacements à travers l'Europe sur une carte à côté des données de performance

La numérisation et l'automatisation font partie intégrante d'une entreprise numérique capable de relever les défis actuels, tels que le développement de produits plus individuels avec des ressources plus rares. Les processus numérisés et automatisés assurent une production plus rapide, plus flexible et plus efficace. La normalisation jette les bases de la mise en œuvre : Elle réduit la complexité de l'architecture globale de l'usine et simplifie l'intégration des machines et des systèmes. Résultat : le temps d'ingénierie est réduit, les usines sont mises en service plus rapidement, les changements de processus sont mis en œuvre plus rapidement et les produits sont lancés sur le marché en moins de temps.

Moniteur S7 EE et gestionnaire de l'énergie pour l'analyse en temps réel

ElringKlinger a pu mettre en place un système uniforme de gestion de l'énergie grâce à la standardisation étendue de ses usines. Une équipe composée de Thomas Haug et Daniel Scheurle d'ElringKlinger et Torsten Maskos de Siemens a travaillé ensemble pour identifier les besoins de l'entreprise et a conçu un concept comprenant une variété de solutions matérielles et logicielles. Voici quelques exemples : Les appareils de mesure Sentron et le moniteur Simatic S7 EE (prédécesseur de l'addon WinCC ResCon- Moniteur d'efficacité de la machine) sont utilisés pour l'enregistrement, la visualisation et l'évaluation normalisée de l'efficacité des machines, des flux d'énergie et de la consommation. Simatic Energy Manager analyse et évalue les données.

Deux employés regardant un moniteur avec un graphique
Forfaits d'efficacité énergétique SIMATIC (16:9)

Le système complet de gestion de l'énergie a été mis en œuvre à l'aide de packages d'efficacité énergétique standardisés qui peuvent être commandés, ce qui facilite la mise à l'échelle et la mise en œuvre des solutions. Désormais, une analyse énergétique conforme à la norme VDMA peut être effectuée pour fournir des informations sur la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique à grande échelle. Daniel Scheurle, responsable de l'énergie et du développement durable chez ElringKlinger, est impressionné par la façon dont l'énergie peut être enregistrée à la fois localement et globalement. Il est également enthousiasmé par la représentation graphique flexible dans le tableau de bord de l'Energy Manager Pro installé : « Maintenant, je peux voir l'énorme quantité de données en temps réel de manière analysable. Sans compter que ce type de gestion de l'énergie peut également être utilisé pour déterminer l'empreinte carbone de tous nos produits. C'est une étape majeure sur la voie de la neutralité CO₂. »

Augmenter l'efficacité, réduire les coûts, économiser des ressources

Une étape importante sur la voie de la production durable consiste à utiliser les ressources de manière optimale. Grâce aux solutions mises en œuvre, ElringKlinger réalise une transparence complète des données qui est utilisée pour créer un concept pour la génération, le stockage, l'approvisionnement et l'utilisation de l'énergie : et c'est la gestion holistique de l'énergie.

Cela marque une autre étape dans la cartographie de l'empreinte carbone de nos produits. Cela nous permet de cartographier virtuellement un aspect important de nos produits : la durabilité.
Andreas Weiß, Vice-président de la CU, Qualité et Sustainability , ElringKlinger AG