Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Innovation et vision stratégique

Production innovante de cadres en bois avec processus de travail

Optimisez les processus de production et augmentez la flexibilité des centres de travail pour les cadres en bois grâce aux technologies avancées de Siemens.

Un partenariat pour révolutionner l'automatisation

Processus de travail, Leader dans la production de centres d'usinage pour cadres de fenêtres et de portes, l'entreprise cherchait une solution pour gérer la complexité de sa plus grande ligne de production. Le principal défi était de coordonner plus d'une centaine d'axes au sein d'une structure modulaire. Partant de ce besoin, l'entreprise s'est lancée, avec Siemens, dans un parcours de transformation numérique qui va au-delà de la fourniture technique, en se concentrant sur les performances haut de gamme et l'intégration de services avancés.

Numérisation, évolutivité et hautes performances

Centraliser la gestion

Gérez tous les appareils impliqués via une seule plateforme Siemens, ce qui rend l'application modulaire et simplifie le développement.

Augmenter les performances

Augmentez la productivité sans compromettre la qualité de traitement grâce aux systèmes de commande et d'entraînement haut de gamme.

Optimiser avec des données

Intégrer la cybersécurité, l'analyse de la consommation d'énergie et les algorithmes d'intelligence artificielle pour une production efficace.

Processus de travail : Efficacité et vision technologique

Working Process - image 1

Flexibilité maximale avec Sinumerik ONE

La ligne de production utilise deux Sinumerik ONE contrôleurs en parallèle, tirant parti des capacités du CNC pour l'usinage des matériaux et le PLC 1500 pour la manutention automatisation. L'architecture permet la coordination du contrôle de mouvement sur plus de 100 axes, assurant à la fois précision et vitesse. L'approche modulaire permet de gérer la complexité du système tout en maintenant un haut niveau de flexibilité opérationnelle, ce qui est essentiel pour répondre aux demandes personnalisées du Européen et Marchés nord-américains.

Security et surveillance des processus

La solution actuelle ne se limite pas à l'automatisation, mais inclut des dispositifs avancés pour la cybersécurité et la surveillance de l'énergie. L'ouverture des appareils Siemens permet à Working Process d'intégrer d'innombrables applications numériques pour une optimisation constante des processus. Cette approche assure la protection des données sensibles et une gestion minutieuse des ressources énergétiques tout au long de la ligne.

Working Process - image 003
Working process - image 3

Vers l'intégration de l'IA

En regardant vers l'avenir, le partenariat vise à intégrer Intelligence artificielle algorithmes dans les processus de production. Cette évolution permettra une efficacité de production encore plus grande et une maintenance prédictive avancée. La collaboration de vingt ans avec Siemens Italy soutient Working Process dans l'anticipation des tendances du marché, transformant la technologie en avantage concurrentiel.

Cette collaboration de vingt ans avec Siemens se caractérise par une synergie totale, une dynamique innovante qui nous permet d'anticiper les besoins du marché. Dans cette perspective, il était essentiel de trouver les bons partenaires avec lesquels nous pourrions comparer et entreprendre un chemin qui va au-delà de la logique client/fournisseur.
Filippo Schegginetti, Directeur marketing et directeur général, Processus de travail

Commencez votre parcours