Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Le Cercle

La dernière destination à Zurich s'appelle « The Circle ». Un nouveau centre a vu le jour juste à côté de l'aéroport — urbain, atmosphérique et ouvert.

Siemens fournit plus de 30 000 produits et solutions pour le plus grand projet de construction de bâtiments de Suisse.

Le Cercle de l'aéroport de Zurich réunit non seulement des entreprises de divers secteurs, mais c'est aussi un centre de réunions et de congrès avec un attrait international — en partie grâce à sa construction durable, y compris l'expertise de Siemens.

DeBOUT devant la façade vitrée à l'entrée principale de The Circle et regardant vers le haut, on a l'impression de se tenir devant un gigantesque navire. L'énorme façade ne s'élève pas verticalement, mais à un angle de 18 degrés vers le ciel devant l'aéroport, correspondant à la courbure du terminal. Autour de vous, il y a une atmosphère effervescente : des bus, des tramways, des voitures et des piétons se déplacent devant le complexe. En temps normal, 150 000 personnes visitent l'aéroport tous les jours ; seulement la moitié d'entre elles volent réellement. Les autres passent leur temps ailleurs — y compris à Le Cercle.

En avance sur son temps : Sustainability comme norme

Mais le district établit de nouvelles normes non seulement de l'extérieur. À l'intérieur, ça impressionne par la durabilité. Parce qu'en plus d'une excellente isolation phonique, la façade à cavité vitrée assure une efficacité énergétique élevée. En extrayant l'air qui se réchauffe entre les vitres, la température peut être régulée et un climat intérieur confortable généré. L'air chaud du bâtiment est canalisé dans le sol, le réchauffant. L'eau de pluie est utilisée pour les toilettes, et des systèmes photovoltaïques sont installés sur les toits. Grâce à sa construction compacte, le complexe nécessite également relativement peu de surface au sol par rapport à son espace utilisable. Le parc à bâtir est Certifié Minergie et répond au Norme LEED® PLATINUM du US Green Building Council. Ce projet gigantesque est donc entièrement axé sur la durabilité et s'aligne sur l'objectif de Zurich Airport AG de réduire les émissions de CO2 à près de zéro d'ici 2050. Siemens Suisse joue un rôle important avec ses produits et solutions dans les secteurs des technologies du bâtiment et de l'énergie, contribuant à la durabilité de The Circle.

Bâtiment entièrement automatisé et technologie énergétique efficace

Siemens Suisse a été en mesure de fournir les appareils de terrain pour l'automatisation des bâtiments, des produits dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie, et des systèmes d'alarme vocale pour The Circle, contribuant ainsi activement à la norme énergétique certifiée du complexe immobilier avec ses solutions holistiques. Les plus de 30 000 produits et systèmes Siemens installés assurent un climat sain dans chaque pièce ; ils sont de conception modulaire et optimisés pour l'efficacité énergétique. Cela offre un maximum de flexibilité et de sécurité pour les opérateurs de bâtiments, ainsi que pour l'avenir des bâtiments.

La complexité du projet a nécessité une coopération sans faille. La coordination de nombreuses parties prenantes et le calendrier serré étaient donc le plus grand défi. Pour que le projet soit accessible au public à partir de novembre 2020, toutes les parties impliquées ont dû se rassembler — et ça a fonctionné.