Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Un avantage concurrentiel commence à l'usine

L'industrie automobile européenne est en train de subir une transformation qui est en train de remodeler à la fois les véhicules produits et la façon dont les usines fonctionnent. En 2025, 12,6 millions de voitures particulières ont été fabriquées dans l'Union européenne, les modèles électriques et hybrides représentant près de 40 % de ce total.

Transformation du secteur automobile européen

Conférence Siemens Automotive - Pologne 2026 - éditions

Les changements dans la structure de production obligent les usines de fabrication à adapter leurs processus, leurs technologies et leurs compétences pour s'adapter aux nouveaux produits et à un marché en évolution. Dans ce paysage, la compétitivité d'une usine se définit de plus en plus par sa flexibilité, la vitesse à laquelle elle adopte les nouvelles technologies et l'expertise de sa main-d'œuvre.

Lors de la Siemens Automotive Conference 2026, des représentants des secteurs industriel, technologique et universitaire se sont réunis pour discuter de la manière dont l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques, l'automatisation et les données peuvent être exploités pour créer un avantage concurrentiel pour l'industrie automobile européenne.

La Siemens Automotive Conference 2026 a réuni plus de 100 participants représentant plus de 40 entreprises du secteur automobile. Au cours de deux jours, des représentants de l'industrie et des experts ont exploré comment exploiter tout le potentiel des technologies déjà utilisées dans les usines, en les utilisant pour stimuler la compétitivité, moderniser les installations et planifier la croissance future. Les principaux sujets de discussion comprenaient l'intelligence artificielle, la robotisation, les jumeaux numériques et la cybersécurité.

Un thème récurrent était l'application pratique de ces solutions. Un avantage concurrentiel décisif peut être obtenu, surtout, par des installations capables de passer efficacement des tests à la mise en œuvre à grande échelle — intégrant l'automatisation, les logiciels, les données et l'IA dans les processus existants, tout en préparant simultanément leur personnel à de nouvelles façons de travailler.

Le secteur automobile a besoin d'une plus grande flexibilité

L'un des points à l'ordre du jour était un débat entre les leaders de l'industrie axé sur l'avenir du secteur automobile européen. L'industrie fonctionne actuellement sous une pression importante sur les coûts et les investissements. Il y a une concurrence permanente pour de nouveaux projets et sites de production, tandis que les modèles de production, les technologies et les chaînes de valeur évoluent. Par conséquent, la compétitivité des usines de fabrication ne peut plus être définie uniquement en termes de coûts.

« Aujourd'hui, le secteur automobile européen a principalement besoin de plus de flexibilité et de résilience, car la compétitivité n'est plus déterminée par les seuls coûts. Il est tout aussi important de pouvoir réagir rapidement aux changements du marché ou aux perturbations des chaînes d'approvisionnement - et c'est là que la technologie entre en jeu », a déclaré Maciej Zieliński, CEO de Siemens Pologne.

Conférence Siemens Automotive - Pologne 2026 - Future-Talks

Transformation sans interruption des opérations

L'un des plus grands défis de cette transformation est la modernisation des installations qui restent en production active. Les nouvelles solutions doivent être intégrées à l'infrastructure existante et mises à l'échelle, tout en assurant la continuité de la production.

L'usine Volkswagen Poznań à Września subit actuellement une telle transformation, car elle s'agrandit pour accueillir la production du Volkswagen Crafter électrique. Le travail est effectué pendant que la production continue, ce qui nécessite une planification précise et l'intégration de nouvelles infrastructures avec les systèmes opérationnels existants. Les technologies numériques jouent un rôle de plus en plus important dans la planification et la mise à l'essai de ces changements. Comme l'a noté Sebastian Gałka, directeur d'usine chez ZF CV Systems Poland à Wrocław, un « jumeau numérique » permet d'évaluer divers composants, paramètres ou configurations avant que des changements réels ne soient apportés au processus réel. Lorsqu'un composant ou un fournisseur est changé, de nombreux scénarios peuvent être évalués dans le modèle, ce qui réduit le besoin d'essais physiques, minimise le risque de perturbations et raccourcissant le temps nécessaire à la mise en œuvre.

Le rythme auquel les nouvelles technologies sont déployées évolue également. Les solutions qui prenaient autrefois des années à développer et à mettre en œuvre doivent maintenant passer du test à l'application pratique beaucoup plus rapidement.

« Dans le passé, la mise en œuvre d'innovations prenait des années ; aujourd'hui, ça se passe à un sprint. C'est pourquoi les gens — et leur préparation à l'apprentissage continu — sont essentiels », a déclaré Paweł Podlawski, directeur de la production et de la maintenance chez Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

La technologie transforme également les ensembles de compétences

Conférence Siemens Automotive - Pologne 2026 - discussion

L'accélération du rythme du changement signifie que les compétences des équipes doivent évoluer parallèlement à la technologie. Les ingénieurs, les spécialistes de l'automatisation, le personnel de production, le personnel de maintenance et les professionnels de l'informatique travaillent de plus en plus à l'intersection de diverses disciplines. L'accent est de plus en plus mis sur les compétences techniques, l'ouverture au changement, la flexibilité et la capacité d'apprentissage continu.

« La connaissance à elle seule ne suffit plus. La numérisation et l'intelligence artificielle font désormais partie de notre réalité quotidienne, c'est pourquoi les équipes modernes ont besoin d'un mélange d'expertise technique et de compétences non techniques. L'ouverture, la flexibilité et la capacité de naviguer dans un monde en évolution rapide deviennent de plus en plus importantes », a ajouté Anna Kołodziejczyk, CEO d'Automatech.

Robert Buba, un responsable du département des technologies d'automatisation chez Volkswagen Poznań, a souligné l'importance d'impliquer ceux qui travaillent quotidiennement avec un processus donné dans le processus de gestion du changement. Leur expérience est inestimable lors de la conception et du test de nouvelles solutions. En même temps, il est essentiel de développer les compétences requises pour travailler avec de nouveaux outils.

Le professeur Ireneusz Dominik du Département d'automatisation des processus de l'Université des sciences et de la technologie AGH a souligné l'importance de la collaboration entre l'industrie et le monde universitaire. Les universités ont besoin d'un accès aux problèmes industriels, aux technologies et aux processus du monde réel, tandis que les entreprises peuvent commencer à développer les compétences des futurs ingénieurs et à établir des liens avec les talents bien avant que ces personnes n'entrent sur le marché du travail.

La Pologne peut viser plus que la fabrication

La transformation de l'industrie automobile européenne soulève des questions sur le rôle futur de la Pologne. Pendant des années, des coûts de main-d'œuvre compétitifs ont été l'un des principaux arguments pour attirer des investissements dans le pays. Aujourd'hui, cependant, l'expertise des spécialistes, la qualité de la production, l'accès à la technologie et la capacité d'exécuter des projets complexes deviennent de plus en plus importants.

Selon Maciej Zieliński, la Pologne devrait tirer parti de son ecosystem existant — comprenant des fabricants, des fournisseurs, des intégrateurs et des firmes d'ingénierie — pour attirer des projets axés sur l'ingénierie, la recherche et le développement technologique. Cela permettrait à la Pologne d'augmenter sa participation aux étapes les plus avancées de la chaîne de valeur.

Cette tendance est déjà visible sur le marché. Les installations polonaises de ZF combinent la fabrication avec les capacités de R&D, la conception, les tests et la validation, tout en développant également des solutions telles que ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). De même, l'usine Mercedes-Benz Manufacturing Poland de Jawor a élargi son champ d'application, passant de la production de moteurs à la fabrication de batteries et, plus récemment, à de nouveaux domaines liés à l'électromobilité.

Dans le climat géopolitique actuel, l'importance des chaînes d'approvisionnement locales et des partenariats augmente également. Un niveau plus élevé de « contenu local » renforce la résilience de la production et facilite une réponse plus efficace aux perturbations. De plus, l'expertise cultivée au sein du secteur automobile peut être appliquée à d'autres industries, y compris le secteur à double usage (civil et de défense).

Les données et l'IA deviennent un atout d'usine

Avec l'avancement de l'Industrie 4.0, les usines de fabrication ont accès à un volume toujours croissant de données générées par les machines, les systèmes et les processus. Cependant, la simple capacité de collecter ces données n'offre pas en soi un avantage concurrentiel. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité des données, le bon contexte et la capacité de tirer parti de ces informations pour la prise de décision dans des domaines tels que le contrôle de la qualité, la productivité, la maintenance et la consommation d'énergie.

L'intelligence artificielle permet l'analyse de ces informations pour soutenir des processus opérationnels spécifiques. Un exemple est la maintenance prédictive, où les algorithmes peuvent analyser simultanément plusieurs signaux provenant de machines pour identifier un risque élevé de dommages ou de défaillances. La décision finale appartient à l'opérateur humain, qui évalue la recommandation dans le contexte de l'ensemble du processus.

Comme l'a souligné le professeur Ireneusz Dominik du département AGH d'automatisation des processus, le plus grand potentiel de l'IA industrielle réside dans les solutions qui répondent à des défis spécifiques liés aux processus, y compris les systèmes de vision industrielle, le contrôle qualité, la robotique et l'analyse des données de processus. Dans les environnements industriels, la valeur d'une technologie est déterminée par sa fiabilité, sa capacité à s'intégrer aux processus existants et son efficacité dans la production quotidienne.

Une usine numérique doit aussi être sécurisée

Siemens Automotive Conference - Pologne 2026 - exposition

Alors que de plus en plus de machines, d'équipements et de systèmes deviennent interconnectés, la cybersécurité industrielle prend de plus en plus d'importance. La numérisation rapproche les technologies informatiques, l'automatisation et les technologies opérationnelles ; par conséquent, protéger une usine de fabrication moderne nécessite une collaboration entre les équipes responsables de ces domaines, ainsi que l'intégration de mesures de sécurité dès le début du processus de conception et de modernisation.

Les discussions lors de la conférence Siemens Automotive 2026 ont souligné que l'avantage concurrentiel du secteur automobile européen dépend de la mise en œuvre efficace de la technologie, d'une main-d'œuvre qualifiée, de la flexibilité de l'usine et de la sécurité de la production. Pour la Pologne, c'est l'occasion de renforcer davantage son rôle au sein de l'industrie automobile européenne, y compris dans les domaines de l'ingénierie, de la conception et du développement technologique.