Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Sans pilote, mais jamais sans surveillance

Protection incendie bien pensée en haute mer : la plateforme de conversion offshore SylWin alpha au large de Sylt.

Pour le transport, l'électricité doit changer

Avec les plateformes de conversion offshore en haute mer, l'électricité provenant des éoliennes est acheminée à terre en grande partie sans perte. Les éoliennes génèrent du courant alternatif triphasé, qui est converti en courant continu pour le transport à travers les câbles sous-marins et de nouveau en courant alternatif sur terre. Dans le parc éolien SylWin, à 70 kilomètres à l'ouest de Sylt, notre plateforme de conversion alimente environ 900 000 foyers allemands en électricité respectueuse de l'environnement.

ref-bt-de-sylwin-offshore building
ref-bt-de-sylwin-offshore-loeschflaschen

Défi

Les conditions maritimes exigent tout, de la technologie des plateformes de conversion offshore. Nous avons relevé le défi d'assurer la plus grande fiabilité opérationnelle dans des environnements extrêmes avec de l'air humide et salé. Par exemple, un système complexe de climatisation et de ventilation devait être utilisé pour éloigner l'air marin de la technologie sensible. Parce que les usines de conversion fonctionnent sans personnel 24 heures sur 24, tous les systèmes devaient être redondants, nécessiter peu d'entretien et être exploitables à distance. En même temps, il était important d'écarter de manière fiable les dangers et les interruptions d'activité — en particulier le risque d'incendie.

Solution

Pour la sécurité et la technologie de construction pour SylWin alpha, nous nous sommes appuyés sur l'expérience. Différentes techniques et systèmes ont été combinés pour obtenir la plus grande disponibilité possible. Une grande variété de détecteurs de fumée et de flamme ont été installés dans toute la région. Les panneaux de commande d'alarme incendie couvrent toutes les zones d'extinction et sont en réseau redondant les uns avec les autres. Des concepts spéciaux et multi-niveaux de protection incendie et d'extinction ont été développés pour les zones particulièrement sensibles. Selon la zone, les systèmes d'extinction d'incendie à gaz, mousse, gicleurs ou déluges s'éteignent. La vidéosurveillance et le contrôle d'accès complètent le système de sécurité. Nous contrôlons également le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).

Avantage

Notre concept complet de sécurité et de technologie du bâtiment répond aux exigences de sécurité spéciales dans des conditions très exigeantes. Les systèmes de détection et d'extinction d'incendie sont spécialement conçus pour répondre à un large éventail d'exigences. Leurs données ainsi que celles de la solution de sécurité et de CVC sont visualisées et connectées au centre de contrôle à terre pour le contrôle et la maintenance à distance. À partir de là, les caméras peuvent être zoomées ou les pompes de lutte contre l'incendie contrôlées, par exemple. Cela fait de la plate-forme de conversion sans pilote au milieu de la mer du Nord un endroit idéal pour la production d'énergie propre.

Concept de protection incendie pour les plateformes offshore

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Détectez même les petites poches de feu

Les détecteurs de fumée, multicritères, gaz, fumée aspirante ainsi que les détecteurs de flammes infrarouges et ultraviolets détectent les incendies.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Les concepts d'extinction d'incendie sont adaptés à la région

Les systèmes d'extinction d'incendie à gaz, mousse, gicleurs et déluges — selon le type de zone — combattent les incendies.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

La surveillance de haute technologie protège l'usine

19 panneaux d'alarme incendie en réseau redondant ainsi que vidéosurveillance et contrôle d'accès.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Contrôle central de la technologie du bâtiment

Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation sont contrôlés depuis le continent, combinés à la transmission de données.