Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Une personne se tient devant un immeuble Siemens avec un grand logo sur le mur.

En savoir plus sur les appareils à courant résiduel

Débranchez l'alimentation en toute sécurité en cas de panne avec des dispositifs à courant résiduel (RCD) — essentiel dans la construction de tableaux de distribution électrique. Ici, vous apprendrez comment connecter des RCD, que faire si le fusible saute et quels types de RCD sont disponibles.

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

Que fait un RCD ?

Également connu sous le nom d'interrupteur de circuit de panne de terre, un RCD est un dispositif de sécurité qui protège les gens contre les chocs électriques en coupant immédiatement l'alimentation en cas de courant de défaut.

Le RCD surveille le flux de courant dans un circuit électrique et compare le courant entrant avec le courant sortant. Si une différence est détectée, cela signifie qu'une partie du courant a emprunté un chemin alternatif, par exemple à travers une personne recevant un choc.

Quand se déplace le RCD ?

Pour détecter et prévenir les défauts, le RCD est équipé d'un transformateur de courant différentiel. Cela génère un flux magnétique proportionnel au courant différentiel. Si le courant différentiel dépasse une certaine valeur prédéterminée, par exemple 30 mA, le flux magnétique devient suffisamment fort pour déclencher un mécanisme de commutation et interrompre le circuit.

Le déclenchement rapide du RCD empêche les gens d'être exposés à un courant dangereux (supérieur à 30 mA). Il est important de vérifier régulièrement que le RCD fonctionne correctement pour assurer la sécurité dans les installations électriques.

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

Que faire si le RCD se déplace ?

Si le fusible saute, c'est-à-dire que le RCD déclenche et interrompt le circuit, vous devez déterminer et corriger la cause du déclenchement avant de le rallumer. Les étapes peuvent inclure :

  • Vérifiez tous les appareils et prises : Débranchez tous les appareils du secteur et rebranchez-les un par un pour identifier l'appareil défectueux.
  • Localisez le courant de défaut : Vérifiez le circuit électrique pour d'éventuels défauts d'isolation ou courts-circuits. Dans de tels cas, un électricien devrait être consulté.
  • Éteignez tous les disjoncteurs en aval du RCD : Cela garantit qu'aucun courant ne circule vers le RCD et qu'il peut être réinitialisé.
  • Réinitialisation du RCD : Après avoir vérifié toutes les sources d'erreur possibles, vous pouvez réinitialiser le RCD en le réallumant. Cependant, si le RCD se déclenche à nouveau, un électricien devrait être consulté.

Est-ce que je peux simplement réactiver le RCD ?

Une fois la cause corrigée, le RCD peut être réactivé. Cependant, il est conseillé de le faire faire par un électricien qualifié pour s'assurer que tout fonctionne correctement et qu'aucun autre risque ne subsiste.

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

Quel type de RCD devrais-je utiliser ?

Il est important d'utiliser le bon type de RCD (selon les réglementations et normes locales) installé par un électricien qualifié. Telles que :

  • Le type A se déplace en réponse à la fois aux courants de défaut alternatifs sinusoïdaux et aux courants de défaut directs pulsants. Ils sont principalement utilisés pour les charges monophasées avec composants électriques intégrés.
  • Type F : Les convertisseurs de fréquence monophasés, tels que les machines à laver, peuvent générer des courants de défaut à partir d'un mélange de fréquences avec des composants dans la gamme kHz. Les RCD de type F protègent contre cela, offrant une capacité de résistance aux courants de surtension et peuvent gérer des courants de défaut CC lisses.
  • Protection de type B contre les courants de défaut continus lisses, utilisez les disjoncteurs à courant résiduel sensibles à tout courant SIQUENCE 5SV3 Type B/B+ avec fonction SIGRES intégrée.

Que se passe-t-il si vous n'utilisez pas de RCD ?

Sans RCD, un courant résiduel causé par un conducteur défectueux, un court-circuit ou un choc électrique peut passer inaperçu et le risque d'accidents électriques est considérablement augmenté. Cela peut entraîner des blessures graves, surtout si le courant résiduel traverse le corps d'une personne. Le RCD joue un rôle crucial dans la protection des personnes et des biens contre les dangers d'un courant résiduel.

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

Est-ce obligatoire d'utiliser un RCD ?

Les exigences RCD peuvent varier en fonction du pays, de la région et du type d'installation électrique. Cependant, dans de nombreux pays et régions, il existe une obligation légale d'utiliser des RCD dans certaines zones ou pour certains types d'installations électriques. En Allemagne, par exemple, l'utilisation des RCD est légalement obligatoire.

Quels circuits électriques doivent être protégés ?

Selon la norme allemande DIN VDE 0100-410, tous les circuits finaux jusqu'à 32 A doivent être protégés par un RCD dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics.

Cela signifie que dans de nombreux cas, l'installation d'un RCD est obligatoire. Cependant, l'installation d'un RCD n'est pas requise pour tous les ménages, en particulier dans les bâtiments plus anciens (clause grand-père). Les exigences exactes dépendent du type d'installation et de la réglementation spécifique.

Il est fortement recommandé d'avoir un RCD dans votre installation électrique et de vérifier régulièrement qu'il fonctionne correctement. Un électricien qualifié peut aider à l'installation et aux tests.

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

Est-il possible de moderniser et de se connecter à un RCD ?

Dans la plupart des cas, il est possible de moderniser un RCD dans une installation électrique existante.

Un électricien inspectera d'abord le système électrique pour déterminer s'il convient à l'installation d'un RCD. Cela inclut la vérification du câblage existant, de la boîte de distribution et d'autres composants pertinents.

Si nécessaire, du câblage ou des composants supplémentaires devront être installés pour intégrer correctement le RCD dans le système. L'électricien se connectera ensuite et configurera le RCD conformément aux normes et réglementations applicables.

Un RCD peut généralement durer de plusieurs années à plusieurs décennies. La durée de vie moyenne d'un RCD est généralement spécifiée par le fabricant et peut varier selon le modèle. Cependant, il y a quelques facteurs qui peuvent affecter la durée de vie :

  1. Qualité : Un RCD de haute qualité fabriqué selon les normes et standards applicables a tendance à avoir une durée de vie plus longue.
  2. Environnement : Des températures extrêmement élevées ou basses, l'humidité, la poussière ou les vapeurs chimiques peuvent raccourcir la durée de vie du RCD.
  3. Utilisation : Des déclenchements répétés peuvent entraîner une usure et raccourcir la durée de vie du RCD.
  4. Maintenance : L'entretien régulier et les inspections du système électrique peuvent aider à identifier et à résoudre les problèmes potentiels tôt, ce qui peut prolonger la durée de vie du RCD.

S'il y a le moindre doute sur la fonctionnalité RCD, consultez un électricien qualifié.

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.

Commencez votre voyage