Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Siemens aide l'un des ports de Floride qui connaît la croissance la plus rapide

Situé à l'entrée de Tampa Bay le long de la côte du golfe de Floride, SeaPort Manatee est l'un des ports maritimes en eau profonde les plus importants et les plus dynamiques de l'État. Chaque année, environ 8 millions de tonnes de marchandises transitent par SeaPort Manatee pour entrer et sortir du Sud-Est.

Le système de contrôle d'accès intégré robuste répond aux nouvelles réglementations de sécurité et améliore les opérations portuaires. Le contrôle d'accès et le contrôle combinés aident les responsables portuaires à suivre le mouvement des marchandises dans tout le port et positionnent SeaPort Manatee pour tirer parti de la technologie.

Select...
Lanatein du Port de mer - 1280x720

SeaPort Manatee a avancé plus de 10 millions de dollars dans un projet lié à la sécurité ces dernières années. Parmi les initiatives les plus importantes figurait la mise en œuvre du système TWIC (Transportation Worker Identification Credential). Mandaté par la Loi sur la Security du transport maritime, le programme TWIC fournit des informations d'identification sécurisées pour tous les travailleurs ayant besoin d'accéder aux zones sécurisées des installations maritimes, comme SeaPort Manatee.

Quand je vais à des séminaires de sécurité ou à des salons professionnels, j'entends souvent des vendeurs dire qu'ils ont un excellent logiciel prêt à l'emploi qui pourrait faire tout ce que je veux. Mais ils ne comprennent pas mes affaires. Siemens reconnaît qu'ils ont une très bonne suite de logiciels et de technologies, mais ils ont aussi les gens et l'expertise pour qu'ils puissent se lancer dans les mauvaises herbes de mon entreprise. Les packages eux-mêmes n'auront pas tout ce dont j'ai besoin, mais Siemens travaille avec nous pour combler ces lacunes et personnaliser la plateforme.
David Saint-Pierre, Directeur de la Security du port maritime, SeaPort Lanatee

Une meilleure façon de travailler

SeaPort Manatee - 1200x630

Au-delà de l'intégration pour sécuriser les résultats

Les ingénieurs de Siemens sont allés au-delà de l'intégration d'équipements de sécurité dans Vantage. En collaboration avec les responsables portuaires, ils ont développé des flux de travail au sein de Vantage et intégré des systèmes essentiels à ces processus, tels que des systèmes de réfrigération pour les articles périssables. Avec SIPass et Vantage, le personnel portuaire peut utiliser l'automatisation et les flux de travail pour mieux suivre et gérer les visiteurs et les utilisateurs du port. Le port peut faire plus avec moins. Et, avec des flux de travail intelligents établis, les opérations portuaires sont effectuées plus efficacement.

Depuis le 11 septembre, les dépenses de sécurité ont augmenté à un rythme accéléré — le fardeau retombant principalement sur le budget du port. Avec sa capacité à créer cette correspondance individuelle entre les utilisateurs du port et le fret, SeaPort Manatee a une plus grande transparence sur qui utilise quel service et peut récupérer une plus grande partie de ses propres coûts.

Nous contacter

Contactez-nous