Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
La grande centrale électrique de RWE

Le son sonne l'alarme dans la grande centrale électrique de RWE

À la centrale au lignites de Niederaussem, les experts en énergie peuvent désormais travailler encore plus en toute sécurité — grâce à l'alarme vocale Novigo et au système de sonnerie de Siemens.

Alertes d'une clarté cristalline dans la grande centrale

Les quatre autres centrales électriques de la centrale au lignite de Niederaussem de RWE fournissent 2 495 mégawatts d'électricité — avec son énorme efficacité de 43 %, le réacteur détient également un record du monde. Peu de temps avant la dernière révision de l'unité K de la centrale électrique, dans laquelle les systèmes et les turbines sont entretenus, son système d'alarme est tombé en panne. Un remplacement rapide et fluide était nécessaire.

Référence RWE Niederaußem Novigo

Effacer les alertes

Lors d'une révision, jusqu'à 2 000 employés travaillent dans la chaufferie, qui mesure jusqu'à 167 mètres de haut, pleine de technologie haute performance. Certains d'entre eux ne sont dans la centrale qu'une fois par an et ne savent pas comment se déplacer. Par conséquent, ils doivent pouvoir compter sur le système d'alarme en tout temps. Cependant, une modernisation complète du système et de ses périphériques, tels que les haut-parleurs, ne serait pas possible dans le temps imparti. La solution : un système d'alarme puissant qui continue d'utiliser les périphériques existants, toujours fonctionnels.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Application optimale pour les périphériques existants

Le système d'alarme vocale et de sonnerie Novigo convainc Rwe — il peut être installé directement sur les périphériques existants et mis en service rapidement.

Les câbles et les haut-parleurs seront conservés

Environ 70 haut-parleurs et de nombreux kilomètres de tuyaux dans le bloc K de la centrale électrique fonctionnent toujours parfaitement et peuvent être facilement intégrés dans le nouveau système d'alarme vocale et de sonorité. Les experts de Siemens équipent les haut-parleurs de modules de fin de ligne appropriés qui vérifient en permanence l'intégrité des câbles et signalent automatiquement toute erreur. Cela permet d'économiser des efforts, du temps et donc de l'argent. De plus, le nouveau système répond aux exigences des normes DIN VDE 0833-4 et DIN EN 54-16 en matière de fiabilité. Une équipe de techniciens Siemens installera le système pendant la révision, assurant ainsi ce processus étendu et un fonctionnement normal dans la grande centrale électrique.

Alertes d'une clarté cristalline

Les quelque 2 000 employés qui sont dans l'unité K de la centrale électrique pendant les inspections récurrentes doivent pouvoir compter sur le système d'alarme en tout temps. Vous devez entendre parfaitement les informations sonores à chaque point du bâtiment et les reconnaître comme une alarme. En plus des tonalités d'alarme, le système offre également la possibilité de lire des annonces vocales définies ou de transmettre des annonces en direct. Grâce à son puissant logiciel de configuration, Novigo est facile à configurer pour répondre aux besoins futurs — même sans redémarrage.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

70 conférenciers

peut être réutilisé sans problème avec Novigo

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Vraiment (future) preuve

Novigo peut être mis à l'échelle et configuré selon les besoins

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Sans ambiguïté

le son de l'alarme peut être entendu dans toutes les parties du bâtiment

Sécurité complète — maintenant et à l'avenir

La réparation du système d'alarme de la grande centrale électrique de RWE à Niederaussem avec l'alarme vocale Novigo et le système de sonnerie de Siemens apporte de nombreux avantages pour les opérateurs et les employés. L'alerte claire et l'évacuation rapide de la centrale en cas d'urgence assurent non seulement l'inspection récurrente, mais aussi le fonctionnement normal de la centrale. En même temps, le système modulaire peut être rapidement intégré dans les périphériques existants et permet d'économiser beaucoup d'efforts grâce à sa configuration simple. Et Novigo est à l'épreuve du temps : pour de nombreuses années à venir, des pièces de rechange seront disponibles pour tous les composants utilisés, que Siemens fournit dans le cadre d'un contrat de maintenance et de service — un vrai plus et un investissement durable dans la sécurité des bâtiments.