Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Approvisionnement fiable en eau pour la région de la Ruhr

Wasserwerke Westfalen planifie la prochaine étape vers un approvisionnement en eau efficace et durable avec SIMATIC PCS 7, PCS neo, simulation et 5G.

Pourquoi un système de contrôle moderne pour Wasserwerke Westfalen ?

Sur un total de six réseaux d'aqueduc, Wasserwerke Westfalen — le plus grand producteur d'eau potable de l'ouest de l'Allemagne — fournit de l'eau potable à environ 1,5 million de personnes. De plus, la société produit de l'énergie renouvelable dans cinq centrales électriques au fil de la rivière et gère l'exploitation de nombreux réservoirs surélevés, stations de surpression et autres installations. Cette vaste infrastructure est surveillée par notre système unifié et facile à utiliser système de contrôle de processus . Toutes les usines et les stations sont contrôlées et surveillées à partir d'une salle de contrôle centrale. « Cela nous donne une solution absolument stable et fiable, nous permettant de nous concentrer pleinement sur de nouveaux projets », explique Achim Koslowski, responsable de la technologie de contrôle chez Wasserwerke Westfalen GmbH.

Trois raisons pour une gestion plus intelligente de l'eau

Efficacité des icônes

Maintenance et modernisation efficaces

L'ingénierie centralisée permet d'économiser du temps de déplacement, permettant à Wasserwerke Westfalen de gérer efficacement des mesures de modernisation étendues ainsi que de nombreux composants et usines avec une équipe d'ingénieurs de projet relativement petite.

Icône DIMCC - temps d'arrêt plus court - transparence

Les installations d'aqueduc virtuelles raccourcissent la mise en service

Grâce à un « réseau d'eau virtuel » basé sur SIMIT et la bibliothèque SIMIT Solution Water Library, Wasserwerke Westfalen peut réduire la mise en service de nouvelles stations de traitement de plusieurs mois à quelques semaines seulement.

SIPROTEC V Icône Sustainability

Des technologies à l'épreuve du futur

La technologie de contrôle est préparée pour les nouvelles technologies telles que la virtualisation, la simulation, l'automatisation basée sur le cloud et le découpe 5G, permettant à Wasserwerke Westfalen de préparer ses usines pour l'avenir.

Un système, un look et une sensation — partout

Une philosophie de fonctionnement unifiée est particulièrement importante pour Achime Koslowski. Cette philosophie signifie que l'interface opérateur est structurée de manière identique à tous les niveaux hiérarchiques et à tous les emplacements. La base pour cela est notre bibliothèque standard pour la mise en œuvre de tâches d'automatisation et de contrôle des processus. À l'aide de cette bibliothèque, Wasserwerke Westfalen cartographie la structure complexe de l'usine — avec son large éventail de technologies et de hiérarchies opérationnelles — au sein du système de contrôle. La bibliothèque standard permet à l'utilitaire d'implémenter facilement de nombreuses fonctions à l'aide de modules uniformes et pré-testés, sans effort de programmation important. En conséquence, Wasserwerke Westfalen a largement normalisé les fonctions et les notifications, garantissant que le système de contrôle des processus a toujours le même aspect et la même sensation.

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

Un réseau d'eau virtuel construit pour les tests

Le service public de l'eau réalise actuellement de nombreux projets supplémentaires powered by notre technologie. Un objectif clé est un « réseau d'eau virtuel » basé sur SIMIT et la bibliothèque d'eau SIMIT Solution. Pour ce projet, Wasserwerke Westfalen et nous avons développé des composants spécialisés de bibliothèque SIMIT pour le traitement de l'eau, entre autres choses. Modélisée sur deux installations réelles de traitement de l'eau, une usine de traitement a été répliquée dans SIMIT. Les fonctions de simulation individuelles pour les pompes, les filtres et les bassins ont été créées sous forme de gabarits et connectées via un « diagramme de tuyauterie », permettant aux variantes de processus et d'installations d'être facilement configurées et testées dans le modèle.

Simulez d'abord, commissiez en toute confiance

En simulant des usines avec SIMIT, Wasserwerke Westfalen peut intégrer plus rapidement les nouvelles technologies dans les opérations de l'usine et place également la training des opérateurs et le développement professionnel sur une base numérique moderne. Le réseau d'eau virtuel reproduit de manière réaliste l'aspect et la sensation de la plante physique. Cela a permis à Wasserwerke Westfalen de réduire la mise en service de nouvelles usines de traitement de plusieurs mois à quelques semaines seulement. Les modifications et les mesures de service peuvent être soigneusement testées à l'avance, pour s'assurer qu'elles sont mises en œuvre en toute sécurité et sans interruption de production. Les conditions critiques de l'usine et leurs effets peuvent être examinés sur le modèle sans contraindre ni mettre en danger l'équipement technique. Enfin et surtout, les nouveaux employés sont formés rapidement et en toute sécurité sur le système jumeau numérique avant de travailler sur des usines de production sensibles.

Moderniser la fondation, étape par étape

Dans le même temps, Wasserwerke Westfalen investit continuellement dans ses systèmes pour augmenter la disponibilité de l'automatisation et automatiser des processus supplémentaires. L'utilitaire modernise actuellement ses périphériques avec les systèmes SIMATIC ET 200SP HA. Ce système est particulièrement compact et adapté à une utilisation même dans des conditions extrêmes, ce qui le rend particulièrement bien adapté aux installations extérieures ou aux stations distribuées. La génération de système actuelle offre non seulement une disponibilité, une robustesse et une évolutivité plus élevées, mais elle permet également à Wasserwerke Westfalen de construire progressivement une base pérenne pour la transition vers le système de contrôle de processus basé sur le Web PCS neo dans quelques années.

Nous nous préparons déjà pour les nouvelles technologies. Par exemple, nous évaluons comment nous pouvons bénéficier du système de contrôle basé sur HTML5 SIMATIC PCS neo — par exemple, grâce à une architecture plus simple.
Bernd Heinz, Directeur général, Wasserwerke Westfalen GmbH

Prêt pour la 5G, PCS neo et ce qui va suivre

L'utilitaire teste également une nouvelle solution de connectivité pour les réseaux mobiles 5G sur mesure, développée conjointement avec Telefónica et notre équipe. 5G Slice for the water industry est destiné à permettre la surveillance et le contrôle de l'ensemble de la technologie d'automatisation via un réseau 5G virtuel basé sur la technologie de tranchage de réseau 5G. L'objectif est de parvenir à une solution transparente pour la communication de données jusqu'au niveau du terrain, comme l'explique Heinz : « Nous abordons actuellement ce sujet avec Siemens et je suis convaincu que nous obtiendrons d'excellents résultats. »