Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Image de l'escalier du bureau de Prodea à Athènes.

Investissements PRODEA

PRODEA Investments porte la durabilité de son portefeuille à un nouveau niveau. La plus grande société d'investissement immobilier en Grèce, avec un portefeuille de 345 actifs, collabore avec Siemens pour accélérer ses objectifs de développement durable.

Ouvrir la voie à l'industrie immobilière

PRODEA Investments détient un vaste portefeuille de plus de 380 immeubles en Grèce, à Chypre et en Italie. Leurs propriétés comprennent des hôtels, des espaces commerciaux, des installations logistiques, des unités résidentielles et d'autres espaces locatifs.

Dans le paysage dynamique du secteur immobilier, PRODEA a pour mission de redéfinir les normes de l'industrie. Ils intègrent harmonieusement la durabilité et l'innovation technologique dans leurs opérations. Cette approche proactive va au-delà de la simple satisfaction des demandes actuelles ; elle est délibérément conçue pour anticiper et répondre aux besoins futurs, améliorant ainsi l'expérience des locataires. Leur stratégie avant-gardiste est essentielle pour stimuler la rétention des locataires et accroître l'efficacité opérationnelle de leur portefeuille diversifié. En réponse à ces demandes, PRODEA s'est lancée dans un voyage transformateur avec Building X. Cette plateforme numérique leur permet de surveiller et d'optimiser efficacement la consommation d'énergie, les coûts et les émissions, tout en veillant au respect des dernières réglementations environnementales de l'UE.

PRODEA Investments entre de manière dynamique dans l'ère de la 4e révolution industrielle en tirant parti de la haute expertise de Siemens. Il intègre l'innovation tout en servant sa stratégie pour des bâtiments plus durables et axés sur l'utilisateur. Cette collaboration tire parti de la technologie en tant qu'accélérateur de la durabilité. Il s'agit d'une étape qui contribuera globalement au développement d'investissements de haute technologie dans le domaine de l'immobilier.
Dr Aris Karytinos, CHEF DE LA DIRECTION, Investissements PRODEA
Building X

À l'avant-garde de la transformation numérique

Situé dans le cœur historique d'Athènes, le siège social de PRODEA allie habilement élégance classique et design durable de pointe, reflétant les normes LEED et WELL. Le département dédié à l'environnement, aux affaires sociales et à la gouvernance (ESG), doté de technologies novatrices telles que Building X Energy Managerl'application et la passerelle Siemens X300 Connect gèrent de manière transparente l'efficacité énergétique et les émissions de carbone. Plus qu'un simple suivi de la consommation d'énergie, Energy Manager l'application prévoit les besoins futurs, ce qui permet des ajustements rapides et proactifs. Cet outil clé permet à PRODEA de rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs ambitieux de zéro émission nette. Cette approche stratégique axée sur la technologie et ce partenariat en matière de gestion de l'énergie démontrent qu'un lieu chargé d'histoire peut également être à l'avant-garde de la durabilité et de l'innovation.

Building X transforme notre façon de vivre et de travailler

Créer des bâtiments durables, autonomes et rentables

Building X est une plateforme de construction numérique qui aide les clients à numériser, gérer et optimiser leurs opérations d'immeubles. Cela se traduit par une durabilité accrue, un rendement opérationnel accru et une plus grande valeur des bâtiments. Elle fait partie de Siemens Xcelerator, une plateforme commerciale numérique ouverte qui permet aux clients d'accélérer leur transformation numérique plus facilement, plus rapidement et à grande échelle.

Icône d'un X avec l'image d'une fille tenant un téléphone à l'intérieur du x.
Guide de l'acheteur Verdantix

ESG Data Management & Rapports

Découvrez pourquoi Verdantix, un cabinet d'analystes indépendant, recommande exclusivement notre ESG Data Management et rapports Software pour les biens immobiliers dans leur Guide de l'acheteur 2024.

« Le logiciel ESG de Siemens offre de solides capacités de gestion des données, permettant aux sociétés immobilières de suivre efficacement les mesures environnementales, sociales et de gouvernance et d'en rendre compte. »

Guide pour le logiciel de gestion des données ESG et de reporting pour l'immobilier.