Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Première fois d'accord : les normes augmentent l'efficacité et la qualité

Chez Masco Group Automation, la qualité est essentielle mais coûteuse. La normalisation est la solution, déclare le directeur général Saverio Mottana. Avec MTP pour l'intégration des lignes et un portefeuille standard pour la numérisation, les projets s'exécutent maintenant 20 % plus rapidement sans compromettre la qualité.

Squids to lines : Comment Masco réussit pour la première fois correctement

Reference Masco - Pharmaceutical-equipment

Masco Group fournit des processus et des équipements de production ainsi que des services aux secteurs pharmaceutique, biotechnologique, cosmétique et alimentaire et des boissons.

Les temps sont chargés dans les usines de fabrication de Masco Group à Settala, près de la ville italienne de Milan. Une gamme brillante de patins et de lignes remplit le grand assemblage, certains étant sur le point d'être achevés et en attente d'expédition, d'autres en plein milieu du test d'acceptation du site, et d'autres encore en construction. Une chose qu'ils ont en commun est qu'ils doivent tous répondre aux attentes les plus élevées en termes de qualité et de coût, déclare Saverio Mottana, directeur général de Masco Group Automation (MGA) : « La qualité est essentielle pour nos clients, en particulier dans l'industrie pharmaceutique. C'est pourquoi « la première fois juste » est notre devise — et les normes sont un moyen d'y parvenir. »

Comment Masco Group Automation bénéficie-t-il de la standardisation de ses unités d'équipement ? Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la première fois et l'efficacité accrue avec le MTP et l'automatisation.

Défi d'automatisation : équilibrer innovation, qualité, coût

En tant que directeur général de MGA, Mottana est responsable des activités d'automatisation et de digitalisation : « Nous offrons nos services aux entreprises du groupe mais aussi directement aux clients. En tant que créateurs de tendances, nous promouvons l'innovation et l'état de l'art des technologies pour créer une valeur maximale dans nos projets — mais nous devons aussi respecter des calendriers et des exigences difficiles. La qualité n'est pas seulement essentielle, c'est aussi un coût. C'est notre travail d'éviter tout coût inutile pour nos clients, mais aussi pour nous.

bâtiment avec les noms de sociétés sur une pancarte devant les bâtiments

À travers leurs sociétés STILMAS, OLSA et DOC, Masco Group développe des solutions innovantes pour l'eau ultra-pure, le traitement, ainsi que la documentation, l'organisation et le conseil.

La qualité est un coût, et nous devons éviter tout coût inutile dans nos projets. C'est pourquoi la bonne première fois est si importante — et les normes sont un moyen d'y parvenir.
Saverio Mottana, Directeur général, Masco Group Automation

MGA allie flexibilité, qualité et efficacité

Reference Masco - control cabinet

Masco Group Automation fournit des services d'automatisation aux entreprises de Masco Group et à ses clients.

Les patins et les lignes de Masco Group sont généralement développés comme des unités qui font partie d'un cadre de fabrication plus large, explique Mottana : « Et c'est pourquoi l'intégration de lignes est un aspect si crucial pour nous. Pour répondre aux exigences en matière de temps, de coût et de qualité, nos unités de forfait doivent travailler ensemble et parler un langage commun — et nous y parvenons grâce à la standardisation. En tant que partenaire de solutions Siemens, Masco s'appuie depuis longtemps sur les produits et services Siemens, notamment en normalisant ses systèmes d'automatisation avec des produits Siemens dans la mesure du possible. Une partie de cette stratégie de normalisation comprend la communication par ligne, dit Mottana : « Avec Module Type Package en standard, nous pouvons gérer et intégrer l'équipement de manière flexible et efficace. »

Rationalisation de l'intégration pour « plug and duce »

Module Type Package (MTP) est une norme qui permet de brancher et produire. Avec MTP, MGA peut facilement configurer et assembler des lignes de production à l'aide de fichiers MTP, minimisant ainsi l'effort requis pour l'intégration de la ligne : « Nous utilisons le MTP Creator pour exporter facilement notre projet et l'importer dans le cadre de production de la ligne ou du skid », explique Igor Venanzoni, responsable des comptes clés et des ventes chez MGA. Ce plugin pour TIA Portal permet la génération native de fichiers MTP directement dans le cadre d'ingénierie, sans avoir besoin d'outils supplémentaires, dit Venanzoni : « Nous pouvons simplement utiliser les données de notre projet et les réutiliser dans la couche d'intégration, avec une compatibilité à 100% et aucune retouche. »

Reference Masco - SIMIT Project

La communication par ligne via MTP est configurée dans TIA Portal.

Avec le MTP Creator, nous pouvons simplement utiliser les données de notre projet d'ingénierie dans TIA Portal et les réutiliser dans la couche d'intégration, avec une compatibilité à 100% et aucune refonte.
Igor Venanzoni, Responsable des comptes clés et des ventes, Masco Group Automation

Normalisation : automatisation, visualisation, intégration

Reference Masco - SIMATIC HMI

Avec son aspect élégant et moderne et son fonctionnement intuitif, SIMATIC WinCC Unified fournit une excellente base pour la standardisation des interfaces opérateur chez MGA.

Pour MGA, la standardisation ne se limite pas à l'intégration de ligne. L'architecture d'automatisation est basée sur les contrôleurs et composants SIMATIC par défaut, et toutes les caractéristiques et fonctions des solutions sont conçues dans TIA Portal à l'aide de la bibliothèque de fonctions de processus. « Le concept de bibliothèque nous permet de réutiliser les blocs fonctionnels et de normaliser notre ingénierie. Nous partons d'une base solide et pré-testée, ce qui nous aide à livrer nos projets plus rapidement », poursuit Venanzoni, « et nous utilisons également SIMATIC WinCC Unified comme norme à la fois pour le niveau SCADA et pour le fonctionnement local des patins individuels. » L'interface uniforme avec son fonctionnement intuitif soutient les opérateurs dans leur tâche quotidienne et réduit les temps de training, un aspect important à la fois en termes de coûts de production et de qualité.

Digital Twin réduit les délais des projets de plusieurs mois

La normalisation est également la base d'une exécution de projet plus efficace et efficiente, poursuit Venanzoni : « Sur la base de notre architecture Siemens standard, nous pouvons facilement créer un Digital Twin de l'automatisation avec la plateforme de simulation SIMIT. Cela nous aide à rationaliser les tests de nos projets, cela nous soutient dans la mise en service, et c'est également essentiel pour les projets complexes, par exemple, lorsque nous devons moderniser une machine qui est en production. » Les économies sur le temps d'exécution du projet sont un argument convaincant pour les activités du groupe, ajoute Saverio Mottana : « Dans un cas précis, je me souviens que nous avons gagné le projet parce que nous avons pu économiser deux mois sur un projet de deux ans. »

Reference Masco - SIMIT Project

Masco Group Automation peut rationaliser l'ingénierie et les tests de ses solutions avec un Digital Twin d'automatisation dans la plateforme de simulation SIMIT.

La plateforme de simulation SIMIT et le Digital Twin nous aident à rationaliser les essais et la mise en service, en particulier pour les projets complexes, par exemple, lorsque nous devons moderniser une machine en production.
Igor Venanzoni, Gestionnaire des comptes clés et des ventes, Masco Group Automation

Les prochaines étapes de MGA : étendre la norme et les fonctionnalités

Reference Masco - Igor Venanzoni

Igor Venanzoni et toute l'équipe de MGA développent et améliorent continuellement leurs normes d'ingénierie pour apporter de la valeur à leurs solutions.

Intégration, visualisation et automatisation : MGA a parcouru un long chemin dans la standardisation de ses solutions — mais, comme l'explique Saverio Mottana, la normalisation est un processus continu : « La normalisation, c'est aussi une question d'amélioration continue et d'apport de valeur au client. C'est pourquoi nous prévoyons déjà d'étendre notre ensemble d'outils pour MTP : En plus du MTP Creator, nous allons ensuite implémenter SIMATIC MTP Studio, qui nous permettra de vérifier les fichiers MTP avant de les livrer au site ou au client. Ce sera un autre outil pour améliorer la qualité du projet et réduire les coûts du projet.

La normalisation peut aider à réduire les heures d'ingénierie par projet jusqu'à 20 %. Le Digital Twin à lui seul peut raccourcir les temps de projet de 10 à 15 %. Et cela nous aide également à réduire les coûts totaux du projet de 20 à 30%.
Saverio Mottana, Directeur général, Masco Group Automation

Conclusion : exécution 15 % plus rapide, 30 % d'économies

Mais la standardisation porte déjà ses fruits, dit Mottana : « Ce que nous faisons chez Masco en termes de standardisation et de modularisation aidera le client à réduire son délai de mise sur le marché, à offrir plus de flexibilité dans l'utilisation des lignes, à l'aider à optimiser ses usines et à raccourcir les délais de projet. Mais c'est aussi les MGA eux-mêmes qui bénéficient de la standardisation, poursuit Mottana : « Ce que nous pouvons voir dans nos projets, c'est que la normalisation peut aider à réduire considérablement les heures d'ingénierie par projet, jusqu'à 20% selon le projet. Le Digital Twin à lui seul peut raccourcir la durée du projet de 10 à 15 %. Et cela nous aide également à réduire les coûts totaux du projet de 20 à 30%. » Tout cela tout en offrant une qualité irréprochable — « toujours juste du premier coup », dit Mottana.