Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Tracer la voie vers un avenir plus intelligent

Morgan State University, située au cœur de Baltimore, MD USA, est sur le point de devenir un campus urbain plus intelligent et plus efficace — un campus plus durable et résilient pour ses étudiants, ses professeurs et son personnel ainsi que pour la grande communauté.

Améliorer l'infrastructure pour l'excellence opérationnelle

Avec son plan stratégique décennal « Transformation Morgan 2030 : Leading the Future », la Morgan State University (MSU) vise à transformer considérablement son campus pour offrir aux étudiants un environnement d'apprentissage sain, sûr, sécurisé et plus résilient.

Économies de coûts considérables

Les investissements dans l'infrastructure et la modernisation grâce à la numérisation contribuent à rendre Morgan Site University plus intelligente et plus économe en énergie. La première des quatre phases de transformation garantit à elle seule des économies d'environ 10 millions de dollars.

Excellence opérationnelle

La mise en œuvre de sa feuille de route pour le campus intelligent transformera la Morgan State University en un campus hautement performant et plus durable avec des environnements de vie et d'apprentissage sains, sûrs, sécurisés et confortables.

Un plan à long terme pour la réussite institutionnelle

Morgan State University visait à obtenir le statut Carnegie R1, mais a fait face à des défis : infrastructure de campus diversifiée, systèmes disparates et maintenance différée. Réaliser cette vision, et la financer, semblait accablant.

Select...

Travaillant en étroite collaboration avec Siemens et le Maryland Clean Energy Center, les dirigeants de MSU ont créé une vision et un plan pour transformer leur campus par le travail acharné, le partenariat et l'innovation grâce à une approche progressive. Siemens Financial Services (SFS) a fourni des capitaux et aidé MSU à réaliser sa vision en utilisant une approche unique qui comprenait la mobilisation de subventions fédérales, des financements alternatifs, le financement de la modernisation des installations et de l'efficacité énergétique grâce à des économies d'énergie, et l'amortissement accéléré pour mettre en œuvre des systèmes d'énergie renouvelable.

Les mesures se traduiront par des économies garanties d'environ 10 millions de dollars rien que pour la première phase. D'ici la fin de la phase quatre, les émissions de GES du campus seront réduites jusqu'à 65 % et l'ensemble du campus sera devenu plus intelligent et beaucoup plus efficace.

Réduction des coûts énergétiques

Combinant le savoir-faire d'experts dans les domaines de la production et de la distribution d'énergie, de la gestion de l'énergie, de la gestion des bâtiments et de l'optimisation de la performance des actifs, les services d'énergie et de performance de Siemens aideront l'université d'État de Morgan à économiser 1 500 MWh d'électricité, 3 656 MWh de gaz naturel et 1 905 tonnes métriques d'émissions de GES par an. Cela se traduira par des économies annuelles de 213 126$ en coûts énergétiques et des rabais sur les services publics de 330,190$. En plus de ça, les mesures permettront des économies annuelles de 55 000$ en coûts opérationnels.

Gestion intelligente de l'énergie

La mise en œuvre du tableau de bord et de la plateforme analytique de gestion de l'énergie Building X ainsi que le logiciel de gestion de bâtiment Desigo et SENTRON powermanager intégreront 80 panneaux de terrain et 475 contrôleurs d'unités. 7 500 points de données sur le campus seront utilisés pour suivre les performances des équipements à forte intensité énergétique, améliorer l'efficacité énergétique et même réduire les coûts de maintenance.

Protection incendie à la fine pointe de la technologie

La protection incendie, qui comprend la détection, l'alarme, l'évacuation, l'extinction et la gestion des dangers, est un élément essentiel de l'infrastructure d'une université. Les systèmes doivent être à jour pour assurer un fonctionnement fiable pour la protection des personnes et des biens en cas d'incendie. C'est pourquoi le chemin de l'université vers l'excellence opérationnelle comprend également le test et l'inspection de tous les systèmes et appareils existants, la mise à niveau de 1 698 dispositifs de notification et l'installation de 17 nouveaux systèmes de panneaux de commande d'alarme incendie et de 1 595 nouveaux appareils.

Un meilleur éclairage, moins de demande d'énergie

Des capteurs éclairés installés avec des dispositifs d'éclairage à LED réduiront considérablement les besoins en énergie sur le campus. Mesurant la lumière ambiante, la température, le mouvement qui indique que les gens sont dans une pièce, et la consommation d'énergie actuelle, les capteurs permettent une optimisation complète de l'espace et de l'utilisation de l'énergie.

tirer le meilleur parti du budget donné

En période de budgets serrés, il est encore plus difficile pour les établissements d'enseignement supérieur du monde entier d'atteindre des objectifs ambitieux en matière de durabilité et d'émissions de carbone. Aux États-Unis en particulier, la maintenance différée est un autre défi majeur pour de nombreux collèges et universités. Les bâtiments vieillissants exigent des rénovations, des infrastructures et du CVC, de la plomberie, des systèmes électriques et la modernisation de l'enveloppe des bâtiments. Selon APPA, une association de professionnels des établissements d'enseignement, l'arriéré collectif de

la maintenance différée s'élève à 112 milliards de dollars américains. En plus de tirer parti du financement fédéral disponible, d'autres options de financement peuvent être essentielles pour relever ces défis.

Afin de devenir les leaders qu'ils sont destinés à être, nos étudiants ont besoin d'un cadre universitaire sain, sûr, sécurisé et résilient. Travailler en partenariat avec Siemens pour développer un environnement d'apprentissage et d'enseignement plus durable pour notre communauté nous pousse dans une direction positive.
David Wilson, Ed.D., Président , Morgan State University