Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Un partenariat pour protéger l'art et la culture

Les œuvres d'art du Kunsthaus Zürich sont uniques et doivent être protégées contre les dommages, le vol et la détérioration. Pour y parvenir, le Kunsthaus s'appuie sur des systèmes de sécurité Siemens complets — y compris une innovation pour protéger les expositions.

Un partenariat précieux

Environ 4000 peintures, sculptures et autres œuvres d'art du Moyen Âge à nos jours, ainsi que plus de 100 000 dessins à la main, estampes et photographies couvrant cinq siècles : le Kunsthaus Zurich accueille l'une des plus grandes collections d'art du pays. Plus d'un demi-million de visiteurs par an profitent de ces expositions temporaires et d'autres attrayantes au format international. La majorité de cette collection unique appartient à la Zürcher Kunstgesellschaft (la Zurich Art Society), l'une des plus grandes organisations de parrainage artistique d'Europe.

Où le passé rencontre l'avenir

Les œuvres d'art, qui peuvent être admirées sur les 11 500 m3 d'espace d'exposition, sont des témoins remarquables de la culture européenne. Le Kunsthaus Zürich rend ces biens culturels accessibles et les préserve pour les générations futures.

Il est consacré à tous les genres d'art et met en valeur les tendances changeantes de l'art moderne. Cette tâche vitale implique également de minimiser les risques potentiels : si feu, vol ou vandalisme, le Kunsthaus tient à protéger ses œuvres d'art et bien sûr ses visiteurs. Cette grande institution artistique européenne a confié cette tâche à la technologie de pointe de Siemens, qui constitue un élément crucial du concept de sécurité complet.

kunsthaus-zuerich original - 45148260-7e9b-4863-9b8f-28b6be293e61
Notre collaboration avec Siemens garantit que nos expositions sont protégées et nous pouvons concentrer notre attention sur notre force fondamentale - à savoir communiquer l'art et inspirer les visiteurs - sans avoir à nous inquiéter.
Christiane Klotz, Historienne de l'art Kunsthaus Zürich

Sécurité à multiples facettes

L'ouverture de l'extension du Kunsthaus Zürich en 2021 en fait le plus grand musée d'art de Suisse. Comme il l'a fait pour les bâtiments existants, Infrastructure intelligente Siemens a également fourni divers produits de contrôle d'accès, de protection incendie, de détection d'intrus et d'alarme par image pour la nouvelle construction. Le but de ce projet de trois ans et demi était de concilier de nombreuses exigences différentes : les œuvres d'art précieuses sont scrupuleusement protégées contre les dommages ou le vol et parfaitement conservées tout en étant encore vivantes pour les amateurs d'art. La sécurité du personnel et des visiteurs est également importante, en particulier lorsqu'il s'agit de protection incendie.

240403-Kunsthaus-Bilder-Melvin9 - 31f736c1-8942-4e7d-9e67-9bcbc195ccaf

Concept de sécurité sur mesure

La technologie de Siemens a permis la mise en œuvre d'un concept de sécurité sur mesure au Kunsthaus Zürich. Un système de protection complet (y compris la vidéosurveillance) identifierait immédiatement les accès non autorisés et déclencherait une action appropriée sous la forme de fonctions d'alarme et de contrôle.

En cas d'incendie à l'intérieur, la fumée pourrait être diluée par l'air ambiant dans les salles d'exposition à hauts plafonds, ce qui retarderait le déclenchement de l'alarme — avec des conséquences fatales. Des détecteurs de fumée à aspiration spéciaux sont donc utilisés. Ils prélèvent continuellement des échantillons d'air qui sont acheminés vers un détecteur très sensible via un réseau de tuyaux. Si cela détecte des particules de fumée, l'alarme est déclenchée et le processus d'extinction est déclenché.

Nos systèmes aident le Kunsthaus à minimiser les risques tels que le vol et l'incendie. Cela garantit que les images et les sculptures bénéficient d'une protection durable pour les générations futures.
Matthias Rebellius, Membre du conseil d'administration, Siemens AG et CEO Siemens Smart Infrastructure

Un nouveau développement sophistiqué

Le moderne, intuitif technologie de sécurité permet au Kunsthaus d'intégrer tous les systèmes et capteurs dans les systèmes de gestion de la sécurité existants. Pour protéger les œuvres d'art contre le toucher, le Kunsthaus et Siemens ont travaillé ensemble pour développer une nouvelle technologie : un capteur capacitif produit un son d'avertissement si quelqu'un s'approche de l'œuvre d'art, et le personnel est informé.

BildervomKunsthausElkeWielbak3 - 97f2e6fe-99ad-45e6-b777-2c660ea265bc

Aperçu de la technologie

Les détecteurs optiques et capacitifs sans fil « Siveillance » peuvent être intégrés dans les systèmes de sécurité globaux et ainsi fournir une protection fiable pour les œuvres d'art. Les détecteurs optiques sans fil utilisent la mesure de distance infrarouge et des détecteurs de vibrations pour la détection de vol, tandis que les détecteurs sans fil capacitifs offrent une protection contre la proximité et le vol. Les deux détecteurs sont faciles à installer et consomment peu d'énergie.

Programme Siemens Arts : laboratoire d'idées pour la créativité et le changement

L'art et la culture sont une base vitale pour toute société. Ce sont des moteurs essentiels de l'identité, de la créativité et de l'autoréflexion.

Grâce à son programme culturel créé en 1987, Siemens développe maintenant ses propres formats spécifiques de musique et d'art depuis près de quarante ans. Pour commencer, l'accent était mis sur les intérêts altruistes de la famille fondatrice ; maintenant, le groupe est impliqué dans d'innombrables projets culturels en tant que soutien, créateur et catalyseur. Le programme Siemens Arts donne à l'entreprise un visage aux côtés de son activité de solutions et met en valeur sa responsabilité d'entreprise.
La campagne « Houses of Smart» de Siemens soutient les centres culturels tels que les musées, les opéras et les théâtres en offrant des technologies pour améliorer la sécurité et la durabilité.

Chez Siemens, nous ressentons l'énorme responsabilité de préserver notre patrimoine historique. En utilisant toutes les astuces du livre, et plus encore !
Prof. Dr. Stephan Frucht, Directeur artistique du programme Siemens Arts