Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Faire progresser la culture cellulaire grâce à l'innovation

« Shaken, pas remué » est l'une des citations les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Ce qui est standard pour James Bond s'applique également à Adolf Kühner AG à Birsfelden. Pour le principal fabricant de machines à agiter pour le marché international, cependant, l'accent n'est pas mis sur les martinis mais sur la culture de microbes ainsi que de cellules animales, humaines, d'insectes et végétales. Les machines à secouer sont utilisées dans une grande variété de domaines scientifiques et industriels et sont souvent utilisées dans les salles blanches. Leur gamme d'applications est vaste, allant de la technologie alimentaire et de la médecine à la biotechnologie industrielle. Selon l'application et les besoins du client, les machines de secouage sont disponibles en différentes tailles - des agitateurs de table et des agitateurs d'incubation empilables aux bioréacteurs dits à secouage orbital. Dans ce dernier cas - en termes simples - des conditions optimales pour la culture de cultures cellulaires sont créées et surveillées, avec des paramètres tels que la température, le pH et l'apport en oxygène régulés.

Manipulation facile grâce aux sacs à usage unique

Les systèmes de bioréacteurs à secouage orbital d'Adolf Kühner sont idéaux pour la culture de tous les types de cultures cellulaires et sont disponibles en quatre tailles pour différents volumes de travail allant de 1,5 à 2500 litres. Ils s'alignent ainsi sur l'échelle des plaques de microtitrage et des flacons à secouer et représentent un élément clé du processus dit de mise à l'échelle du laboratoire au pilote en passant par la grande échelle industrielle. Un avantage majeur de la combinaison de plaques de microtitrage, de fioles à secouer et de bioréacteurs agités réside dans l'hydrodynamique cohérente qui relie ces systèmes secoués. Cela garantit des conditions de culture reproductibles tout au long du processus de mise à l'échelle et le simplifie.

La culture cellulaire est un processus exigeant. Le panneau de contrôle clairement structuré permet de surveiller l'état actuel des cellules à tout moment.

La culture cellulaire est un processus exigeant. Le panneau de contrôle clairement structuré permet de surveiller l'état actuel des cellules à tout moment.

La valeur du contenu du bioréacteur peut facilement atteindre plusieurs centaines de milliers de francs suisses. Un système de contrôle redondant assure la bonne exécution du processus de culture sur plusieurs jours.

La valeur du contenu du bioréacteur peut facilement atteindre plusieurs centaines de milliers de francs suisses. Un système de contrôle redondant assure la bonne exécution du processus de culture sur plusieurs jours.

Qualité disponible à long terme

Siemens est l'acronyme de qualité fiable à long terme, ce qui correspond aux valeurs d'Adolf Kühner. Pour cette raison, et parce que les clients demandent à plusieurs reprises des machines avec des composants Siemens, Adolf Kühner utilise les produits Siemens depuis de nombreuses années. Jusqu'à présent, les panneaux Siemens ont été principalement intégrés, car l'électronique des machines était généralement des développements internes.

Pour un grand système tel que le bioréacteur SB2500-Z, qui peut peser plus de cinq tonnes à pleine charge, la société a décidé de s'appuyer sur des composants Siemens standard pour l'ensemble du processus d'ingénierie. Les composants Siemens sont bien établis et populaires dans les industries pharmaceutiques et alimentaires exigeantes, et, grâce au TIA Portal, ils sont également disponibles dans un ecosystem global homogène.

Aperçu technique

Le système de contrôle SIMATIC S7 redondant, complété par des modules périphériques Remote IO ET200SP flexibles, assure un processus ininterrompu. Avec SIMATIC WinCC OA, le fonctionnement et la surveillance des systèmes techniques personnalisés, indépendants du fabricant et de la plate-forme, sont possibles, en particulier pour les applications avec des exigences élevées d'adaptation spécifiques au client. Cela permet à WinCC OA de démontrer pleinement ses forces même dans les machines d'Adolf Kühner AG dans un environnement industriel.