Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Révolutionner la production de chaleur industrielle

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd

Située dans la province du Guangdong, Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. est un chef de file dans l'innovation des pompes à chaleur haute température. Depuis sa base de Foshan City, Nengyin se consacre au développement de technologies de chauffage efficaces et performantes. Siemens est un partenaire clé depuis plus d'une décennie, engagé dans la mission de Nengyin de révolutionner le secteur des pompes à chaleur haute température avec des solutions révolutionnaires. Ensemble, nous repoussons les limites du chauffage industriel, fixons de nouvelles normes de l'industrie et montrons la voie en matière de solutions durables.

Défis

Dans leur quête pour diriger le segment des pompes à chaleur haute température, Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. a fait face à quelques défis. Le principal problème était le besoin d'innovation technologique qui garantirait une efficacité et une fiabilité maximales dans leurs applications de pompes à chaleur, en particulier dans le développement de solutions fiables pour le fonctionnement à haute température tout en optimisant la conception du système pour la sécurité et l'efficacité.

Une grande unité de pompe à chaleur industrielle verte et blanche occupe une place de premier plan dans un environnement d'usine spacieux. L'unité est dotée de grilles blanches complexes sur des ailettes de refroidissement bleues. En arrière-plan, d'autres équipements d'usine et des tables de travail jaunes sont visibles sous un haut plafond avec des poutres apparentes
Image d'un produit siemens : Vanne de réfrigération MVL702 et chauffeur

Solution

En réponse aux défis, Siemens s'est lancé dans une étroite collaboration avec Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., en élaborant une solution sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques. Au lieu d'une approche unique, Siemens a développé une solution globale sur mesure qui comprend les composants suivants :

  • Détendeur magnétique MVL702 : limite de température de fonctionnement plus élevée (max. 130 ℃), contrôle précis du débit, vitesse et précision de la vanne pour économiser de l'énergie en adaptant la surchauffe au niveau le plus bas mais stable du point de fonctionnement.
  • Contrôleur Climatix C400 : affine la précision dans la gestion du système.
  • Application de contrôle personnalisée : logiciel sur mesure qui s'intègre parfaitement aux technologies existantes, perfectionné pour correspondre à la logique de contrôle unique de Guangzhou Nengyin et aux exigences opérationnelles spécifiques.
  • Capteurs de pression et de température de vapeur.

Cette approche personnalisée non seulement répond mais dépasse également les normes rigoureuses requises, garantissant une performance et une fiabilité optimales.

Comment la solution a aidé à résoudre les défis du client

Lors de tests pilotes transformateurs au sein du laboratoire de pointe de Nengyin, la solution sur mesure de Siemens a marqué un bond significatif en matière de performances.

Une capture d'écran de l'interface Web Climatix IC affichant un graphique de tendance « CompRatio ». Le graphique montre deux lignes, rouge et verte, fluctuant entre environ 5h00 et 9h00 sur l'axe Y sur une fenêtre horaire de 17h00 à 20h00 le 29 septembre 2024. Sous le graphique principal, un graphique à aires remplies vertes montre 'Unit1.dispStatus.compratio2' sur la même période. L'interface affiche également des options de navigation telles que « Tableau de bord de l'usine », « Points de données » et « Alarmes »

180% COP élevé (coefficient de performance)

Une augmentation impressionnante de 18 % du COP pendant les phases de chauffage, surpassant les références des concurrents.

130°C Opérations

Capacité de température élevée, permettant des opérations à 130 °C, positionnant les clients comme des leaders.

20 min Contrôle de la surchauffe de décharge

Une accélération révolutionnaire pour atteindre la surchauffe cible, 3 fois plus rapide — 20 min au lieu de 60.

7.1 Taux de compression

Efficacité supérieure, présentant un taux de compression nettement inférieur de 7,1 par rapport au 7,5 du concurrent.

Avantages pour les clients

Nengyin obtient un avantage concurrentiel grâce au système avancé de Siemens, poussant son chauffage industriel au-delà de 130 °C tout en maintenant l'efficacité énergétique. Cela se traduit par d'importantes économies d'énergie et renforce l'engagement de Nengyin envers la durabilité environnementale.

Une icône de thermomètre turque montrant '130' dans son ampoule, à côté d'une flèche sarcelle pointant vers le haut, le tout sur un fond noir. Cela indique une capacité de température accrue.

Capacité de température élevée

Permet des opérations au-dessus de 130°C, positionnant les clients comme leaders dans les applications à haute température

Icône de prise avec cordon encerclant une feuille, illustration de l'efficacité énergétique

Efficacité énergétique avec augmentation du COP de 18%

Notre technologie réduit considérablement les coûts d'exploitation et l'empreinte environnementale pour les utilisateurs finaux.

Une infographie de définition d'objectifs de développement durable et de feuilles de route avec un fond vert et diverses icônes et textes.

Partenariat stratégique

Donner à notre client les moyens d'atteindre son objectif de domination de l'industrie grâce à des solutions de pompes à chaleur avancées et éconergétiques.

Les résultats des tests ont validé les avantages tangibles de la solution pour améliorer la performance globale des pompes à chaleur haute température. Il répond entièrement aux exigences strictes pour de telles applications de pompes à chaleur hautes performances.
M. Lin Chunwen, Directeur général, Guangzhou Nengyi

Commencez votre voyage