Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Améliorez la fiabilité du réseau avec Fusesaver

Minimiser les pannes de courant et leur impact sur les clients. Le bon équipement de protection aide les fournisseurs d'électricité à sécuriser les systèmes de distribution en hauteur, à réduire les temps d'arrêt et à fournir une meilleure qualité d'énergie.

Hawaiian Electric améliore la fiabilité avec Fusesaver

Hawaiian Electric a déployé des centaines de disjoncteurs moyenne tension et d'unités de commande à distance (UCR) Siemens Fusesaver pour soutenir ses initiatives de qualité et de fiabilité de l'alimentation, en particulier dans les zones de service éloignées et rurales.

Fusesaver efface les défauts transitoires au niveau des fusibles, ce qui aide les fournisseurs de services publics comme Hawaiian Electric à améliorer la fiabilité du réseau et à réduire les coûts d'exploitation, tout en renforçant l'atténuation des feux de forêt.

A Hawaiian Electric installation with a FuseSaver device in a power distribution system.

Comment rendre les réseaux plus fiables ?

Améliorer les circuits de distribution

Hawaiian Electric augmente la résilience de son réseau pour fournir à ses clients une énergie abordable, fiable et propre.

« Notre objectif était d'améliorer la fiabilité de nos circuits de distribution », explique Richard Shiroma, ingénieur-conseil. « Nous avons commencé à chercher des appareils intelligents et nous avons été présentés à Siemens. »

La société a lancé un projet pilote pour tester l'efficacité de Fusesaver dans les conditions d'exploitation difficiles d'Hawaï.

Mitchell La Puente, ingénieur en protection, explique comment les dispositifs de sectionnalisation dans les régions éloignées peuvent établir une alimentation électrique stable et fiable.

« Nous pouvons avoir des arbres et d'autres choses qui tombent sur les lignes, et bien sûr des vents violents », dit La Puente. Au lieu de laisser l'ensemble du circuit vulnérable, les appareils de sectionnalisation créent de plus petites sections de service pour garder les clients en ligne.

Comptez sur les communications sans fil intégrées

Pour Shiroma, ce qui distingue Fusesaver, c'est les communications sans fil peer-to-peer intégrées permettant un déclenchement monophasé ou triphasé. Parce que chaque Fusesaver dispose d'une radio courte portée intégrée, les ingénieurs peuvent facilement se connecter aux appareils pour la mise en service. De plus, une télécommande est activée via le RCU connecté sans fil, il n'est donc pas nécessaire de faire rouler un camion pour réinitialiser l'appareil une fois qu'il a fonctionné.

« Pour le projet pilote... il est important pour nous d'avoir une communication avec ces appareils depuis le centre de répartition afin que nous ayons une visibilité sur leur statut », dit-il. « Nous pouvons également utiliser les communications pour déclencher et fermer les appareils à distance, ce qui permet d'économiser du temps de trajet et de la main-d'œuvre lorsqu'il est temps de rétablir l'alimentation. »

Standardiser sur Fusesaver

À la suite d'un programme pilote réussi de Fusesaver, Stacey Ueda, ingénieure en protection explique que Hawaiian Electric a choisi de standardiser sur Fusesaver parce que cela permettrait à l'organisation d'adopter une politique normalisée tout en rationalisant les exigences de formation pour les équipes de ligne de l'entreprise.

De plus, elle dit : « Le Fusesaver est facile à déployer et réduit les temps de test. Nous pouvons les déployer presque n'importe où très rapidement. »

Cela est principalement dû à la disposition de montage de l'appareil et à sa petite taille. Fusesaver ne pèse que 12 livres et peut être installé directement sur le conducteur, le bras croisé ou le poteau.

Choisissez des lignes à alimentation automatique et légèrement chargées

Les sites ruraux et éloignés bénéficient des lignes à alimentation automatique et légèrement chargées de Fusesaver

Les zones de service éloignées d'Hawaiian Electric signifient également que leurs lignes peuvent être plus légèrement chargées, ce qui signifie que tous les appareils installés doivent être des appareils de faible puissance. La Puente dit qu'ils ont essayé des appareils intelligents dans le passé, mais : « Nous avons eu des problèmes avec les faire fonctionner comme nous le voulions en raison de leurs exigences actuelles. »

Fusesaver aide à résoudre ce défi parce qu'il peut être auto-alimenté aussi peu qu'un demi-ampère, ce qui le rend idéal pour les applications à faible charge, telles que les emplacements ruraux et les charges résidentielles à faible densité. Et maintenant que Siemens a une batterie rechargeable disponible pour ces disjoncteurs, « C'est un gros plus », dit Shiroma.

Comptez sur le nettoyage rapide des pannes pour atténuer les feux de forêt

La réputation de Fusesaver pour la résolution rapide des pannes est un aspect important des stratégies de protection et d'atténuation des incendies de forêt d'Hawaiian Electric, dit Shiroma.

« Nous surveillons l'industrie pour garder une longueur d'avance sur les feux de forêt afin que nous ayons une protection dans les zones vulnérables », dit-il. « Nous travaillons en partenariat avec le service d'incendie pour déployer des dispositifs de récupération, y compris Fusesaver, qui nous offrent une capacité de déclenchement rapide dans le cadre de nos solutions d'atténuation. »

Parce que les jours de feux de forêt à haut risque sont principalement déterminés par la température, l'humidité et le vent, des fournisseurs comme Hawaiian Electric travaillent pour éliminer toute probabilité de pannes de réseau électrique qui pourraient allumer un incendie.

La capacité d'effacement ultra-rapide des pannes de Fusesaver signifie que les arcs sont effacés en moins d'un cycle, ce qui minimise les risques d'arc électrique.

Visez la fiabilité et la résilience

Siemens a aidé Hawaiian Electric à appliquer Fusesaver pour atteindre ses objectifs de fiabilité et de résilience.

Selon Shiroma, « L'équipe Siemens a été utile pour expliquer les choses et nous aider à comprendre le fonctionnement de l'appareil afin que nous puissions l'appliquer correctement. »

Ueda est d'accord, notant que les équipes ont répondu aux questions d'Hawaiian Electric : « Nous avons eu un événement que nous avions besoin qu'elles examinent, ce qu'elles ont fait, allant même plus loin pour effectuer un test au banc pour que nous puissions confirmer les opérations actuelles. »

Shiroma conclut que l'équipe de fiabilité s'est associée à Siemens pour aider Fusesaver à bien fonctionner pour les besoins d'infrastructure d'Hawaiian Electric : « En fin de compte, c'est un meilleur produit avec lequel nous avons travaillé. »

Nous constatons des opérations correctes en termes de sectionnalisation du circuit et de minimisation du nombre de clients sans électricité.
Richard Shiroma, Ingénieur-conseil, Hawaiian Electric

Hawaiian Electric améliore la fiabilité du réseau

Téléchargez l'histoire de la façon dont Hawaiian Electric améliore la fiabilité du réseau avec les disjoncteurs moyenne tension Siemens Fusesaver.

Un appareil Siemens Fusesaver est montré sur l'image, conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et les courts-circuits.

Commencez votre voyage