Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Concept énergétique complet chez Ferring GmbH

La société Ferring GmbH, basée à Kiel, souhaite agrandir son site de la manière la plus économe en énergie et la plus durable possible. Le concept global d’approvisionnement énergétique proposé par Siemens, qui comprend une offre de services complète, est la solution idéale pour cela.

Approvisionnement énergétique respectueux du climat sécurisé

La production pharmaceutique est complexe et énergivore. Ferring GmbH à Kiel fait partie d'une société internationale avec des succursales dans près de 60 pays et environ 5 000 employés. Ferring se spécialise dans la production, la lyophilisation et la microencapsulation de produits pharmaceutiques. En 1973, l'usine de production de Kiel a été ouverte.

Fournir de l'énergie de manière fiable et efficace

Sur le site de Kiel, l'expansion durable du site est à l'ordre du jour. Plus récemment, un nouveau bâtiment de 15 000 mètres carrés pour la recherche et le développement, les laboratoires et la production de salles propres stériles devait être construit. La production pharmaceutique est énergivore : elle est nécessaire pour couvrir une augmentation significative de la demande d'électricité, de chauffage et de refroidissement ainsi que de la production de vapeur et d'air comprimé pour la production. Siemens Smart Infrastructure a travaillé avec Ferring pour développer un concept complet d'approvisionnement en énergie qui répond aux exigences élevées en matière d'efficacité et de disponibilité de l'alimentation en énergie et vapeur/air comprimé tout en étant durable et fiable.

c06a9565-6938-48cf-b64e-d5b3da512214-ferring-1280x853

Approvisionnement énergétique holistique avec service complet

Au cœur du concept d'approvisionnement énergétique se trouve un nouveau centre énergétique : avec des centrales thermiques et électriques combinées, des chaudières, des refroidisseurs et des compresseurs d'air, ainsi que des périphériques d'usine associés et des connexions de pipelines — planifié et construit de manière holistique par Siemens. L'ensemble de l'approvisionnement en énergie du nouveau bâtiment est contrôlé par une technologie de mesure et de régulation numérique de pointe. Le contrôle optimisé du centre énergétique, y compris la visualisation et le fonctionnement de niveau supérieur, est géré par Siemens Desigo. Les données d'usine et d'énergie sont enregistrées et analysées en continu, ce qui permet une maintenance proactive et un fonctionnement économe en énergie. Siemens prendra en charge la gestion technique du centre énergétique pendant douze ans. Le contrat de service complet garantit l'efficacité énergétique et la disponibilité.

Faibles coûts d'énergie avec haute disponibilité

Le concept énergétique innovant provenant d'une source unique est spécialement conçu pour répondre aux exigences complexes de la production pharmaceutique. Ferring bénéficie d'économies d'énergie d'environ 925 000 euros par an. Des subventions d'un million d'euros contribuent également au fait que le centre énergétique est payant pour Ferring. Dans le même temps, les émissions de CO₂ seront réduites d'environ 2 400 tonnes par an. Ferring recevra des services complets de Siemens et une garantie de performance pendant douze ans — cela permettra au site de Kiel de s'inquiéter

2 400 tonnes

Réduction du dioxyde de carbone par an

925 000 euros

Moins d'énergie et de coûts d'exploitation par an

12 années

efficacité et disponibilité garanties à long terme