Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Gestion du réseau de distribution pérennisée pour Elvia

En tant qu'étape clé de leur transformation numérique, la DSO norvégienne Elvia a utilisé notre portefeuille Gridscale X pour créer un Digital Twin de son réseau basse tension. En générant des informations à partir de diverses données, Elvia maximise désormais l'infrastructure existante et accélère la transition énergétique.

Stimuler la transparence, la capacité et l'efficacité

Elvia, le plus grand opérateur de réseau électrique de Norvège, est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement d'un réseau électrique qui couvre une superficie légèrement plus grande que le Danemark. Comme de nombreux DSO européens, Elvia fait face à de nombreux défis liés à la demande croissante d'énergie et à la transition énergétique avec une augmentation exponentielle des ressources énergétiques distribuées. Déjà aujourd'hui, la Norvège a le taux de pénétration le plus élevé de ventes de pompes à chaleur et de véhicules électroniques au monde. Des faits qui soulignent la demande d'expansion du réseau — qui prend du temps et est limitée par divers facteurs. Gridscale X LV Insights permet à Elvia de prendre des décisions d'investissement précises et d'extraire plus de capacité de réseau utilisable de l'infrastructure existante. Le Digital Twin du réseau basse tension fournit des informations fiables et une transparence en temps réel pour plusieurs départements.

Gérer la complexité croissante du réseau

La pénétration élevée du DER augmente le volume de données et la complexité de la basse tension. Avec un digital twin construit à partir de données existantes, les opérateurs gagnent la visibilité nécessaire pour détecter les problèmes plus tôt et diriger le réseau avec plus de confiance.

Augmenter la capacité d'hébergement plus rapidement

Alors que la demande de PV, de VE et de pompes à chaleur augmente, la capacité d'hébergement doit augmenter rapidement. Un modèle de réseau numérique unifié aide les opérateurs à identifier la capacité disponible, à optimiser les actifs et à accélérer l'expansion sans nouvelles constructions.

Sécuriser le fonctionnement stable du réseau

L'alimentation fluctuante et la consommation imprévisible mettent en question la stabilité du réseau. Un logiciel sécurisé et évolutif dans le cloud s'intègre facilement aux outils existants, garantissant une qualité d'alimentation fiable même dans des conditions dynamiques.

elvia-norway-video-screenshot-5120x2804

Maintenir la satisfaction client élevée

De nombreux clients d'Elvia peuvent être considérés comme des « prosommateurs » — non seulement en consommant de l'énergie, mais en produisant, en stockant et en réinjectant dans le réseau basse tension. Avec un nombre croissant de grands parcs solaires et éoliens, ces développements rendent le réseau de distribution plus volatil et beaucoup plus imprévisible. Il était grand temps de transformer cette « boîte noire » en une centrale de données transparente qui permet au DSO de détecter les défauts avant que le client appelle pour les signaler.

En utilisant LV Insights, Elvia est en mesure de tirer pleinement parti des avantages du Siemens Xcelerator et le Échelle Gridscale X portefeuille car il s'intègre parfaitement dans son paysage système existant, y compris Spectrum Power™ 7 ADMS. Cela leur permet une innovation continue et des mises à jour fluides sans interruption des utilisateurs.

Le modèle de grille unifiée comme source de vérité

En raison des systèmes patrimoniaux en place, les données et informations étaient bloquées dans certains départements. En utilisant les capacités de création de modèles de grille de LV Insights, Elvia a créé un modèle de réseau complet et unifié qui sert de traducteur de données intelligent pour tous les départements d'Elvia. Les informations qui étaient historiquement contenues dans la salle de contrôle peuvent maintenant être partagées avec beaucoup plus de parties prenantes. Mais ce n'est pas le seul avantage, comme le déclare Jørgen Sivertsen Åsrud, ingénieur système de contrôle pour Elvia : « La maintenance de notre modèle de réseau est fortement réduite, et nous sommes en mesure de gérer les pannes de tension de manière plus efficace et automatisée. »

Two grid operators view system status on a computer.
En travaillant avec Siemens, nous avons déployé un produit avancé et pérenne qui nous aidera à accélérer et gérer la transition énergétique. Avec une flexibilité et une surveillance accrues sur notre réseau, nous pouvons maintenant gérer notre système basse tension de manière beaucoup plus efficace — de la planification à l'exploitation et à la maintenance.
Erik Jansen, Responsable des opérations du réseau, Elvia

Explorez les solutions de réseau qui sous-tendent le succès d'Elvia