Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Couleur de fond bleu profond Siemens solide.

La Clinique Saint-Jean obtient un nouveau cœur électrique

Pour un hôpital moderne comme la Clinique Saint-Jean à Bruxelles, une alimentation électrique fiable et efficace est quelque chose comme l'élément vital. En plus des performances techniques, il est également important d'assurer la disponibilité à long terme des systèmes.

Sécurité de la fiabilité et de la disponibilité

La Clinique Saint-Jean, un complexe de 44 215 m² au centre de Bruxelles, avait besoin d'une mise à niveau complète de ses systèmes d'alimentation. « L'ancienne installation remonte à 2004 et ne répondait plus aux normes de continuité », explique Ivo Coltura, ingénieur projet à la Clinique Saint-Jean. « Il y avait plusieurs réseaux électriques sans vue d'ensemble central, sans parler de gestion centrale. Nous avions besoin de plus de transparence. Cegelec, SDM-Projects et Siemens ont uni leurs forces pour fournir une alimentation électrique qui dépasse toutes les exigences.

Surveillance intelligente

Le nouveau système devait être robuste, mais aussi intelligent, et ce n'est pas juste un mot à la mode. Siemens a choisi les cartes de distribution d'énergie SIVACON S4 et les disjoncteurs SENTRON 3WA pour le système de distribution d'énergie. Grâce au flux de données fourni par ces composants, l'ensemble du système de distribution d'énergie peut maintenant être surveillé dans Desigo CC.

Le monde numérique et le monde réel

SDM-Projects Solution Partner de Siemens était responsable de la conception, de l'ingénierie et de l'installation. Cela a été réalisé à l'aide d'un jumeau numérique, car l'installation devait être faite rapidement et correctement la première fois. Vous ne pouvez pas couper l'alimentation électrique d'un hôpital pendant quatre semaines, tout comme vous ne pouvez pas détecter les défauts lorsque l'alimentation est sous tension pour des raisons évidentes de sécurité du personnel. Donc l'équipe a validé l'ensemble de l'installation virtuellement et a détecté tous les défauts imaginables.

Installation dix fois plus rapide

SDM-Projects est même allé plus loin : Après validation virtuelle, il était nécessaire de combiner le monde virtuel et le monde réel, donc le véritable appareillage de commutation était connecté aux sources d'alimentation virtuelles. Avec le fonctionnement en direct des commutateurs et leur retour transmis au jumeau numérique, le résultat était la certitude absolue qu'il n'y avait pas non plus de bogues dans l'appareillage de commutation, ce qui a été confirmé par d'autres validations du système plus tard. Même Siemens était surpris que SDM puisse faire ça.

Les résultats sont impressionnants. Non seulement tout est parfaitement sécurisé, mais l'installation a été dix fois plus rapide que d'habitude. Parce que les projets SDM ont pu tout déboguer à l'avance, ils n'ont pas eu à faire de réglages lors de l'installation. Tout est compatible, ce qui est une grande réussite.

Une solution durable — ouverte à de nouveaux défis

À Ivo Coltura, Cegelec, SDM-Projects et Siemens ont fait plus que ce que demandait la Clinique Saint-Jean, et plus rapidement. Selon l'ingénieur projet de la Clinique Saint-Jean, l'installation est désormais totalement durable, et leur permettra bientôt d'aller beaucoup plus loin.

À l'avenir, la Clinique Saint-Jean pourra également intégrer des sources d'énergie supplémentaires dans le système, telles que des panneaux photovoltaïques ou de la coproduction, afin qu'elle puisse fournir de l'énergie intelligemment. En cas de panne du réseau, la clinique formera son propre îlot d'énergie. Cela leur permettra de passer d'une opération d'urgence à une opération d'urgence confortable, ce qui leur permettra également de continuer à alimenter des actifs non vitaux. La Clinique Saint-Jean peut même assurer une plus grande stabilité du réseau en fournissant de l'énergie supplémentaire au gestionnaire de réseau, ou en puisant plus s'il y a trop d'énergie sur le réseau. Ce sont les avantages d'un système de contrôle intelligent.

En savoir plus >

Commencez votre voyage