Signaler une augmentation de la sécurité et de la fiabilité
Chaque jour, à travers l'Inde, plus de 13 500 trains de voyageurs transportent des millions de passagers, traversant tout le pays sur un réseau qui s'étend sur 68 500 km de voies ferrées. C'est environ 50% de plus que la circonférence de la Terre.
Il s'agit d'Indian Railways, exploitant le quatrième plus grand réseau ferroviaire et l'un des plus complexes au monde, avec des voies qui s'étendent sur certaines des altitudes les plus élevées et les endroits les plus reculés. Il n'est pas exagéré de dire qu'Indian Railways est l'épine dorsale du transport et de la logistique du pays, transportant 7 milliards de passagers et plus de 1,2 milliard de tonnes de fret chaque année.
Assurer la sécurité et la fiabilité est une priorité absolue pour les chemins de fer indiens. Cela nécessite un système de signalisation ferroviaire robuste qui est conçu pour une précision absolue. Siemens est fier d'être partenaire dans ce voyage, alimentant la transformation numérique des chemins de fer indiens grâce à sa technologie révolutionnaire de signalisation par bloc automatique à conduite directe (ABS). La solution de nouvelle génération redéfinit la façon dont l'Inde aborde la sécurité, la fiabilité et l'efficacité opérationnelle sur ses corridors ferroviaires à haute densité.
La solution de signalisation intelligente de Siemens marque un changement de paradigme par rapport au système de signalisation conventionnel dépendant du relais utilisé par les chemins de fer indiens. L'ancien système comprend de grandes salles de relais avec des équipements coûteux, un câblage en cuivre étendu et des travaux de génie civil lourds. Un seul défaut peut interrompre le trafic, ce qui nécessite beaucoup de temps pour la détection et la résolution des pannes.
Solution de nouvelle génération pour l'Inde
En revanche, Direct Driving ABS est construit sur une architecture allégée, modulaire et prête pour l'avenir. Des armoires modulaires en bordure de voie compactes, inviolables et classées IP54 sont placées juste à côté des rails, remplaçant le câblage encombrant et réduisant la dépendance aux salles de relais. La structure modulaire évolutive accélère le déploiement. Direct Driving offre une sécurité supérieure et une capacité de diagnostic plus rapide. Le résultat est un ecosystem de signalisation robuste et convivial.
Une percée pour les chemins de fer indiens
Siemens est depuis longtemps un partenaire en cours pour les chemins de fer indiens. Seuls quelques équipementiers mondiaux possèdent une solution Direct Driving pour ABS de ce marché. Actuellement, Siemens met en œuvre une solution sur des sections massives de blocs KM de plus de 3 200 routes. En février 2026, la division WCR-Bhopal a mis en service la section Bina-Bhopal de 33 km avec 2 sections de blocs entre Kurwai Kethora et Kalkhari à l'aide de la solution de conduite directe, renforçant ainsi la progression du déploiement dans la région du Centre-Ouest. Des systèmes en bordure de route ont déjà été mis en service à Nishatpura et Makardhokda sur le chemin de fer central, ouvrant la voie à un déploiement national.
La nouvelle technologie de signalisation soutiendra la marche du chemin de fer vers un réseau moderne en atteignant ses objectifs de sécurité, d'optimisation de la capacité et de transformation numérique. En plus de la sécurité, augmenter la capacité des voies sans poser de nouvelles lignes est une priorité élevée. Contrairement à l'ancien système de signalisation à double distance, Direct Driving ABS permet à plus de trains de circuler en toute sécurité sur la même voie, améliorant la fiabilité, la ponctualité et l'efficacité du réseau.
En faisant converger l'automatisation, les diagnostics intégrés et la maintenance intelligente sur le terrain, la nouvelle technologie s'aligne sur la vision de l'Inde pour un réseau ferroviaire numérique de classe mondiale.
Technologie intelligente, résultats mesurables
Le système Direct Driving ABS a remplacé la logique obsolète basée sur les relais par des systèmes intelligents et modulaires qui offrent plusieurs efficacités opérationnelles :
Plug-and-play, conception intégrée
permettant une installation plus rapide avec des coûts civils, de câblage et de relais réduits
Fiabilité et sécurité élevées
avec des taux d'échec plus faibles et une détection et une récupération de pannes plus rapides
Diagnostic intelligent en bordure de route
prise en charge de la maintenance prédictive et de l'amélioration des performances réseau
Durable et économe en énergie
opérations avec déploiement à énergie solaire et avantages liés au cycle de vie prolongé
Le système de nouvelle génération assure des trajets plus sûrs, des arrivées en temps opportun et la fiabilité du service pour les passagers. Pour les chemins de fer, cela renforcera les performances du réseau en fournissant une intégrité de sécurité plus élevée, une utilisation maximale de la capacité et une signalisation prête pour l'avenir sur les routes les plus achalandées de l'Inde.
Fait pour l'Inde, Fabriqué en Inde
Les capacités d'innovation éprouvées de Siemens et l'excellence en ingénierie axée sur l'Inde sous-tendent son partenariat durable avec Indian Railways. Le système Direct Driving ABS n'est pas seulement conçu pour l'Inde, il est également « fabriqué en Inde ». Personnalisé pour les normes ferroviaires indiennes, son architecture écoénergétique est alignée sur la mission Green Railway de l'Inde.
Alors que l'Inde continue de moderniser son infrastructure ferroviaire, la solution Direct Driving ABS de Siemens pose les bases d'une mobilité ferroviaire numérique et durable. En transformant les temps d'arrêt en temps de disponibilité et en transformant la signalisation héritée en un système prêt pour l'avenir, Siemens contribue à façonner un avenir plus sûr et plus intelligent pour les chemins de fer indiens.