Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Réalité Augmentée (RA) dans l'industrie

Découvrez comment la réalité augmentée (RA) améliore le service et la maintenance des machines. Explorez les applications et les capacités de la technologie avec la solution SidiRoar de Siemens.

Un ingénieur automobile utilise une tablette de réalité augmentée pour inspecter une voiture.

Il y a quelques années à peine, une panne de machine complexe signifiait souvent attendre l'arrivée d'un spécialiste. Aujourd'hui, de plus en plus de problèmes peuvent être résolus plus rapidement grâce à la réalité augmentée. AR (Réalité Augmentée) la technologie prend en charge le service et la maintenance en connectant les techniciens travaillant sur des machines avec des experts situés à des centaines de kilomètres.

Chaque minute de temps d'arrêt se traduit par des coûts tangibles, c'est pourquoi les entreprises recherchent de plus en plus des solutions qui permettent un diagnostic de défaillance plus rapide, une collaboration améliorée et un accès accru aux connaissances spécialisées. Cependant, les experts expérimentés ne sont pas toujours sur place - ils entretiennent souvent des usines à différents endroits, nécessitant des heures, voire des jours pour voyager.

Personne portant un casque de réalité augmentée interagissant avec le bras de robot industriel virtuel dans le cadre de la fabrication

Par conséquent, un nombre croissant d'entreprises manufacturières cherchent des moyens de rationaliser les processus de service et de raccourcir les temps de réponse. Un outil qui prend rapidement de l'importance est la réalité augmentée (RA).

Cette technologie devient de plus en plus populaire en tant que support pratique pour les services de maintenance, permettant des diagnostics plus rapides, une collaboration à distance avec des experts et un travail de service plus sûr.

Qu'est-ce que la RA dans l'industrie

La technologie AR implique la superposition d'informations numériques sur le monde réel. En pratique, cela signifie qu'un technicien effectuant une inspection ou une réparation de machine peut voir simultanément l'appareil et les instructions, diagrammes, marquages ou conseils affichés dessus, fournis par un expert à distance.

Contrairement à la réalité virtuelle (VR), la RA n'isole pas l'utilisateur de son environnement. Au contraire, cela enrichit l'environnement de travail réel avec des informations supplémentaires qui les aident à prendre les bonnes décisions plus rapidement.

Dans l'industrie, la réalité augmentée est utilisée pour des applications telles que :

  • diagnostics de machine,
  • inspections périodiques,
  • dépannage,
  • démarrage de nouveaux équipements,
  • training des employés,
  • support de service à distance.

Un exemple d'une telle solution est SidiRoar de Siemens, qui utilise la réalité augmentée pour prendre en charge à distance le travail de service.

Une personne utilise des lunettes de réalité augmentée pour interagir avec une interface virtuelle tout en travaillant sur un projet.

Comment fonctionne la RA pendant l'entretien de la machine ?

Imaginez une situation où un technicien de maintenance rencontre une défaillance inhabituelle. Au lieu de décrire le problème par téléphone ou d'envoyer des photos, ils peuvent se connecter avec un expert qui voit exactement la même image.

Avec AR, l'expert peut à distance :

  • indiquer les composants spécifiques de la machine,
  • marquer les zones nécessitant une inspection,
  • fournir des instructions étape par étape,
  • partager de la documentation technique ou des diagrammes,
  • aider avec les diagnostics sans avoir à venir à l'usine.

Cela permet même le travail le plus complexe d'être effectué plus rapidement et avec un risque réduit d'erreurs.

Quels problèmes de maintenance la RA résout-elle ?

Dans de nombreuses usines de fabrication, le défi n'est plus l'accès à la technologie, mais l'accès aux connaissances.

Les entreprises sont de plus en plus confrontées à :

  • une pénurie de spécialistes qualifiés,
  • retraite d'employés expérimentés,
  • usines de production distribuées,
  • augmentation des coûts de déplacement et de service,
  • pression pour réduire les temps d'arrêt.

La réalité augmentée aide à atténuer l'impact de ces problèmes. Les experts peuvent prendre en charge plusieurs usines simultanément sans avoir besoin de se déplacer, et les techniciens moins expérimentés ont accès aux connaissances précisément en cas de besoin.

Pour les entreprises, cela signifie la possibilité de raccourcir le temps de réparation (MTTR), de mieux utiliser les compétences d'experts et de réduire les coûts associés aux voyages d'entretien.

Cela ne veut pas dire que chaque intervention peut être effectuée à distance. Dans de nombreux cas, cependant, le support à distance peut éviter les visites inutiles ou mieux préparer le centre de service pour une intervention planifiée.

Une personne fait la démonstration de la technologie de réalité augmentée avec un objet virtuel flottant dans les airs.

Instructions pas à pas du point de vue du technicien

L'un des plus grands avantages de la technologie AR est la capacité de présenter des informations exactement là où elles sont nécessaires.

Les techniciens n'ont pas besoin d'interrompre leur travail pour rechercher de la documentation sur un ordinateur ou consulter des manuels papier. Les informations requises peuvent être affichées directement lors de l'exécution du service.

Cela peut inclure :

  • procédures de service,
  • listes de contrôle,
  • étiquettes de composants,
  • schémas de câblage,
  • consignes de sécurité.

Cette solution aide à réduire les erreurs et facilite les tâches plus complexes.

Découvrez l'application SIMATIC Unified AR

SIMATIC Unified AR permet aux utilisateurs de superposer des visualisations WinCC Unified HMI directement sur des machines via iOS ou Android. Après avoir numérisé un code QR, un smartphone ou une tablette devient un panneau mobile avec une visualisation adaptée à la machine spécifique.

SidiRoar — support pratique pour le service et la maintenance

Une solution utilisant la réalité augmentée dans l'industrie est SidiRoar, disponible auprès de Siemens.

La plateforme permet la collaboration à distance entre experts et techniciens travaillant directement sur des machines. Grâce à la transmission d'images en temps réel et à la possibilité d'ajouter des conseils à l'image visible, les utilisateurs peuvent diagnostiquer les problèmes en collaboration et effectuer la maintenance sans avoir besoin d'un spécialiste pour être physiquement présent à l'usine.

SidiRoar est une application mobile utilisant la réalité augmentée pour soutenir la conception, le dimensionnement et la production d'appareillages basse tension. Il vous permet de visualiser un modèle 3D de l'appareillage de commutation avec ses dimensions réelles à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, ce qui facilite la vérification de l'exactitude de la conception avant le début de l'installation.

Lors de l'assemblage de l'appareillage, SidiRoar vous permet de vérifier, entre autres : le guide et la méthode de pliage des barres omnibus, la disposition des appareils, leur connexion aux barres omnibus et la profondeur requise, en tenant compte des accessoires installés. Grâce à l'utilisation de la réalité augmentée, il est possible de vérifier rapidement et précisément la conformité de l'appareillage de commutation avec les hypothèses de conception.

SidiRoar

Voir le tableau avant qu'il ne soit construit.
Visualisez le modèle 3D dans son environnement réel, vérifiez les dimensions, la disposition de l'appareil et le routage de la barre de bus. SidiRoar aide à vérifier la conception et à réduire le risque d'erreurs lors de l'assemblage et de la production du tableau de distribution.
Disponible gratuitement pour Android et iOS.

La réalité augmentée est la norme pour la maintenance moderne

Aujourd'hui, la numérisation de la production englobe non seulement les machines et les systèmes de contrôle, mais aussi la façon dont le travail de service est effectué. La technologie AR permet un transfert de connaissances plus rapide, améliore la collaboration entre les spécialistes et aide à atténuer les effets des échecs.

La réalité augmentée devient l'un des outils soutenant la transformation numérique de l'industrie. Combiné aux solutions Siemens, il permet un service amélioré, une utilisation plus efficace des connaissances spécialisées et une disponibilité accrue des machines, ce qui se traduit directement par la continuité de la production.

Pour les entreprises, cela signifie non seulement un outil moderne soutenant les techniciens, mais surtout la capacité d'augmenter la disponibilité des machines, d'améliorer l'efficacité du service et de construire une organisation plus résiliente.

Homme portant un casque VR et tenant des contrôleurs se tient devant un grand écran montrant une simulation de machine industrielle dans un labo bleu.