À l'heure actuelle, environ trois millions et demi de personnes travaillent dans le secteur de la technologie, dont 34 pour cent sont des femmes, selon le rapport State of European Tech de la société d'investissement Atomico. Les auteurs du rapport notent que par rapport à 2015, le pourcentage de femmes dans ces professions a diminué de 1 point de pourcentage, ce qui signifie que la part de femmes dans le secteur de la technologie est en baisse constante.
La présence de femmes dans les postes d'ingénierie est également étonnamment faible, car elles ne représentent que 5% des spécialistes s'occupant des aspects technologiques au sein des entreprises. En comparaison, leur part est nettement plus élevée dans des domaines tels que le marketing.
Un autre problème important est l'écart de rémunération. Dans les professions de l'ingénierie, les femmes gagnent en moyenne 5% de moins que les hommes, tandis que dans le secteur financier, cette différence s'élève à 3,5 pour cent.
Le programme Ingénieurs 4.0 s'adresse aux jeunes femmes qui souhaitent améliorer leurs compétences dans le domaine de l'Industrie 4.0. Les ateliers organisés dans le cadre du programme aident les étudiants ambitieux à entrer dans le monde de l'innovation, de la technologie et des affaires, et à établir des contacts avec des experts et des représentants d'autres universités techniques.