Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Retirer le film des palettes avec l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle permet de retirer le film de tous les types de palettes. Pour la première fois au monde, la société danoise VARO a construit une machine capable de faire ça, et Siemens a agi en tant que partenaire technologique et a fourni la plate-forme qui permet au système de fonctionner.

Technologie de vision et IA

Pour l'œil humain, c'est la chose la plus simple au monde de voir si le film a été retiré d'une palette ou non. Mais pour une machine, c'était presque impossible — jusqu'à présent.

Le constructeur de machines danois VARO, qui fournit des machines aux industries alimentaire et pharmaceutique, entre autres, a développé un décapeur - une machine qui enlève automatiquement le film des palettes. La machine est maintenant complétée par une solution basée sur la technologie de vision combinée à l'intelligence artificielle, qui détecte si tout le film a été retiré. Avec cette solution, le processus peut se dérouler entièrement sans qu'un employé ait besoin de passer du temps à surveiller ou à enlever les résidus de film.

Lorsqu'une palette arrive à l'usine ou à l'entrepôt, le film est automatiquement coupé et aspiré dans un conteneur à déchets, et quelles que soient les conditions d'éclairage, la taille et la forme du produit, ou l'épaisseur du film, la combinaison de la caméra et de l'algorithme peut déterminer par elle-même si tout le film a été retiré.

En tant que premier au monde, nous avons automatisé un processus manuel traditionnel, et parce que le processus est sans pilote, nous devons donner aux clients une assurance processus. Par conséquent, en collaboration avec Siemens, nous avons développé un système basé sur l'IA, où nos algorithmes fournissent la certitude qu'il reste du film ou non.
Arne Lundfold Bjerring, Directeur technique chez VARO

Ouvre de nouveaux avantages pour les clients

Arne Lundfold Bjerring, Technical Director at VARO - bcdcc313-65c4-4ff4-8bd9-fda3d81948bc

Arne Lundfold Bjerring, directeur technique chez VARO

La machine elle-même libère du temps pour les employés des clients de VARO. Ils n'ont plus besoin de passer du temps à couper le film, et l'opérateur n'est pas lié à la surveillance de la machine. C'est un grand avantage pour toutes les entreprises industrielles où il est devenu plus difficile et plus coûteux de trouver de la main-d'œuvre. En même temps, la solution aide à numériser un processus manuel traditionnel, ce qui offre des avantages à la fois pour les clients et pour VARO lui-même.

« La tendance est que nos clients ont besoin d'améliorer continuellement leurs performances, alors qu'il y a moins de monde autour des machines. Grâce à la numérisation et à l'intelligence artificielle, nous pouvons offrir des services supplémentaires à nos clients sous forme de connaissances et de collecte de données, qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leurs performances, et que nous pouvons utiliser pour construire de meilleures machines », explique Arne Lundfold Bjerring.

La technologie de vision traditionnelle est bonne pour l'inspection ordinaire et le contrôle qualité, où un produit doit correspondre à une image à 100%. Mais il ne peut pas être utilisé pour enlever le film, car les possibilités de forme, de couleur, d'épaisseur, de lumière et d'éblouissement créent des combinaisons presque infinies.

« La technologie d'apprentissage profond est adaptée pour résoudre tous les défis avec les nombreuses variantes de films. Donc la raison pour laquelle nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour le décapage est que nous avons rencontré un problème où une solution de vision combinée à l'apprentissage profond était la meilleure et la seule solution », explique Bjarke Holm Thomsen, qui est ingénieur de développement et principal développeur de la solution.

Bjarke Holm Thomsen, Ingénieur de développement chez VARO

Bjarke Holm Thomsen, Ingénieur de développement chez VARO

Du téléphone mobile à Industrial Edge

Siemens-VARO-080523-004 - 9f118c9c-509f-49db-bd5a-e8da95e4553f

Le processus consistant à apprendre au décapeur à détecter si tout le film a été retiré a commencé avec Bjarke Holm Thomsen prenant beaucoup de photos avec un téléphone portable. En utilisant les photos, un PC ordinaire et des bibliothèques open source comme Fast.ai et PyTorch, il a créé une preuve de concept. Il pouvait rapidement voir que le modèle pouvait résoudre la tâche principale, et il a commencé à l'training avec plus d'images provenant d'environnements de production réels. En même temps, il a également découvert que les défis de VARO se trouvaient ailleurs.

« Nous avons une bonne compréhension de notre tâche principale et de la façon dont l'analyse d'images peut nous aider à la résoudre. Mais ensuite vous rencontrez des problèmes avec l'ensemble de l'ecosystem, tels que la façon dont nous surveillons la solution, et comment nous mettons à jour les modèles - toutes les tâches qui soutiennent la tâche principale », explique Bjarke Holm Petersen.

La solution à ce problème est venue de Siemens, à la fois en termes de matériel et de support. VARO a emprunté du matériel pour développer davantage le modèle et a été initié à la façon dont l'ecosystem pourrait être construit dans Siemens Industrial Edge.

La technologie de l'IA elle-même n'est plus aussi complexe, mais l'infrastructure qui l'entoure l'est. C'est donc d'une grande aide que Siemens ait investi autant de ressources, à la fois dans la mise en place de l'ecosystem, avec l'ensemble du composant de gestion, et dans des solutions matérielles concrètes, telles que la façon dont nous obtenons la connexion via Industrial Edge aux IPC, ce qui est un peu différent des PLC ordinaires.
Bjarke Holm Thomsen, Ingénieur de développement chez VARO

Pensez au matériel stable — également pour les solutions d'IA

Pour Siemens, il est parfaitement logique d'investir du temps pour aider les constructeurs de machines à développer des solutions basées sur l'intelligence artificielle.

« Chez Siemens, nous voulons nous établir en tant que partenaire pour les constructeurs de machines travaillant avec l'intelligence artificielle. Nous voyons un grand potentiel et pensons que l'IA deviendra un paramètre compétitif pour les constructeurs de machines danois. En même temps, nous avons de bonnes solutions qui s'intègrent bien aux solutions PLC et IHM que nous avons déjà parmi les constructeurs de machines », explique Søren Jakobsen, responsable de l'Industrial AI chez Siemens Danemark.

Il rappelle également aux personnes intéressées qu'il est important de se souvenir du matériel et de l'ecosystem.

Les solutions basées sur l'intelligence artificielle doivent bien sûr être capables de résoudre la tâche, mais il est également important de penser en termes de matériel de qualité industrielle. Les machines fonctionnent souvent pendant 10, 15 ou 20 ans, et leurs composants sont toujours de qualité industrielle. Donc ça ne fonctionne pas de construire un modèle d'IA avec un système de caméra ou d'autres modules qui ne peuvent pas résister à la poussière, aux vibrations ou aux grandes fluctuations de température », dit-il.

Søren Jakobsen, responsable de l'Industrial AI chez Siemens Danemark

Søren Jakobsen, responsable de l'Industrial AI chez Siemens Danemark

Ouvre de nouvelles possibilités pour VARO

Siemens-VARO-080523-013 - e33c29dd-8f2a-4099-a98c-7d528e65cfc1

Le directeur technique de VARO, Arne Lundfold Bjerring, est certain que la collaboration avec Siemens a accéléré le processus. Surtout parce que VARO est une entreprise relativement petite sans une grande équipe de développeurs pour de tels systèmes. Mais même avec leur petite équipe, ils ont déjà commencé à voir de nouvelles opportunités. Les avantages pour VARO et ses clients ne s'arrêtent pas à la solution spécifique pour le décapage.

« Nous avons constamment des idées sur la façon dont nous pouvons intégrer cela en tant que fonctionnalité dans nos autres machines pour optimiser les processus des clients. La même technologie, par exemple, peut être utilisée pour la production d'aliments en conserve, où vous n'aurez peut-être besoin de jeter que deux canettes au lieu de dix, ou pour les rouleaux de tapis, où il est presque impossible pour les humains d'inspecter un rouleau de cinq mètres de large. De cette façon, nous le voyons comme faisant partie de l'état d'esprit de l'Industrie 4.0, où l'intelligence artificielle est utilisée pour optimiser en permanence les performances des machines », dit-il.

Ainsi, la technologie ouvre également de nouvelles possibilités pour rapprocher les clients.

« Nous nous sommes habitués à des logiciels pour tout, des téléphones aux voitures électriques qui doivent être mis à jour via des abonnements, donc la prochaine étape naturelle sera pour nous d'offrir des mises à jour avec des améliorations continues à nos clients, ainsi que la collecte de connaissances et de données sur les performances de leur machine », explique Arne Lundfold Bjerring.

Industrial AI

Avez-vous fait le premier pas vers l'IA industrielle ? Avez-vous découvert le potentiel ? Ou avez-vous du mal à démarrer dans votre production/entreprise ? Alors développons et faisons évoluer l'IA industrielle ensemble !

SIA IAI HP KeyVisual v3