Amélioration du service client
Un autre aspect est l'amélioration du service aux clients. « Nous devons entretenir beaucoup de pipelines dans une grande zone, et nous voulions améliorer notre capacité à localiser les fuites à travers des zones de comptage intelligentes. À cette fin, nous avons décidé de trouver une solution basée sur l'IA », se souvient Simon Granath.
VA SYD a évalué plusieurs systèmes. En fin de compte, la solution devrait utiliser de manière optimale les débitmètres et compteurs intelligents disponibles dans la zone qui avait été choisie pour la preuve de concept. SIWA Leak Finder a coché toutes les cases. Cette solution intelligente utilise un algorithme basé sur l'IA pour identifier et classer les anomalies dans le réseau de canalisations. Pour fonctionner de manière fiable, SIWA Leak Finder est d'abord « entraîné » à travers les données historiques de débit et de pression afin qu'il apprenne à séparer les anomalies du fonctionnement normal et à attribuer la cause correcte à chaque anomalie.
La collaboration mène à une solution IA optimale
« Mais en ce qui concerne le concept de mise en œuvre, nous avons rencontré des obstacles. Nous devions trouver un moyen d'utiliser la détection de fuites basée sur l'IA dans une configuration sur place plutôt que dans un environnement cloud », explique Simon Granath. Siemens a également été en mesure d'offrir une solution pour cette exigence. Il poursuit : « Nous avons eu des discussions approfondies avec Siemens et nos départements IT et OT au sujet de la meilleure approche pour installer la solution SIWA Leak Finder dans nos propres centres de données. À ma connaissance, c'est la première fois que quelque chose comme ça est fait dans l'industrie suédoise de l'eau — et nous avons réussi à faire le travail grâce notamment au soutien et à l'expertise de Siemens.
Approche de simulation pour des données améliorées
L'étape suivante consistait à affiner les modèles hydrauliques pour les pipelines et à relier les données des systèmes de comptage et des stations de pompage avec SIWA Leak Finder en utilisant OPC UA. VA SYD était alors prêt à effectuer les premiers tests. Simon Granath explique : « Nous avons utilisé le système pour simuler différentes fuites et ensuite évalué les données. Nous avons été en mesure de détecter des fuites aussi petites que 0,5 litre par seconde — c'était assez impressionnant et une énorme amélioration par rapport à la solution précédente, qui ne fournissait aucun moyen de détecter les petites fuites. Ainsi, l'eau sans revenus dans le réseau d'eau potable de VA SYD pourrait être ramenée de 10 % à 8 pour cent.
Les économies parlent pour la solution
Avec la preuve de concept dans ses dernières étapes, VA SYD travaille également à l'extension de la solution à d'autres parties du réseau. Par exemple, la ville de Lund, où VA SYD installe des débitmètres supplémentaires pour fournir plus de données du réseau de pipelines. De plus, le projet à VA SYD a été largement reconnu comme une pratique exemplaire en Suède, ce qui a conduit d'autres municipalités à adopter la même solution pour la distribution d'eau dans leurs zones respectives. Un tel exemple est le Northwestern Skåne Water and Wastewater Utility (NSVA) dans la partie sud-ouest du pays. La NSVA bénéficie de l'expertise de l'ingénieur de développement Victor Pelin, qui a précédemment travaillé aux côtés de Simon Granath pour mettre en œuvre la détection des fuites chez VA SYD.