De nombreuses entreprises ont des objectifs de durabilité. Ce qui compte le plus, cependant, c'est de savoir si une organisation peut ou non démontrer exactement comment ces objectifs améliorent la performance financière.
C'est parce que le ROI de la durabilité n'est pas seulement une question de stratégie, c'est une question d'exécution.
Le retour sur investissement doit être mesuré de la même manière que les organisations évaluent toute autre initiative commerciale : grâce à des résultats quantifiables tels que des coûts énergétiques inférieurs, une réduction du risque opérationnel, des temps d'arrêt évités, une meilleure allocation du capital, une préparation à la conformité et à l'assurance, et d'autres améliorations opérationnelles mesurables.
Pourtant, de nombreuses entreprises ont du mal à relier les investissements durables aux résultats commerciaux. Le problème est rarement un manque d'ambition. Plus souvent, les organisations rencontrent des données fragmentées, une propriété peu claire, des pratiques de mesure incohérentes et des difficultés à prouver les résultats une fois les projets terminés.
Les organisations qui créent constamment de la valeur gèrent la durabilité en tant que discipline opérationnelle. Ils donnent la priorité aux projets dont l'économie est mesurable, construisent des données de niveau décisionnel, attribuent clairement la propriété, exécutent le travail et vérifient le résultat. L'IA peut accélérer ce système, mais elle ne peut pas compenser la faiblesse des données, la responsabilité peu claire ou une analyse de rentabilisation indéfinie.
Commencez par les résultats commerciaux, et non par les exigences en matière de rapports
Les organisations entament souvent des discussions sur le développement durable avec des obligations de déclaration, des cadres de divulgation ou des objectifs à long terme. Mais les conversations sur le retour sur investissement devraient commencer ailleurs.
La première question devrait être simple : Quelles initiatives créent une valeur opérationnelle ou financière mesurable ?
Des recherches tierces suggèrent que ce défi est répandu. Dans son rapport 2025, L'augmentation de la Sustainability : La structure est la nouvelle stratégie, UL Solutions a trouvé que plus de 85 % des dirigeants prévoient d'augmenter leurs investissements dans le développement durable, mais seulement un sur quatre déclare avoir un impact très élevé de ses efforts actuels sur la croissance des revenus. La conclusion de l'entreprise est cohérente avec ce que Siemens voit dans tous les secteurs : les organisations ne luttent pas pour faire de la durabilité une priorité. Ils ont du mal à le rendre opérationnel à l'échelle de l'entreprise.
Les projets qui méritent des capitaux sont ceux dont l'analyse de rentabilisation est clairement définie. Les candidats les plus solides réduisent généralement les coûts, améliorent la résilience, atténuent les risques opérationnels, modernisent l'infrastructure ou prennent en charge les exigences de conformité critiques. Les avantages en matière de Sustainability peuvent être importants, mais ils devraient être liés à des résultats commerciaux mesurables.
Les projets d'efficacité énergétique sont souvent admissibles parce qu'ils réduisent les dépenses d'exploitation immédiatement tout en réduisant les émissions. La modernisation de l'infrastructure peut améliorer la fiabilité tout en réduisant les coûts de maintenance. Les ressources énergétiques sur site et les stratégies énergétiques flexibles peuvent améliorer la résilience tout en aidant les organisations à gérer les marchés volatils de l'énergie.
Les Siemens Gestion totale de l'énergie l'approche est construite autour de ce principe : réduire les coûts, améliorer la résilience, moderniser l'infrastructure et soutenir la décarbonisation par une stratégie opérationnelle coordonnée plutôt que des initiatives isolées.
Notre propre expérience renforce cette approche. Grâce à Total Energy Management, l'entreprise se concentre sur la réduction des coûts, l'amélioration de la résilience, la modernisation de l'infrastructure et le soutien à la décarbonisation grâce à une stratégie opérationnelle coordonnée. L'un des exemples les plus clairs est le Performance Contracting, où les projets sont structurés autour de résultats mesurables. Les investissements en Sustainability peuvent être évalués et gouvernés comme n'importe quel autre programme d'immobilisations.
Pour les dirigeants qui allouent des capitaux, la priorité ne devrait pas être « Quel projet réduit le plus de carbone ? » Il devrait être « Quel projet offre la meilleure combinaison de rendement financier, de valeur opérationnelle et d'impact sur la durabilité ? »
Ce changement fait passer la durabilité d'un exercice de reporting à une discipline d'investissement.
Créez des données décisionnelles avant de construire plus de projets
Chaque discussion sur le retour sur investissement finit par revenir aux données.
Mais toutes les données ne sont pas utiles pour la prise de décision.
Les données de niveau décisionnel sont exactes, cohérentes, opportunes, vérifiables et fiables dans toutes les fonctions. Cela permet aux dirigeants de comparer les alternatives, d'allouer du capital, de mesurer la performance et de défendre les décisions en toute confiance.
La séquence compte : données → décision → projet → mesure → vérification
Lorsque les organisations sautent la première étape, chaque étape qui suit devient plus difficile.
C'est là que de nombreux efforts de développement durable ralentissent. Les données se trouvent souvent sur plusieurs systèmes, unités commerciales, fournisseurs et partenaires externes. Différents départements peuvent utiliser différentes méthodologies et hypothèses. Les dirigeants passent du temps à débattre des données au lieu d'agir dessus.
L'auditabilité est importante non seulement pour les rapports externes, mais aussi pour l'allocation du capital. Il est peu probable que les cadres financeront des projets à plusieurs reprises si les économies ne peuvent être vérifiées. Les équipes financières doivent être convaincus que les avantages projetés sont réels, mesurables et attribuables aux changements opérationnels réels.
La valeur des données fiables devient claire lorsque les organisations commencent à chercher des opportunités d'épargne. Gestion des factures de services publics Siemens engagements identifiés plus que 2 millions de dollars d'opportunités pour un important producteur d'acier américain, presque 500 000$ d'opportunités pour un fournisseur d'équipement industriel, et plus que 1 million de dollars en valeur pour une compagnie ferroviaire américaine. Ces résultats n'ont pas commencé avec la technologie. Ils ont commencé par des données validées et des analyses disciplinées.