Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
DURABILITÉ

Conduire la transition : Efficacité énergétique et électrification

Par : Mike Umiker, directeur général, Mouvement pour l'efficacité énergétique

Note de l'éditeur : Dans le cadre d'une série spéciale de contributeurs invités de la Climate Week NYC 2026 sur USA Stories, mettant en vedette des voix d'organisations travaillant aux côtés de Siemens pour faire progresser la durabilité par la collaboration et l'action collective, nous avons demandé, Mike Umiker, directeur général, Energy Efficiency Movement (EEM), d'aborder ces sujets clés sur l'efficacité énergétique et l'électrification. (Siemens est membre de EEM.)

La transition énergétique mondiale entre dans une nouvelle phase. Pendant des années, les organisations ont abordé la décarbonisation principalement sous l'angle des engagements climatiques à long terme. Aujourd'hui, une convergence de la demande énergétique croissante, des contraintes du réseau, de l'incertitude géopolitique et de la croissance industrielle oblige les dirigeants à se concentrer sur une question plus immédiate : comment rester compétitif tout en renforçant la résilience pour l'avenir.

Dans le même temps, la demande d'électricité s'accélère, alimentée en partie par la numérisation et l'IA, tandis que les infrastructures énergétiques de nombreux marchés subissent une pression croissante. Les chefs d'entreprise évaluent maintenant les décisions énergétiques non seulement par le biais d'objectifs de durabilité, mais aussi par l'abordabilité, la sécurité, la continuité opérationnelle et le retour sur investissement.

Ce changement représente une évolution importante dans la façon dont les organisations pensent de la transition. Les technologies nécessaires pour améliorer la performance énergétique, réduire les émissions et renforcer la résilience opérationnelle existent déjà. Pour de nombreuses entreprises, le défi n'est plus d'identifier des solutions. Il les met en œuvre de manière cohérente, et à grande échelle.

Les dirigeants de l'industrie doivent comprendre une chose : les organisations qui resteront les plus compétitives dans les années à venir seront celles qui traitent l'efficacité énergétique et l'électrification comme des stratégies complémentaires, utilisant les deux ensemble pour réduire les risques, renforcer la résilience et créer une valeur commerciale durable.

Comment l'efficacité énergétique et l'électrification améliorent la compétitivité industrielle et la résilience des entreprises

Parce qu'ils résolvent différentes moitiés du même problème, et aucun des deux ne vous y amène seul.

Electrification nous permet de déplacer les utilisations finales comme la chaleur et le transport sur un réseau que nous pouvons décarboniser. L'efficacité énergétique détermine la quantité de production, la capacité du réseau et le capital dont nous avons réellement besoin pour rendre cette électrification abordable et livrable. Exécutez les chiffres sur la propre voie de zéro nette de l'Agence internationale de l'énergie et l'efficacité énergétique contribue plus à la décarbonisation industrielle que l'électrification. Pourtant, la plupart des organisations les gèrent toujours comme des flux de travail distincts, avec des budgets distincts et des propriétaires distincts, se faisant concurrence pour le même capital au lieu de se composer les uns les autres.

L'idée fausse la plus courante que j'entends de la part des chefs d'entreprise est que l'électrification est le réponse et l'efficacité énergétique est une considération secondaire. En réalité, chaque unité de demande éliminée grâce à l'efficacité énergétique est une unité de nouvelle génération, de transport et d'infrastructure de réseau qui n'a plus besoin d'être construite sous la pression du temps.

Une deuxième idée fausse courante est de traiter l'efficacité énergétique uniquement comme une réduction des coûts ou une case à cocher environnementale. En milieu industriel, c'est un levier stratégique. Il protège les marges de la volatilité des prix du carburant, protège la production lorsque l'approvisionnement en énergie est limité et crée la flexibilité opérationnelle pour électrifier en fonction des besoins de l'entreprise plutôt que des limites du réseau.

Ensemble, l'efficacité énergétique et l'électrification créent un effet multiplicateur. Plutôt que de forcer les organisations à choisir entre résilience et décarbonisation, elles livrent les deux, plus rapidement et de manière plus économique que ce que l'une ou l'autre stratégie peut réaliser indépendamment.

La réflexion sur la transition énergétique passe des objectifs de durabilité à la résilience des entreprises et à l'abordabilité

Une série de chocs très tangibles a entraîné ce changement dans la pensée des dirigeants.

Les prix mensuels moyens du Brent ont fluctué de plus de 340 % au cours de la dernière décennie, créant une exposition sans précédent à la volatilité des marchés de l'énergie. Dans le même temps, l'IA et la croissance des centres de données augmentent la demande sur des réseaux qui n'ont jamais été conçus pour ce rythme d'expansion. L'instabilité géopolitique a transformé la sécurité énergétique d'une préoccupation de durabilité à un risque commercial au niveau des conseils d'administration.

Lorsque les directeurs financiers s'interrogent sur l'exposition aux fluctuations des prix du carburant et que les directeurs d'exploitation se demandent si des connexions au réseau seront disponibles pour les futures installations, la transition énergétique cesse d'être un objectif lointain pour 2050 et devient un défi opérationnel immédiat.

Cette réalité a renforcé, et non affaibli, l'analyse de rentabilisation en faveur de l'efficacité énergétique et de l'électrification. Ces investissements sont maintenant en concurrence aux mêmes conditions que toute autre décision d'allocation de capital : rendement, remboursement, réduction des risques et avantage stratégique.

Nous le voyons dans les chiffres et estimons dans le cas de l'efficacité énergétique industrielle dix actions pratiques en matière d'efficacité énergétique industrielle pourraient aider à économiser environ 437 milliards de dollars par an d'ici 2030. Ce n'est pas simplement un chiffre de durabilité. C'est un chiffre de compétitivité.

Les dirigeants qui considèrent toujours cela en interne comme « l'initiative environnementale » la sous-estiment à leurs propres organisations et perdent souvent la lutte budgétaire au profit des équipes qui la présentent plutôt comme une gestion des risques et une protection des marges.

Comment faire évoluer la décarbonisation industrielle par le financement, l'exécution et les modèles opérationnels reproductibles

Nos recherches montrent que la finance est maintenant la barrière la plus fréquemment identifiée par les décideurs. Quarante-trois pour cent le classent comme leur principal défi, tandis qu'environ la moitié citent l'incertitude sur le retour sur investissement comme le facteur empêchant les projets d'aller de l'avant. L'intégration des données et les compétences suivent de près.

Ce qui est particulièrement absent de cette liste, c'est la technologie. Les moteurs, les pompes à chaleur, les commandes et les solutions numériques existent déjà. Ils sont éprouvés, disponibles et capables de donner des résultats. Le défi consiste à développer la capacité organisationnelle de financer, de mettre en œuvre et de faire évoluer ces solutions sur l'ensemble des opérations plutôt que sur des projets pilotes isolés.

Les organisations qui se déplacent rapidement ont tendance à suivre un modèle. Ils communiquent l'efficacité énergétique en termes que leurs équipes financières comprennent déjà : ROI, résilience, réduction de l'exposition et performance commerciale. Ils normalisent la façon dont les projets sont mesurés, financés et rapportés, ce qui permet aux leçons apprises sur un site d'accélérer le déploiement à l'autre.

Ils pensent également aux systèmes plutôt qu'aux actifs individuels, intégrant des stratégies d'efficacité énergétique, d'électrification et de récupération de chaleur au lieu de poursuivre des mises à niveau d'équipements autonomes. En revanche, les organisations qui restent bloquées en mode planification continuent souvent de traiter chaque projet comme une analyse de rentabilisation unique, en attendant la certitude avant de passer à l'échelle, alors que la véritable opportunité réside dans la création de modèles reproductibles en premier.

Les technologies nécessaires pour améliorer la performance énergétique, réduire les émissions et renforcer la résilience opérationnelle existent déjà. Pour de nombreuses entreprises, le défi n'est plus d'identifier des solutions. Il les met en œuvre de manière cohérente, et à grande échelle.

Scaliser les investissements dans l'efficacité énergétique grâce à un financement innovant et à une collaboration avec l'industrie

Le véritable défi de la transition énergétique n'est pas le manque de capital. C'est un manque d'opportunités évolutives et prêtes à investir.

Globalement, une estimation 23 billions de dollars (1) sera nécessaire pour l'énergie et l'infrastructure électrique jusqu'en 2040, et les investisseurs institutionnels recherchent activement des opportunités à long terme. Ce qui reste insuffisant, c'est un pipeline de projets d'efficacité énergétique standardisés et bancables qui peuvent être agrégés, reproduits et financés à grande échelle.

Les institutions financières et les chefs de file de l'industrie peuvent travailler ensemble pour développer des modèles tels que la modernisation en tant que service et l'équipement en tant que service, où les investissements sont remboursés grâce aux économies qu'ils génèrent plutôt que financés entièrement sous forme de dépenses en capital. Ces approches peuvent faciliter la mise en œuvre tout en réduisant les obstacles financiers à l'entrée.

Les décideurs politiques peuvent aider le plus en utilisant la réglementation et l'approvisionnement pour créer une certitude de la demande et des normes cohérentes en matière de données et de rapports, la même leçon que nous avons entendue directement du commissaire à l'énergie de la Commission européenne : la technologie existe, l'analyse de rentabilisation est prouvée, le travail maintenant est de la faire évoluer.

Les fournisseurs de technologie peuvent aider en améliorant les capacités de mesure et de vérification, permettant aux projets d'être évalués et financés de manière plus cohérente.

Les leaders de l'industrie, quant à eux, doivent aller au-delà des projets ponctuels. L'établissement de structures de gouvernance, de mécanismes de financement dédiés et de cadres de projet reproductibles peut transformer l'efficacité énergétique d'une initiative isolée en une capacité à l'échelle de l'entreprise.

Quand nous faisons tous ça de manière cohérente et que 2 billions de dollars et plus (2) qui affluent déjà dans les technologies propres chaque année, trouve beaucoup plus d'endroits pour atterrir de manière productive.

Transformer l'ambition climatique en exécution de la transition énergétique et en résultats commerciaux mesurables

J'espère que tous les acteurs de la Semaine du climat, qu'ils assistent ou non à l'événement proprement dit, réalisent un simple changement de perspective : arrêtez de débattre de l'ambition et commencez à construire la livraison. La plupart des parties prenantes conviennent déjà que l'efficacité énergétique et l'électrification sont importantes. Le progrès maintenant dépend de l'exécution, pas de la condamnation.

La question que les organisations devraient se poser n'est pas à quoi ressemble leur engagement 2050. La question la plus importante est de savoir ce qu'ils peuvent normaliser, financer et adapter au cours du prochain trimestre. Les progrès réels proviennent de la transformation des cibles en programmes reproductibles qui produisent des résultats mesurables.

C'est précisément là que les mouvements collaboratifs tels que le Mouvement pour l'efficacité énergétique peuvent aider. En réunissant des chefs de file de l'industrie, des institutions financières, des décideurs et des fournisseurs de technologie. Nous créons des occasions de partager des leçons, d'établir des cadres communs et d'accélérer l'adoption dans tous les secteurs et les zones géographiques. Au cours des deux à cinq prochaines années, cela signifie aider à normaliser la façon dont les projets d'efficacité énergétique sont mesurés et financés afin que les capitaux puissent avancer plus rapidement, maintenir la pression sur les politiques pour récompenser les résultats plutôt que les intentions, et donner aux entreprises qui sont prêtes à déplacer un groupe de pairs et un manuel au lieu d'une page blanche

La technologie nécessaire pour améliorer la performance énergétique existe déjà aujourd'hui. Ce qui reste, c'est l'œuvre collective, qui est capturée dans le Cadre de collaboration de Montréal (3) de le déployer plus rapidement, de le financer plus efficacement et de l'étendre à l'échelle de l'économie industrielle.

En fin de compte, les organisations devraient donner la priorité à la mise en œuvre pratique, établir des modèles de financement et de gouvernance reproductibles, et collaborer tout au long de la chaîne de valeur pour accélérer le déploiement. En traitant l'efficacité énergétique et l'électrification comme les deux moteurs de la transition, les parties prenantes peuvent améliorer la compétitivité, renforcer la résilience, réduire les émissions et libérer toute la valeur de la transition énergétique.

Et pour ceux qui sont prêts à passer de la stratégie à l'action, le moment est venu de dialoguer avec les pairs, les investisseurs, les décideurs politiques et les partenaires technologiques pour créer des programmes évolutifs qui peuvent être reproduits dans tous les secteurs. La prochaine phase de la transition énergétique ne sera pas définie uniquement par l'ambition. Il sera défini par l'exécution, la collaboration et la capacité de fournir des résultats mesurables à grande échelle.


Remarques

(1) McKinsey & Company, Le moment de l'infrastructure : Investir dans les fondements croissants de la société moderne, 2026. On estime que les infrastructures énergétiques et électriques nécessiteront 23 billions de dollars d'investissement jusqu'en 2040, ce qui fait partie d'un total d'infrastructures mondiales de 106 000 milliards de dollars.

(2) Agence internationale de l'énergie, Investissement énergétique mondial 2026. L'investissement mondial dans les technologies d'énergie propre devrait atteindre 2,2 billions de dollars en 2026.

(3) Agence internationale de l'énergie/Mouvement pour l'efficacité énergétique, Cadre de collaboration de Montréal, 11e Conférence mondiale de l'AIE sur l'efficacité énergétique, 3 juillet 2026.

Publié : 03 septembre 2026