Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Le déploiement de l'avenir du réseau énergétique

Tata Power Delhi Distribution Limited a installé plus de 260 000 compteurs intelligents dans le nord de Delhi et a franchi une étape importante vers la réalisation de la vision de l'Inde d'un réseau intelligent.

Par Swati Prasad

North Delhi, une grande région très vivante du Territoire de la capitale nationale (NCT) de Delhi, abrite plus de 7 millions de personnes. Il a un mélange de zones industrielles, de complexes commerciaux, de monuments patrimoniaux, de complexes d'appartements et de colonies résidentielles, mais ceux qui ont grandi à Delhi l'associent davantage au Campus Nord et à ses prestigieuses institutions comme le St Stephen's College et le Shri Ram College of Commerce.

Rasna Kame (48 ans), architecte, vit avec sa famille dans la maison ancestrale de son mari à Shakti Nagar, une colonie établie au début des années 1950. Aujourd'hui, le bungalow de 500 mètres carrés peut avoir un aspect daté, mais la distribution d'électricité dans son arrondissement est à la pointe de la technologie. « Nous avons rarement des pannes », dit Kame. Cependant, au cours des deux dernières années, la consommation d'électricité de la famille a considérablement augmenté, grâce au travail à domicile et à l'enseignement en ligne. C'est pourquoi la nouvelle que la société de distribution d'énergie de la région — Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) — installe des compteurs intelligents l'a rendue curieuse. « J'ai entendu dire que les compteurs intelligents nous donneront une idée de notre consommation d'énergie », dit Kame.

Données en temps réel provenant de compteurs intelligents

Elle a raison. Avec les compteurs intelligents, les clients peuvent obtenir de précieuses données de consommation d'énergie en temps réel sur leurs téléphones mobiles qui peuvent être utilisées pour apporter des changements à leur mode de vie. En mars 2022, Tata Power-DDL, une coentreprise entre Tata Power et le gouvernement de Delhi, avait installé 260 000 compteurs intelligents dans le nord de Delhi pour les consommateurs domestiques, commerciaux et industriels. « Tata Power-DDL est l'un des premiers services publics au pays à déployer des compteurs intelligents », déclare Ganesh Srinivasan, CEO de Tata Power-DDL. Pour cette initiative, son entreprise travaille en partenariat avec Landis+Gyr, un leader mondial des compteurs intelligents, et avec Siemens, un leader des solutions de réseau intelligent qui a installé et mis en service le système de gestion des données des compteurs pour Tata Power-DDL.

Tata Power-DDL est l'un des premiers services publics du pays à déployer des compteurs intelligents.
Ganesh Srinivasan, CEO , Tata Power-DDL

Robert HK Demann, responsable de l'Smart Infrastructure chez Siemens Limited (Inde), estime que l'initiative marque une étape importante dans le développement du système énergétique de l'Inde. « Nous sommes très fiers de nous associer à Tata Power-DDL dans la numérisation des réseaux de distribution d'énergie. Notre objectif est de donner à nos clients les moyens de maîtriser leurs défis de transformation numérique et de durabilité avec nos technologies. La mise en œuvre de l'infrastructure de comptage avancée est alignée sur le Programme national de comptage intelligent et jouera un rôle clé dans le déploiement des réseaux intelligents à travers le pays », dit-il.

L'avantage pour l'utilitaire est substantiel et concret, comme le note Demann : « Les compteurs intelligents fournissent aux services publics une utilisation précise et en temps réel des données. Le système de gestion des données des compteurs EnergyIP de pointe déployé par Siemens permet une collecte rapide et précise des données des compteurs d'électricité, ce qui augmente la visibilité du réseau grand public et permet aux services publics de distribution de mieux optimiser le réseau. »

Close-up of a hand holding a smartphone displaying the Tata Power-DDL Connect app.

Avec l'application Tata Power-DDL Connect, les clients de Tata Power Delhi Distribution Limited peuvent payer leurs factures et consulter les détails de leur compte, accéder aux informations sur les pannes et les interruptions de service, enregistrer des plaintes et trouver des conseils sur la conservation de l'énergie, entre autres fonctionnalités.

Les compteurs intelligents sont un premier pas crucial dans la direction des réseaux intelligents, ou des réseaux électriques dotés de systèmes d'automatisation, de communication et informatiques qui peuvent surveiller les flux d'énergie des points de génération aux points de consommation. Ces systèmes contrôlent le flux d'électricité ou réduisent la charge pour correspondre à la production en temps réel, ou dans un scénario quasi réel.

Avant de se lancer dans ce voyage, Tata Power-DDL avait entrepris une étude de faisabilité détaillée pour comprendre les lacunes des compteurs conventionnels. « L'un des principaux défis des compteurs conventionnels était le trafic à sens unique entre l'entreprise et les consommateurs », explique Srinivasan. Le vol d'électricité, la gestion des pannes, la gestion des revenus, les inefficacités de facturation et la fiabilité du service faisaient partie des autres défis auxquels l'entreprise est confrontée.

Le choix logique

Par conséquent, les compteurs intelligents étaient un choix logique. En fait, les compteurs intelligents détiennent la clé de la réduction des pertes de transmission et de distribution (T&D). Aujourd'hui, Tata Power-DDL peut lire les compteurs intelligents de ses clients à distance. « Avec la réduction du besoin de mouvement physique de la part de l'équipe, les dépenses de fonctionnement sont également réduites », explique Srinivasan.

A professional woman wearing glasses in a low-lit office working at a computer.

Le système de gestion des données des compteurs EnergyIP de pointe déployé par Siemens permet une collecte rapide et précise des données de compteurs d'électricité.

Les compteurs intelligents sont également avantageux pour les consommateurs. Ils améliorent la satisfaction des clients grâce à une facturation en ligne transparente et sans erreur, une détection plus rapide des pannes et une restauration du service. Et, comme Kame l'a mentionné, les clients obtiennent une image en temps réel de leur consommation d'énergie.

« Cela aiderait certainement de connaître nos données d'utilisation », déclare Sanjay Verma (51 ans), ingénieur en électronique. Verma vit dans le secteur 13, Rohini, et a des parents âgés vivant à proximité dans le secteur 18. Puisqu'il fait la navette entre les deux maisons, il tient à étudier les données d'utilisation et à projeter l'utilisation mensuelle dans les deux appartements. Avec les compteurs intelligents, « les possibilités d'engagement client sont énormes », déclare Srinivasan. Par exemple, Tata Power-DDL a lancé un programme de réponse à la demande comportementale pour les clients résidentiels dans leur zone d'opération afin de les aider à réduire leur demande de pointe en comprenant leurs habitudes de consommation.

Intégration au réseau des énergies renouvelables

Les compteurs intelligents sont également une condition préalable à l'intégration de plus d'énergies renouvelables dans le réseau et à l'équilibrage des charges. L'Inde est sur le point d'assister à des changements considérables dans son mix énergétique, le pays ciblant 500 GW de production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le gouvernement indien a pris plusieurs mesures pour encourager les ménages à installer des centrales solaires sur les toits. En février, il a simplifié davantage les procédures afin que davantage de ménages puissent se prévaloir de la subvention pour les centrales solaires.

L'énergie renouvelable donne naissance à des prosommateurs, ou à des consommateurs qui sont aussi des producteurs d'énergie. « Un réseau utilisant une proportion plus élevée d'énergie renouvelable est affecté par des fluctuations d'approvisionnement plus importantes, qui doivent être stabilisées par le stockage sur batterie, et par les nouvelles technologies, telles que les centrales électriques virtuelles », explique Demann, faisant référence aux centrales électriques distribuées basées sur le cloud qui regroupent les capacités de ressources énergétiques distribuées hétérogènes dans le but d'améliorer la production d'énergie, ainsi que d'échanger ou de vendre de l'énergie sur le marché de l'électricité. Compte tenu des fluctuations de la production d'énergie renouvelable, les compteurs intelligents permettent une meilleure gestion de la charge de pointe et hors pointe.

Les compteurs intelligents fournissent aux services publics une utilisation précise et en temps réel des données.
Robert HK Demann, Responsable Smart Infrastructure, Siemens Limited

Demann dit que les compteurs intelligents s'apparentent à des capteurs qui déterminent la consommation d'énergie en fournissant la transparence tant requise du côté du consommateur. « Ils permettent également des prévisions de charge précises », ajoute Srinivasan.

À une époque où la durabilité est devenue un critère clé pour les consommateurs, les entrepreneurs et les actionnaires, la technologie contribue à la réalisation des objectifs environnementaux, sociaux et de Governance (ESG). Avec la gestion des données activée par des compteurs intelligents, Tata Power-DDL peut atteindre les objectifs de durabilité dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'amélioration de la sécurité des employés et du grand public. De plus, Siemens travaille à améliorer la sécurité opérationnelle et la fiabilité des actifs énergétiques critiques de Tata Power-DDL.

Les compteurs intelligents permettent également le trading peer-to-peer via la blockchain, ce qui est considéré comme un outil prometteur pour enregistrer et faciliter les transactions entre les générateurs et les consommateurs d'énergie. « Les prosommateurs peuvent vendre de l'électricité à n'importe quel consommateur via le réseau de la société de distribution en payant les frais de roulement tels que spécifiés par le régulateur », explique Srinivasan.

Au cours des huit dernières années, la consommation d'électricité par habitant en Inde a augmenté régulièrement, passant de 914 kWh en 2012-13 à 1 208 kWh en 2019-2020. Cependant, c'est près d'un tiers de la moyenne mondiale (qui s'élevait à 3 260 kWh en 2018-2019). Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), l'Inde est sur le point de connaître une urbanisation rapide et aura deux autres mégapoles de plus de 10 millions d'habitants chacune d'ici 2030. Parallèlement à l'urbanisation, la consommation d'électricité devrait augmenter de façon spectaculaire, créant le besoin d'une gestion intelligente de l'alimentation électrique du réseau pour les consommateurs.

Avec les compteurs intelligents, les possibilités d'engagement client sont énormes.
Ganesh Srinivasan, Directeur général, Tata Power-DDL

Incidemment, le point de repère de Tata Power-DDL d'installer 260 000 compteurs intelligents dans le nord de Delhi a presque coïncidé avec le gouvernement indien qui a autorisé un programme quinquennal de 3 030 milliards de roupies (40,55 milliards de dollars), un programme quinquennal qui cherche à installer 250 millions de compteurs intelligents à travers le pays. Ce programme, annoncé en juin de l'année dernière, sera le plus grand programme de comptage intelligent de l'électricité au monde.

« Je ne connais aucun autre marché qui déploiera 250 millions de compteurs intelligents au cours des prochaines années », dit Demann. Un si grand nombre ne peut provenir que d'un pays comme l'Inde, avec sa population de 1,39 milliard d'habitants. Compte tenu de ses ambitions et de ses projections de croissance élevées, le jour ne semble pas loin où l'Inde aura un réseau intelligent national en place, soutenu par des millions de compteurs intelligents. Pour les compteurs intelligents, comme le dit Srinivasan, sont l'épine dorsale de la construction d'un réseau intelligent.

Auteur : Swati Prasad est une journaliste indépendante basée à Delhi, qui écrit sur les affaires, l'économie, la technologie et la santé. Elle fait des reportages depuis l'Inde pour plusieurs publications à l'étranger et a travaillé comme correspondante et rédactrice pour The Economic Times, Business Standard, The Indian Express et Business Today.

3 mai 2022

Crédits photos : Siemens AG, Tata Power Delhi Distribution Limited, Shutterstock