Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Partenariat pour l'eau durable aux Émirats arabes unis

Comment le financement permet la plus grande usine de dessalement par osmose inverse au monde

Saviez-vous que malgré ses ressources naturelles limitées en eau, les Émirats arabes unis (EAU) ont l'un des taux de consommation d'eau par habitant les plus élevés au monde?

En tant qu'économie florissante au Moyen-Orient, l'urbanisation rapide des Émirats arabes unis et la croissance démographique ont alimenté une demande sans précédent pour une production d'eau portable durable et rentable — un défi auquel la technologie et le financement peuvent offrir une nouvelle réflexion.

L'énergie dans le cadre de l'équation de l'eau

La majeure partie de l'eau potable à travers les Émirats provient de l'eau de mer dessalée. Cela sous-tend le rôle essentiel des usines de dessalement dans la sauvegarde de l'approvisionnement en eau — un objectif clé de développement durable des Nations Unies qui est encore plus pertinent pour le pays en période de changements climatiques.

Actuellement, le World Resources Institute classe les Émirats arabes unis au 10e rang sur 164 dans une ligue mondiale de pays où l'approvisionnement en eau est le plus tendu. Pour atténuer ce stress lié aux ressources, il faudrait non seulement de nouvelles infrastructures de production d'eau, mais aussi un volume considérable d'énergie nécessaire pour les alimenter.

Les technologies tournées vers l'avenir sont donc au cœur de la stratégie de l'eau à long terme de la région : des installations de dessalement qui peuvent augmenter la production d'eau — tout en étant plus économes en énergie et respectueuses de l'environnement en même temps.

Financement de la plus grande usine de dessalement par osmose inverse au monde

À Abu Dhabi, la technologie moderne et le financement de projets sont essentiels pour concrétiser ce qui sera bientôt la plus grande usine de dessalement au monde utilisant la technologie d'osmose inverse de l'eau de mer — un processus de purification de l'eau moins énergivore que les opérations traditionnelles de dessalement thermique.

L'usine de dessalement de Taweelah fournira 909 200 mètres cubes par jour (m3/jour) d'eau, soit 44 % de plus que la plus grande usine d'osmose inverse actuelle au monde de 624 000 (m3/jour), répondant aux besoins en eau de 350 000 ménages.

Établissant de nouvelles références pour sa taille et sa rentabilité, Taweelah est un projet de phare rendu possible dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP). L'appel d'offres pour construire, posséder et exploiter l'installation pendant 30 ans a été remporté par ACWA Power, le développeur, investisseur et opérateur de centrales de production d'électricité et d'eau dessalée basé en Arabie Saoudite.

Alors que Siemens contribue en tant que sous-fournisseur de l'industrie numérique et des technologies d'infrastructure intelligente, la majorité du financement du projet de 869 millions de dollars a été rendue possible par des prêts seniors de financement de projet d'un club de six prêteurs, dans lesquels Siemens Bank, la filiale bancaire de Siemens Financial Services (SFS), a pris une part importante et a agi en tant que Mandated Lead Arranger (MLA).

Comme dans de nombreux cas dans le monde entier, Siemens aide à réaliser des infrastructures à grande échelle en fournissant de la technologie et du financement à partir de la même source. « La participation de SFS au financement par emprunt a motivé ACWA Power à faciliter un engagement précoce et étroit entre les partenaires de la coentreprise EPC et Siemens », commente Marcus Oates, responsable des ventes verticales de l'industrie numérique, automatisation des processus, Siemens UAE.

Accélérer la transition de l'eau au Moyen-Orient

En tant que première usine de dessalement à être construite indépendamment d'une centrale électrique à Abu Dhabi, Taweelah aidera à soutenir la vision des Émirats arabes unis en réduisant les émissions de dioxyde de carbone, tout en réduisant la consommation de gaz en découplant la production d'électricité et d'eau pour les saisons hivernale et estivale.

Les infrastructures de dessalement de l'eau sont essentielles au développement durable à long terme au Moyen-Orient, mais ce sont aussi des projets à forte intensité de capital. Pour Taweelah, Siemens Financial Services (SFS) est fier d'avoir facilité le projet de pointe utilisant la technologie de Siemens. Fournir un financement de projet sur mesure et une technologie en tant que solution holistique est une combinaison unique sur le marché et essentielle pour permettre les infrastructures critiques.
Siobhan Smyth, Chef de projet et dette structurée Europe/Asie, Siemens Financial Services

En regardant vers l'avenir, les effets combinés de la population et de la prospérité devraient tripler la demande en eau au Moyen-Orient au cours des prochaines décennies. Pour faire face de manière durable à de tels besoins, l'impact de la technologie intelligente et les solutions de financement adaptées pour y investir tôt resteront essentiels pour la région en développement rapide.