Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Brésil

Technologie avec but : Accélérateur de particules Sirius

L'un des accélérateurs de particules les plus avancés au monde aide les chercheurs brésiliens à développer de nouveaux médicaments, à explorer les énergies renouvelables et à faire progresser la science agricole. Nos solutions aident à le faire fonctionner.

L'innovation au service de la science

La plupart des gens associent la physique des particules au CERN en Suisse. Mais le Brésil abrite Sirius — l'un des accélérateurs de particules les plus modernes au monde. Nommé d'après l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, il se trouve au Centre brésilien de recherche sur l'énergie et les matériaux (CNPEM) à Campinas, São Paulo.

Sirius aide les chercheurs à relever certains des plus grands défis des soins de santé, de l'agriculture et de l'énergie. Nous nous associons au Brazilian Synchrotron Light Laboratory — l'équipe responsable de Sirius — pour assurer le fonctionnement sûr et fiable de cette infrastructure critique.

0,5 μm Largeur du faisceau

permet l'analyse des matériaux au niveau atomique.

360x Intensité de rayonnement plus élevée

par rapport à l'accélérateur UVX précédent.

68K m² Installation avec un anneau de 500+ m

fournir une infrastructure de recherche de classe mondiale

Comment fonctionne Sirius

La lumière synchrotron est un type de rayonnement électromagnétique qui permet d'étudier la composition des matériaux avec des détails extraordinaires, un peu comme un super microscope. Il permet aux chercheurs de voir comment les atomes et les molécules se déplacent et interagissent et d'analyser la structure interne de différents matériaux.

Ce rayonnement est séparé en faisceaux extrêmement étroits mesurant seulement 0,5 micromètre de largeur. C'est l'équivalent de 0,5% de l'épaisseur d'un cheveu humain. Le spectre est large, allant de la lumière infrarouge aux rayons X, y compris la lumière visible et le rayonnement ultraviolet.

Comment ce rayonnement est-il produit ? Lorsque les particules chargées sont déviées par un champ magnétique externe. C'est exactement ce que Sirius est conçu pour faire. Les électrons sont accélérés autour d'une structure en forme d'anneau, et chaque fois qu'ils changent de direction, de la lumière synchrotron est émise.

En utilisant différentes parties de ce spectre lumineux, les chercheurs peuvent mener des études spécialisées dans un large éventail de domaines. Sirius aide à développer de nouveaux médicaments et traitements, à explorer les sources d'énergie renouvelable et à faire progresser la recherche agricole.

La lumière synchrotron est un type de rayonnement électromagnétique qui permet d'étudier la composition des matériaux en détail, comme un microscope super-puissant.

Précision à tous les niveaux

La science chez Sirius exige une précision extrême. Pour éviter toute interférence avec les résultats de la recherche, des facteurs tels que la température, l'humidité et les vibrations doivent être contrôlés au plus haut degré. Toute déviation pourrait compromettre les données.

CNPEM nous a choisi comme partenaire pour aider à répondre à ces exigences. Les technologies que nous fournissons, couvrant l'électrification, l'automatisation et la numérisation, sont les mêmes solutions que nous offrons à nos clients industriels et d'infrastructures. Ils ont été testés et éprouvés dans des conditions extrêmement exigeantes.

Contrôles industriels - SIRIUS

Avec SIRIUS, nous vous offrons un portefeuille complet unique pour chaque application de contrôle industriel. Les principaux avantages : Avec leur conception modulaire, nos produits peuvent être planifiés et intégrés dans une armoire de commande de manière très simple. Ils sont particulièrement faciles à intégrer dans les systèmes distribués.

Ce qui vient ensuite

Nous aidons à relever certains des défis les plus exigeants de la société, et aider à faire progresser la science au Brésil en est un dont nous sommes fiers de faire partie.