Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Fishheart aide les poissons migrateurs à contourner les barrages

L'invention finlandaise permet aux poissons en voie de disparition de contourner les barrages en toute sécurité et d'atteindre leurs aires de frai naturelles. Avec Instata, nous avons soutenu le développement du système tout au long de la phase de mise à l'échelle.

Auteur : Päivi Lukka
Photos : Okko Sorma et Fishheart

Quand inventeur finlandais Tarmo Aittaniemi a testé la fonctionnalité de la passe à poissons Fishheart qu'il avait développée en 2016, la première chose à faire pour nager dans le système était un gant de soudage.

Ce n'est qu'après que la fonctionnalité de la technologie ait été vérifiée à plusieurs reprises dans le prototype construit sur la remorque de Tarmo que de vrais poissons sont arrivés à bord.

Le gant de soudage, porté avec l'âge et rappelant les débuts de l'entreprise, est maintenant accroché en une place d'honneur sur le mur de Fishheart installations de production à Keminmaa. L'entreprise est sur le point de connaître une réussite.

« Je crois que nous sommes près d'un moment décisif », dit Marko Karsikko, CEO de Fishheart, faisant référence aux perspectives de croissance de l'entreprise.

Personne en gilet foncé tenant des gants et un objet en bois, debout devant un mur bleu avec des lignes graphiques blanches.

La solution Fishheart de l'inventeur Tarmo Aittaniemi a d'abord été testée avec un gant de soudage. Sur la photo, Marko Karsikko, CEO de Fishheart.

Jusqu'à 95 % moins cher que la concurrence

Schéma étiqueté d'un système de transfert d'eau montrant l'unité Fishheart, les tuyaux, la pompe, l'unité de commande et les chemins d'écoulement.

La passe à poissons Fishheart se compose d'une unité située en aval du barrage et de deux tuyaux traversant le barrage. Comme un cœur, le système a deux « chambres » qui attirent alternativement les poissons. En utilisant l'effet siphon, le système aspire l'eau du bassin supérieur à travers un tuyau dans l'appareil et en utilise une partie pour créer un flux d'attraction. Le contre-courant du tuyau attire les poissons à nager dans l'appareil. À l'aide de vannes, l'eau sous pression du bassin supérieur est dirigée vers le bassin supérieur avec les poissons.

90 pour cent des stocks originaux de saumon finlandais ont disparu en raison de la construction de centrales électriques et d'infrastructures de gestion de l'eau dans les rivières. Le défi avec les barrages est qu'ils empêchent les poissons migrateurs d'atteindre leurs frayères naturelles en amont et empêchent les alevins de migrer en aval dans un lac ou la mer.

Au fil des ans, diverses voies de pêche, telles que des échelles à poissons et des monte-poissons, ont été utilisées pour résoudre le problème, mais de nombreuses entreprises énergétiques ont été réticentes à faire des investissements de dizaines de millions d'euros.

Fishheart offre une solution nettement moins chère et plus économe en ressources pour le transport du poisson que ses concurrents.

« La passe à poissons Fishheart, basée sur l'effet siphon, utilise un flux d'attraction et permet aux poissons de nager à travers un tuyau devant le barrage. La solution coûte 70 à 80 % moins cher que les échelles à poissons et 90 à 95 pour cent moins que les ascenseurs à poissons », explique Karsikko.

De plus, sa consommation d'eau ne représente qu'environ cinq pour cent de celle des passages à poissons traditionnels, donc elle a très peu d'impact sur la capacité de production d'énergie des centrales hydroélectriques. La méthode ne nuit pas non plus au poisson de quelque façon que ce soit. »

La solution mobile ne laisse pas de marque permanente sur

Un autre avantage de la passe à poissons Fishheart est qu'elle est portable et ne nécessite aucune modification de son environnement.

« Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez l'éloigner et cela ne laisse pas de marque permanente sur l'environnement », dit Karsikko.

De plus, le système peut être utilisé pour déplacer n'importe quelle espèce de poisson, avec la capacité de déplacer des milliers d'individus par heure.

« Fishheart convient à toutes les espèces, contrairement aux passages à poissons traditionnels, qui sont généralement conçus pour le saumon ou la truite, des espèces qui ont assez de force pour nager jusqu'à leur destination. Par exemple, nous sommes également en mesure de déplacer des lamproies, des anguilles et des corégones », explique Samuli Ukkola, Responsable informatique et automatisation chez Fishheart.

Nous avons une solution pour déplacer le saumon et les alevins de truites en toute sécurité en aval.
Marko Karsikko

L'IA identifie les espèces de poissons et recueille des données

Avec le durcissement de la réglementation environnementale, les centrales hydroélectriques sont tenues de protéger la biodiversité des cours d'eau fluviaux et de veiller à ce qu'un certain pourcentage de poissons migrateurs puisse se déplacer en amont au printemps et en été.

« Une application d'Industrial AI que nous avons développée identifie les espèces de poissons se déplaçant dans le système et recueille des données telles que leurs dimensions et d'autres informations pertinentes. Cela donne aux entreprises énergétiques des données à jour sur les volumes de poisson transférés pour leurs rapports de durabilité et leurs sites Web », dit Ukkola.

« Nous pouvons également détourner les poissons dans un conteneur séparé à des fins de recherche ou séparer les espèces envahissantes. De plus, nous avons une solution pour déplacer les saumoneaux, ou les alevins de saumon et de truite, en toute sécurité en aval », explique Karsikko.

Gros poissons suspendus dans l'eau sur un fond clair avec des lignes de grille verticales.

Une passe à poissons Fishheart peut déplacer des milliers de poissons par heure sans leur faire de mal. Les poissons restent au milieu du tuyau de 40 centimètres de diamètre grâce à la force centrifuge. Sur la photo, un touladi est sur sa route migratoire.

L'objectif est de démarrer la production en série

Trois personnes debout et parlant à l'intérieur d'une installation industrielle avec des tuyaux, de l'équipement et un conteneur bleu.

Une coopération étroite a été cruciale dans la conceptualisation de la solution d'automatisation de Fishheart fishway. Sur la photo : Ilmari Veijola, responsable des ventes chez Siemens (à gauche), Samuli Ukkola, responsable informatique et automatisation de Fishheart, et Timo Tanska, directeur des ventes chez Insta.

Fishheart a d'abord développé la voie de pêche Fishheart avec des clients pilotes en Finlande, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Lorsque la fonctionnalité du processus de transfert de poisson a été vérifiée et qu'il était temps d'augmenter la production, Fishheart a contacté la société d'automatisation locale Inst, un de nos partenaires de solutions certifiés.

« L'automatisation joue un rôle essentiel dans l'appareil, donc notre priorité numéro un lors de la sélection des partenaires était la fiabilité. Nous voulions construire une solution fiable et évolutive pour laquelle des experts peuvent être trouvés partout dans le monde », explique Karsikko.

Et c'est ce que nous avons. Le concept d'automatisation permet une gestion évolutive de la sécurité de l'information et prend en charge les idées de développement futures.

Ensemble, nous avons développé une solution d'automatisation dimensionnée intelligemment pour la passe de pêche Fishheart à l'aide de la technologie Siemens. La solution est rentable et peut être utilisée loin dans le futur », dit Jouni Huotari, Directeur de la zone de service chez Insa.

« Notre coopération au développement est une bonne plateforme pour la croissance. Siemens et Insa sont en mesure de nous aider à normaliser la solution pour différents marchés », explique Karsikko.

Dormez en toute simplicité grâce à une solution d'automatisation harmonisée

Du point de vue de l'intégrateur, la mise en œuvre du nouveau concept d'automatisation de la voie de pêche Fishheart s'est bien passée.

« La solution harmonisée, avec tous les appareils déjà intégrés dans le Environnement de programmation TIA Portal, a fait gagner du temps à l'ingénieur en automatisation, des maux de tête et des nerfs — tout ce sur quoi nous comptons pendant l'ingénierie et la mise en service », dit Huotari en riant, ajoutant :

« Il y a aussi l'avantage que lorsque les systèmes seront construits avec ce concept évolutif à l'avenir, le client peut réduire l'inventaire de pièces de rechange. »

Installation hydroélectrique à côté d'une rivière avec des structures d'admission, des pipelines à flanc de colline et de l'équipement près de l'eau.

La centrale électrique de Raasakka à Ii utilise la voie à poissons Fishheart pour déplacer les poissons migrateurs.

Une alternative au démantèlement des barrages

La solution de Fishheart est maintenant prête à conquérir les marchés mondiaux.

« Notre mission est de restaurer les populations de poissons migrateurs et de préserver la biodiversité », dit Karsikko.

C'est précisément à cause de la nécessité de restaurer les stocks de poissons que les barrages sont sous pression pour être démolis dans le monde entier. Grâce à la Fishheart fishway, les centrales hydroélectriques et les poissons migrateurs ne s'excluent plus mutuellement.

« Nous soutenons l'utilisation de l'hydroélectricité, car c'est un moyen efficace de produire de l'électricité renouvelable. Grâce à l'invention de Tarmo, les barrages n'ont plus besoin d'être démantelés », explique Karsikko.

Entretien réalisé le 22 avril 2026

Voyez comment le système Fishheart aide les poissons à passer les barrages sans interrompre l'hydroélectricité.

FISH HEART

Une entreprise technologique finlandaise qui a développé une solution mobile résolvant le conflit entre les centrales hydroélectriques et les poissons migrateurs.

Fondé en Finlande en 2016.

Zone de marché principale: Pays nordiques, les États-Unis, le Canada et l'Australie.

Ventes nettes 4,6 millions d'euros (2025).

Personnel : Environ 20 en Finlande et six représentants commerciaux à l'étranger.

Avec l'aide de la passe à poissons Fishheart, les poissons migrateurs peuvent contourner les barrages en toute sécurité à travers le pipeline du système et se déplacer de l'aval vers l'amont.

Le système peut également être utilisé pour déplacer des poissons d'un plan d'eau à un autre dans des situations d'épuisement de l'oxygène.

En plus de vendre l'appareil, le modèle économique est basé sur un service saisonnier dans lequel Fishheart s'occupe des installations annuelles du système, de la surveillance et de la maintenance à distance pendant les saisons et hors saison.

La voie à poissons Fishheart est une solution complète mise en œuvre sur notre plateforme TIA Portal, qui comprend une commande logique programmable intégrée (Simatic S7-1200 G2), des E/S, des panneaux IHM, des systèmes de contrôle de mouvement, des composants basse tension et de l'instrumentation.