Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

La puissance enfin

Environ 1,2 milliard de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'électricité. Les microréseaux peuvent apporter de l'énergie aux endroits les plus reculés, en utilisant des sources d'énergie renouvelables pour garantir des solutions durables et neutres sur le plan climatique. Upper Blinkwater, Afrique du Sud, sert de modèle pour cette approche.

Quand Neliswa Gaju veut savoir ce qui se passe dans le monde en ce moment, elle va dans le salon et allume sa télé. Cela peut sembler trivial, ou comme une routine ennuyeuse et évidente. Mais ce n'est pas le cas ! Parce que Neliswa vit à Upper Blinkwater dans le Cap Est de l'Afrique du Sud à environ 200 km au nord-est de Port Elizabeth. Le petit village avec environ 70 ménages est si éloigné qu'il n'était pas connecté au réseau électrique national. Pendant longtemps, il n'y avait pas d'électricité ici jusqu'en 2020, date à laquelle un petit réseau électrique indépendant - un soi-disant microréseau - a été installé. De nombreuses entreprises et associations différentes sont impliquées dans le projet, qui a été initié par la province du Cap oriental en Afrique du Sud et l'État fédéral de Basse-Saxe en Allemagne.

Happy South African woman posing with baby in rural village.

Tout est facile maintenant

« Notre vie était très, très difficile à cette époque de nos parents, à l'époque », dit Neliswa. « À cette époque, nous utilisions le feu pour cuisiner, même pour faire de l'eau chaude. Chaque matin, rester éveillé tôt le matin et faire ce travail. Et la cuisine, tout ce que nous faisions sur le feu. Même en allumant, nous utilisons des bougies et de la paraffine pour allumer la nuit. Maintenant, tout a changé. Tout est facile ! Nous pouvons utiliser l'électricité pour la cuisine, le repassage, les réfrigérateurs, les machines à laver. Nous avons des lumières électriques et des téléviseurs. Nous pouvons tout regarder, même de l'étranger.

Man typing on computer at power plant.

Desmond Mabilo

Le microréseau d'Upper Blinkwater se compose de trois composants principaux : un système photovoltaïque (75 kWc), un générateur diesel et un système de stockage par batterie. « Le réseau intelligent est connecté et contrôlé par composants de Siemens «, explique Desmond Mabilo de Siemens Smart Infrastructure, qui a accompagné l'installation du système. « Un Controller SICAM Microgrid contrôle les sources d'énergie (PV, générateur diesel, batterie) et un module de déchargement assure que l'électricité est utilisée de manière optimale. Avec ce système, nous nous assurons qu'il y a au moins assez d'énergie pour que chaque ménage puisse faire fonctionner un chargeur de téléphone portable, une télévision, une antenne parabolique et une bouilloire. De plus, il y a des machines à laver communes et quelques machines commerciales. »

Une solution durable

« Le générateur diesel, qui bien sûr n'est pas durable, n'est utilisé que lorsque le système solaire ne peut pas fonctionner et que le stockage de la batterie est vide », explique Desmond. « Au cours des trois dernières années, Upper Blinkwater a déjà été en mesure de produire environ 90% de son électricité grâce au photovoltaïque. Pour nous assurer de faire encore mieux à l'avenir, nous intégrerons également de petites éoliennes dans le microréseau. Des analyses ont montré qu'il y a suffisamment de vent dans Upper Blinkwater. Par conséquent, nous prévoyons qu'à l'avenir nous aurons seulement besoin d'utiliser le générateur diesel ici très rarement et que nous serons en mesure de fournir exclusivement de l'électricité durable aux ménages. »

Une chance de rompre avec la pauvreté

« C'était incroyable de voir les activités économiques qui ont été déclenchées par la seule fourniture d'électricité. Quand nous sommes venus ici pour la première fois, il y avait très peu d'activité économique dans cette petite communauté. Une grande partie du commerce était en fait du troc », explique Tshibvumo Sikhwivhilu, cofondateur et chef de la direction de Lamo Solar. « Maintenant, quatre ans plus tard, nous avons été surpris par les changements. Par exemple, il y a un menuisier local qui est capable de fabriquer des chaises et des tables grâce à l'électricité verte renouvelable pour les fournir et les vendre. Maintenant, ces chaises peuvent apparaître comme, vous voyez, un luxe ou quelque chose sur lequel s'asseoir parce que ce sont des meubles, mais l'impact d'avoir une chaise va bien au-delà de ce que nous voyons à l'œil nu, parce que les écoles et les enfants sont capables de se rassembler à un endroit assis sur quelque chose qui est beaucoup plus confortable et non sous les arbres pour apprendre. Un petit pas pour s'éloigner du cycle de la pauvreté. »

Une solution pour de nombreux villages

Upper Blinkwater n'est pas un cas isolé. Dans la province du Cap oriental, rien qu'en Afrique du Sud, environ 25 % des villages ruraux ne sont pas connectés au réseau électrique. Dans le monde entier, environ 1,2 milliard de personnes n'ont pas d'électricité et sont donc exclues en principe de nombreuses opportunités de vivre, d'échanger et de communiquer entre elles. Les microgrids créent de nouvelles perspectives pour ces personnes et sont durables en même temps.
Neliswa dit : « Les nouvelles en Afrique du Sud regorgent de rapports sur les pénuries d'électricité. Beaucoup de gens se plaignent de déchiqueter (déconnexion temporaire de l'électricité due à une surcharge du réseau). Nous n'avons pas ce problème à Upper Blinkwater. Notre électricité est stable. »

Aenne Barnard, août 2023

South African man standing in microgrid facility.

Tshibvumo Sikhwivhilu

Recherche et technologie fascinantes

Aperçu de nos laboratoires de recherche et de notre expérience technique

Logo Siemens avec un fond abstrait coloré avec un mélange de couleurs bleues, vertes et jaunes.