L'industrie de la construction est dans une phase critique
La baisse des commandes et la hausse des prix des matériaux exercent une pression sur les entreprises et rendent difficiles les investissements nécessaires. Néanmoins, F.C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG a été en mesure de rénover complètement ses installations de production de palissades en béton — grâce à une modernisation avec Siemens Financial Services.
Depuis les années 1970, les palissades sont devenues une caractéristique standard de l'aménagement paysager. Ils ont généralement un double objectif : ils stabilisent et sécurisent les remblais ou les petites pentes tout en servant également de bordure pour les parterres de fleurs ou les allées. Pour F.C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG, les palissades en pierre et en béton sont un pilier clé de son activité. Dans le cadre de la gamme de produits Walls and Support Elements, ils apportent une contribution significative au chiffre d'affaires total. La production à grand volume a lieu dans une installation spécialisée sur le site de production de Fambach de l'entreprise en Thuringe, où l'équipement avait besoin d'une mise à niveau urgente après 20 ans de service. Le système de contrôle était utilisé depuis environ 30 ans, et l'achat de pièces de rechange devenait de plus en plus difficile. De plus, le système de manutention pour l'emballage devait être remplacé de toute urgence par un nouveau système robotique en raison de l'usure importante. Ce ne sont là que quelques-uns des facteurs qui ont incité FCN à moderniser l'installation.
Système de palissade à Fambach
Objectifs spécifiques et au niveau du système pour la modernisation
En général, le processus de production des palissades devrait être mis à l'état actuel de la technique en termes de systèmes mécaniques, de contrôle et logiciels. Ce faisant, le concept de sécurité et le flux de matériaux devraient être optimisés.
Permettre l'investissement dans un environnement complexe
Étant donné que l'industrie avait déjà connu un ralentissement important à ce moment-là, F. C. Nüdling Betonelemente était désireux de trouver une solution rapide qui préserverait sa liquidité. Siemens Financial Services a pu répondre à ces exigences avec un mise à niveau proposition. Cela impliquait des modifications et des mises à niveau importantes qui ont amené la machine aux dernières normes techniques. La modernisation a été financée par un modèle de bail à propriété évalué à plus de 1,5 million d'euros avec une durée de 72 mois. Comme c'est la coutume avec ce modèle, la propriété est automatiquement transférée au locataire à la fin de la durée du contrat.
Le rétrofit comme solution durable
Malgré le coût substantiel, le mise à niveau représente une solution plus économique et, en même temps, plus durable par rapport à un nouvel achat complet. Dans l'ensemble, la modernisation a non seulement entraîné un coût d'investissement nettement inférieur, mais a également permis une mise en œuvre plus rapide du projet et, en fin de compte, une interruption de production plus courte. Par conséquent, Bernhard Pilz, Le directeur général du groupe Franz Carl Nüdling, peut tirer une conclusion tout à fait positive :
Grâce à la solution de financement de modernisation personnalisée de Siemens Financial Services, nous avons pu mettre à jour rapidement et durablement nos installations de production. Cet investissement renforcera notre compétitivité et nous aidera à consolider notre position de fournisseur de premier plan de palissades de palissades.
Profil : Groupe Franz Carl Nüdling
Le groupe FCN, dont le siège social est situé à Fulda, en Hesse, est spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction en pierre naturelle et en béton. L'entreprise est connue, entre autres, pour ses pavés et palissades de haute qualité. Ces produits sont utilisés dans la construction résidentielle, industrielle et de gratte-ciel, ainsi que dans la construction de routes et le jardinage et l'aménagement paysager.