Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Le rétrofit donne une seconde vie à la ligne d'impression d'Amcor

Amcor Flexibles Gent a modernité sa plus grande ligne d'impression avec la technologie Siemens. Résultat : 30 années supplémentaires de durée de vie, plus d'efficacité et réduction des risques.

Chez Amcor Flexibles Gent, la ligne d'impression essentielle Cerutti a reçu une nouvelle vie. Grâce à une modernisation complète utilisant la technologie Siemens, cette installation vieille de 30 ans est maintenant prête pour les décennies à venir - plus sûre, plus économe en énergie et équipée pour fonctionner avec de nouveaux films recyclables.

Un siècle de film d'emballage

Amcor Flexibles Gent a commencé à produire de la cellophane — alors une innovation de pointe — en 1925. Cent ans plus tard, le site continue de produire des films d'emballage. À Gand, deux opérations ont lieu : l'extrusion (création de film à partir de granulés) et la conversion (impression, laminage et découpe de film). L'installation sert également de Centre européen d'innovation d'Amcor. « Les clients viennent nous voir pour tester des prototypes sur leurs propres machines d'emballage », explique Kristof Boone, ingénieur en fiabilité. « Cela rend notre installation unique en Europe. »

L'usine de Gent fournit des films pour l'alimentation, les applications médicales et l'usage industriel. Beaucoup de ces films sont imprimés sur une ligne d'impression Cerutti — la plus grande sur place et essentielle à la production. « Nous imprimons généralement plusieurs couleurs et stratifiés sur la même ligne. Il traite des milliers de mètres de film par jour. Tout temps d'arrêt est un désastre », explique Kristof.

Amcor 100 years

À propos de Amcor

Amcor est un groupe mondial d'emballage. L'entreprise fondée en Australie emploie plus de 75 000 personnes dans plus de 40 pays.

Électronique analogique : Un risque croissant

La ligne d'impression Cerutti date de 1991 et fonctionnait encore en grande partie sur l'électronique analogique. « La ligne est extrêmement robuste. Il a fonctionné pendant trente ans sans pratiquement aucun temps d'arrêt. Il y a trois ans, une carte de circuit électronique a échoué. Nous étions en panne pendant une semaine et demie : le constructeur de machines n'existait plus, et la carte n'était pas disponible nulle part. Nous ne pourrions le résoudre qu'en convertissant partiellement en contrôle Siemens. Mais c'était clair : si quelque chose comme ça se reproduisait, nous pourrions être hors ligne pendant des semaines. »

En plus de ça, Christian Schietse, le technicien qui a construit et entretenu la machine pendant des années, a pris sa retraite. « Il était notre encyclopédie ambulante », dit Kristof. « Les jeunes techniciens ont tout simplement moins de connaissances en électronique analogique. Le risque était devenu trop grand. »

La solution : Rénovation complète avec Siemens

Il est rapidement devenu clair qu'une mise à niveau était la meilleure option. « La machine était mécaniquement en parfait état. Une nouvelle machine coûte plus cher, et vous avez également besoin de plus de temps et d'espace pour tout construire et tout mettre en service. Avec une mise à niveau, nous pourrions nous assurer que la machine était à nouveau parfaitement fiable, capable de manipuler de nouveaux produits, de fonctionner de manière plus sûre et de consommer moins d'énergie.

Amcor a choisi Siemens pour la troisième fois. Ils avaient déjà mis à niveau deux machines à plastifier. « Nous voulions un partenaire possédant des connaissances techniques et une expérience approfondies, soutenu par un siège social vers lequel se tourner lorsque des problèmes majeurs surviennent. Proximité, le fait qu'ils parlent néerlandais, les prix — tout fonctionne en leur faveur. Et nous avons été standardisés sur les composants Siemens depuis des années, afin que nous puissions tout entretenir nous-mêmes.

Siemens a reconstruit toute la ligne en huit semaines. Le contrôleur est un SIMATIC S7-1516 TF, qui intègre également des fonctionnalités de sécurité complètes. Les variateurs SINAMICS S120 et les servomoteurs SIMOTICS assurent un contrôle fluide et précis. Les anciens boutons-poussoirs et compteurs ont été remplacés par deux nouveaux écrans IHM dotés d'une interface conviviale.

« Nous avons passé un an à préparer, produit du stock supplémentaire et tout planifié méticuleusement », explique Kristof. « Grâce à cette préparation, nous avons pu tester la ligne après sept semaines et la mettre en production dans les délais prévus. Siemens a ensuite effectué quelques optimisations et fourni un support, mais la ligne a fonctionné de manière fiable à des vitesses cibles tout de suite. Nous ne voyons pas ça très souvent. Callewaert de Harelbeke, qui était responsable des nouvelles armoires et du câblage, s'est également comportée très bien, comme toujours.

Prêt pour l'avenir

« Le plus grand gain de cette modernisation est la confiance rétablie », dit Kristof. « Nous sommes prêts pour encore 20 à 30 ans. Si des temps d'arrêt se produisent, c'est maintenant 1 jour au lieu de 4 à 6 semaines. Dans les mois qui ont suivi la modernisation, la demande pour divers produits a augmenté. Grâce à l'amélioration de la fiabilité, nous avons rencontré cette production plus élevée sans aucun problème. »

« Techniquement, nous sommes maintenant prêts pour l'avenir. À l'avenir, nous travaillerons de plus en plus avec des films recyclables. Ils sont plus élastiques, donc le contrôle de la tension doit être parfait. Et c'est le cas. Grâce à la précision accrue, nous constatons déjà une petite amélioration de la qualité de certains produits.

« La machine fonctionne également plus efficacement. Siemens a activement contribué à cela. En optimisant le contrôle de la vanne du four, nous avons maintenant moins de fuites d'air dans nos gaz d'échappement, ce qui nous permet de réduire la vitesse du moteur. Et grâce au bus DC commun pour les entraînements, l'énergie de freinage des moteurs peut être récupérée. Tout cela se traduit par des économies d'énergie d'environ 10 % en électricité et 3 % en consommation de gaz du four. »

Nos opérateurs sont satisfaits : la machine est plus sûre, maintenant entièrement conforme aux directives PLD et aux normes ATEX. C'est aussi plus silencieux grâce aux nouveaux moteurs à courant alternatif. Et ils ont besoin de se déplacer moins parce que le contrôle est maintenant dans une seule IHM au lieu d'être dispersé sur la machine. Les écrans sont programmés pour que les opérateurs puissent à peine faire des erreurs, car ils peuvent utiliser des recettes. Cela améliore également l'efficacité. »

Amcor - Kristof Boone
Dans les mois qui ont suivi la modernisation, la demande pour divers produits a augmenté. Grâce à la fiabilité améliorée, nous avons rencontré cette production plus élevée sans aucun problème.
Kristof Boone, Ingénieur Fiabilité , Amcor Flexibles Gent

Avantage pour l'environnement et pour Amcor

« Une modernisation est d'abord et avant tout un investissement pour garder votre machine à jour. Mais les gains d'efficacité sont un bon bonus. À l'avenir, nous pourrons également utiliser les données que les nouvelles commandes fournissent maintenant pour la maintenance prédictive, ce qui nous permettra de fonctionner encore plus facilement.

Le succès de ce projet promet d'autres choses à venir. Une quatrième modernisation de la machine à Gand est prévue dans un proche avenir. « Nous travaillons avec Siemens depuis des années, et nous allons continuer à le faire. Des projets comme celui-ci confirment notre confiance. »

Amcor - Environment

Les avantages en un coup d'œil

  • Fiabilité opérationnelle pour les décennies à venir
  • Prêt pour les nouveaux produits
  • Économies d'électricité de 10 %
  • 3 % d'économies d'essence
  • Ergonomie accrue et gain de temps pour les opérateurs