Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Facons sur une ligne de production avec superposition de données numériques.

La Chine mise sur la production numérique de vaccins animaux

La Chine a une riche histoire dans le domaine des vaccins : Les premières inoculations auraient été effectuées dans l'Empire du Milieu dès 200 avant JC. Jinyu Biotechnologie franchit maintenant une étape importante en tant que premier à numériser la production de vaccins animaux en Chine.

Vaccins : Un voyage vers la fabrication numérique

Les vaccins sont sans aucun doute l'une des révolutions les plus importantes de la santé humaine et animale. Le premier vaccin humain des temps modernes ciblait la variole et a été créé dans les années 1790 ; les vaccins animaux ont suivi dans les années 1870. Cependant, on pense que la pratique de l'inoculation est beaucoup plus ancienne : les historiens ont trouvé des preuves que les Chinois ont vacciné les gens contre la variole dès 200 avant JC. Selon les normes d'aujourd'hui, la procédure était rudimentaire : des croûtes de variole ont été broyées et soufflées dans les narines ou rayées dans la peau.

La production de vaccins a parcouru un long chemin. De nos jours, le processus se compose de plusieurs étapes différentes, de la génération d'un antigène, à l'isolement de l'antigène du milieu de croissance, à la purification, à l'ajout d'un adjuvant et à l'emballage. Se fier uniquement aux opérations manuelles est inefficace, instable et même dangereux. Par conséquent, Jinyu Bio entre maintenant dans l'histoire avec ses efforts pour devenir l'opérateur de la première usine numérique de Chine pour la production de vaccins animaux.

Two people monitoring a factory control room with multiple screens.

Amélioration de la fiabilité, de la traçabilité et de la sécurité

Mais quels sont les avantages de la numérisation ? Tout d'abord, une fiabilité accrue en raison d'un niveau de cohérence plus élevé par rapport aux opérations manuelles. « Dans un environnement de production avec une automatisation de bas niveau, même une différence subtile dans le comportement des opérations peut éventuellement conduire à une qualité instable entre les différents lots de vaccins », explique Li Rong, directeur industriel chez Jinyu Bio. Les usines numériques augmentent la traçabilité : Lorsqu'un défaut de produit se produit, le temps et les efforts pour suivre ce qui s'est mal passé sont considérablement réduits par rapport aux usines traditionnelles. Enfin, la numérisation augmente la sécurité, parce qu'il y a moins d'interaction humaine avec les microbes et les toxines utilisés pour créer les vaccins.

Pour profiter de ces avantages, Jinyu Bio s'est lancé dans une aventure de l'industrie 4.0 avec Siemens. Pour cela, l'équipe expérimentée de Siemens a élaboré une solution de numérisation décennale pour le producteur de vaccins animaux couvrant l'ensemble du cycle de vie. « Ce projet est un exemple de la façon dont Siemens peut adapter son portefeuille numérique pour servir des industries individuelles — dans ce cas, l'industrie pharmaceutique », déclare Xu Yibin, chef de section chez Siemens Chine. Les solutions sont alignées sur les besoins de production. Pour Jinyu Bio, cela signifie l'intégration à trois niveaux :

Intégration de bout en boutQuelle que soit l'industrie, dans le passé, augmenter l'efficacité du travail d'équipe était un casse-tête majeur pour les ingénieurs concepteurs parce que le partage et la coordination d'informations en temps réel étaient presque impossibles. De plus, la modification des plans impliquait des risques d'erreur élevés. Cela change avec Comos. La plateforme numérique de Siemens permet aux ingénieurs de Jinyu Bio d'accéder et de modifier les données de conception à tout moment et n'importe où, réduisant ainsi les coûts de conception et augmentant l'efficacité du travail d'équipe. De plus, Comos construit des jumeaux numériques d'équipements physiques pour améliorer considérablement la précision de la conception. Lorsque Comos est couplé au Simatic PCS 7, les ingénieurs peuvent suivre les données de l'équipement. Et si une maintenance est nécessaire, un bon de travail peut être déclenché automatiquement.

Intégration verticale: Auparavant, la technologie de l'information (TI) et la technologie opérationnelle (OT) étaient distinctes chez Jinyu Bio. Cela a créé des silos d'informations internes qui ont empêché l'usine de répondre rapidement aux demandes émergentes des marchés. La situation a changé avec l'introduction de l'intégration verticale des logiciels et du matériel. Le logiciel XHQ Operations Intelligence assemble une « force militaire » hautement disciplinée de systèmes d'information internes qui aident l'équipe de gestion dans la prise de décision. Un outil essentiel ici est Simatic IT eBr, un système d'exécution de fabrication (MES) développé par Siemens pour l'industrie pharmaceutique. Entre autres, Simatic IT eBR contrôle la production automatisée et assure une traçabilité complète.

Pour Jinyu Bio, Siemens a toujours été un partenaire professionnel, dévoué et digne de confiance dans notre transformation numérique.
Zhang Chongyu, Président, Jinyu Bio-technologie

Intégration horizontale

La valeur réelle de l'Internet des objets (IoT) réside dans les données collectées et les informations qui en sont générées. Jinyu Bio coopère avec Siemens pour créer des plateformes Big Data basées sur l'IoT. Avec des offres numériques complètes, telles que Teamcenter, Simatic IT Unilab et Simpat, Siemens aide Jinyu Bio à façonner l'intégration horizontale des données, des fournisseurs de matériaux aux clients de vaccins. L'équipe de direction de Jinyu Bio considère les mégadonnées comme faisant partie intégrante de la fabrication intelligente — et éventuellement de la vaccination intelligente.

Opportunités aujourd'hui et demain

Le parcours Industrie 4.0 chez Jinyu Bio s'accompagne de la culture des talents, parce que travailler dans une usine numérique nécessite des compétences différentes. Siemens soutient Jinyu Bio en aidant les employés à améliorer leur savoir-faire en matière d'automatisation et d'information. Ceci, à son tour, a alimenté un changement culturel : « Grâce à des formations professionnelles, nos équipes de production et de gestion ont développé des mentalités numériques », explique Ma Yiming, directrice des Resources humaines chez Jinyu Bio.

Avec un état d'esprit numérique parmi les employés et avec Siemens à ses côtés, Jinyu Bio est sur le point d'amener l'industrie biopharmaceutique dans une nouvelle ère de numérisation. Encore une fois, on dirait que la Chine est en train d'écrire l'histoire avec les vaccins.

août 2019