Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

De l'énergie verte à l'infrastructure intelligente

Le réseau électrique est-il le prochain champ de bataille stratégique ?

L'Europe développe l'énergie éolienne et solaire à une vitesse record, mais de nouveaux consommateurs énergivores exercent déjà une pression sur le système. Une part croissante d'énergie verte est perdue à moins d'étendre et d'optimiser le réseau électrique existant grâce à des solutions intelligentes.

La transition verte s'accélère à travers l'Europe. Siemens et d'autres acteurs européens pointent vers un objectif d'électrification d'au moins 35 % d'ici 2030 afin de répondre aux ambitions de RepowerEU — un niveau qui imposera des exigences nettement plus élevées sur l'ensemble de l'infrastructure électrique. Dans le même temps, les plans d'expansion massive de l'énergie éolienne offshore, l'électrification des transports et de l'industrie, et la demande croissante des centres de données énergivores signifient que le réseau électrique entre dans une nouvelle phase.

Déjà aujourd'hui, les développements pointent vers un défi clé : une part croissante d'énergie verte n'est pas utilisée. Les calculs basés sur les données d'Energinet montrent que 18 % de la production éolienne offshore a été perdue au cours de la moitié de l'été 2025 parce que le réseau électrique était incapable de l'absorber.

« L'expansion des énergies renouvelables est un objectif majeur depuis de nombreuses années, et c'était nécessaire, » dit Andreea Balasiu, qui dirige notre activité d'électrification et d'automatisation au Danemark. Mais sans une mise à niveau correspondante de l'infrastructure physique, nous risquons de ralentir les progrès. »

Selon elle, la pression sur le réseau électrique est déjà évidente dans plusieurs régions d'Europe, où la capacité ne peut pas suivre le rythme de la demande croissante stimulée par de nouveaux types de consommateurs.

« Nous voyons beaucoup plus de demandes de renseignements de la part des centres de données. Beaucoup veulent se connecter au réseau haute tension, et leur consommation d'électricité est mesurée en mégawatts. Cela change les règles du jeu, » explique-t-elle.

Andreea Balasiu.

Andreea Balasiu, qui dirige notre activité d'électrification et d'automatisation au Danemark

Le réseau d'abord — L'infrastructure électrique doit être priorisée

Alors que la première phase de la transition verte était axée sur l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, les développements pointent maintenant vers un changement stratégique. Pour réaliser les ambitions, il est crucial que l'infrastructure suive le pas.

Nous fonctionnons selon le principe « Grid First » — l'infrastructure électrique doit être priorisée comme condition préalable pour le reste de la transition.

« Nous avons d'abord besoin des autoroutes — les autoroutes énergétiques, grandes et petites — sinon nous ne profiterons pas pleinement des investissements dans l'éolien et l'énergie solaire, » dit Andreea Balasiu.

Dans le même temps, elle appelle à une concentration stratégique plus forte sur l'électrification de l'ensemble de la chaîne de valeur.

« Nous manquons d'objectifs d'électrification clairs et plus ambitieux au niveau politique — à la fois au niveau européen et national. Il s'agit de définir une direction claire et de s'assurer que nous ne parlons pas seulement de gigawatts d'énergie éolienne, mais aussi de la façon dont le réseau électrique est réellement étendu et utilisé, » elle dit.

Les consommateurs deviennent des actifs essentiels

Lignes de transmission à haute tension.

L'extension du réseau électrique est une condition préalable à la réalisation de la transition verte. Mais selon nous, ce n'est pas une question de l'un ou l'autre. Alors que l'infrastructure physique doit être étendue, le réseau électrique existant contient également un potentiel important - et souvent inexploité - qui peut être débloqué grâce à la numérisation et au contrôle intelligent.

En d'autres termes, nous devons à la fois construire de nouvelles infrastructures et penser plus intelligemment à ce que nous avons déjà.

En utilisant les données, l'intelligence artificielle et les soi-disant jumeaux numériques, le réseau électrique peut être de plus en plus optimisé et exploité plus près de ses limites de capacité — sans nécessairement nécessiter de nouveaux investissements majeurs dans les câbles et les installations. Il s'agit de créer une meilleure visibilité sur le système et de pouvoir simuler et prédire les charges en temps réel.

Ceci est déjà mis en œuvre dans la pratique : en Finlande, Fingrid utilise des jumeaux numériques pour tester des scénarios dynamiques et identifier les goulets d'étranglement potentiels à un stade précoce. En Norvège, Elvia optimise l'utilisation de la capacité du réseau à l'aide d'algorithmes pilotés par les données.

« Nous devons nous étendre et nous moderniser en même temps si les bonnes intentions doivent être ressenties dans la pratique. Avec les solutions numériques, nous pouvons avoir une bien meilleure compréhension de nos réseaux électriques et les utiliser beaucoup plus efficacement » Andreea Balasiu explique.

Elle souligne également que les futurs systèmes énergétiques seront de plus en plus caractérisés par la flexibilité du côté de la consommation. Les nouveaux types de consommateurs — tels que les centres de données, les installations industrielles et les solutions de stockage d'énergie — peuvent jouer un rôle plus actif dans l'équilibre du réseau électrique.

« Si nous commençons à voir les consommateurs comme des actifs flexibles plutôt que comme des charges, de toutes nouvelles opportunités s'ouvrent. Ils peuvent aider à soulager la pression sur le réseau et à créer des opérations plus stables. »

Cela inclut l'utilisation de batteries et le contrôle dynamique intelligent, où la consommation est décalée au fil du temps. En conséquence, le système énergétique ne devient pas seulement plus grand — mais aussi plus intelligent et plus adaptatif.

Nous avons tous les éléments constitutifs

Pour nous, la conclusion est claire : pour que l'Europe réussisse dans ses ambitions vertes, il faut une focalisation plus cohérente sur l'ensemble du système énergétique. Il ne s'agit pas seulement de produire plus d'énergie renouvelable, mais surtout de s'assurer qu'elle peut être distribuée, utilisée et intégrée efficacement dans tous les secteurs.

« Nous avons les éléments constitutifs : les technologies sont en place et la position de départ est forte — également au Danemark. Mais nous avons besoin d'investissements, de réglementation et de technologie pour aller dans la même direction, dit Andreea Balasiu.

Selon elle, la perspective s'étend au-delà des considérations climatiques. Un réseau électrique résilient et intelligent est également essentiel à la compétitivité de l'Europe, à son indépendance énergétique et à sa capacité à attirer de nouveaux investissements.

En conséquence, l'infrastructure électrique devient non seulement une nécessité technique - mais une condition préalable stratégique pour l'avenir de la société et des affaires.

avril 2026