Passer au contenu principal

Préparez-vous au décollage

Siemens SINUMERIK ONE maintient NWI Aerostructures, un fabricant de composants structurels complexes d'ailes, à l'avant-garde d'une industrie en évolution rapide. Voyez comment nous soutenons l'expansion de cette entreprise en pleine croissance sur de nouveaux marchés.

À l'avant-garde de la révolution aérospatiale

Avec plus de 50 ans d'expertise, NWI soutient les principaux équipementiers produisant des avions commerciaux, d'affaires et d'aviation générale — et connaît une croissance rapide. Les revenus ont augmenté de 36 % de 2022 à 2023 et de 15 % supplémentaires de 2023 à 2024.

NWI commercialise maintenant ses capacités dans les aérostructures militaires, les lanceurs spatiaux et la construction navale. Siemens est là pour les aider à rester à la pointe de l'innovation.

Siemens améliore la productivité de NWI Aerostructures

Les membres de l'équipe de Siemens, NWI Aerostructures et Five Machining Systems se tiennent devant les composants des ailes.

Répondre aux exigences de l'augmentation de la production

NWI Aerostructures est spécialisée dans la fabrication de certains des revêtements, traverses et longerons principaux les plus longs du secteur. Grâce à une technologie d'usinage 5 axes de pointe, l'équipe de NWI est en mesure de produire des pièces de grande taille, monolithiques et complexes.

Les compétences de base de cette une petite merveille discrète comprennent :

  • Usinage de précision de composants aéronautiques longs et de grandes dimensions, y compris le formage par vieillissement en autoclave
  • Traitement à grande échelle
  • Fixation automatisée des composants structurels
  • Assemblage intégré de grandes structures aérospatiales

L'entreprise a réalisé des investissements stratégiques dans des équipements d'usinage à banc long de pointe afin de répondre aux exigences liées à l'augmentation des cadences de production et à la nécessité d'obtenir des finitions de surface de haute qualité, ajoutant ainsi 10 broches supplémentaires depuis 2021.

Les plus grands noms de l'aérospatiale nous ont fait confiance

NWI évolue continuellement pour mieux servir les entreprises aérospatiales de premier plan. « Depuis 80 ans, nous fabriquons des ensembles d'ailes et d'empennage, ainsi que des pièces de détail telles que des revêtements, des longerons et d'autres composants. La précision, la finition des surfaces et la rapidité avec lesquelles nous les produisons aujourd'hui sont radicalement différentes de ce qu'elles étaient il y a 20 ans. », explique Steve Freeman, responsable de la programmation CNC.

Avec la croissance continue du transport aérien, NWI Aerostructures a reçu une augmentation des commandes pour plus de pièces et a dû normaliser ses capacités d'usinage pour tirer parti de cette opportunité. Après avoir exploré de nouveaux équipements, l'équipe de NWI a déterminé que les portiques Cincinnati rétroéquipés, avec les commandes CNC SINUMERIK ONE de Siemens, étaient la meilleure option pour répondre aux demandes croissantes et changeantes de leurs clients.

Une machine à portique multibroches chez NWI Aerostructures.
Un logo pour Fives, une entreprise, avec un schéma de couleurs magenta et blanc et une lettre stylisée « F » au centre d'un globe.

Une solution efficace et rentable

« Nous avons examiné de nouveaux équipements », dit Pfeffer, « Mais avec les bases solides des machines avec lesquelles nous avons une solide expérience, il est plus efficace et rentable de les remettre à neuf pour les besoins d'aujourd'hui. Nous effectuons le travail de remise à neuf mécanique, ajustons l'alignement, puis ajoutons nos systèmes d'outillage et de collecte de copeaux. Notre investissement en capital et notre délai d'exécution représentent environ le tiers de ce que seraient les nouveaux équipements. »

En tant que fabricant d'équipement d'origine (OEM) des machines NWI, Fives Machining Systems connaît cette gamme mieux que quiconque. C'est un avantage majeur d'avoir Fives qui entretiennent l'équipement sur une base régulière et un énorme contrôle dans la colonne pro pour que l'OEM remette ces machines à neuf avec les dernières commandes, entraînements, moteurs et broches. SINUMERIK ONE de Siemens fait partie intégrante de ce processus.

Donner une nouvelle vie aux machines qui réussissent

Fives a remis à neuf plusieurs machines chez NWI, dont certaines ont plus de 30 ans de bons et loyaux services. Fabriquée à l'origine entre 1985 et 1998, chaque machine a subi un processus de remise à neuf en plusieurs étapes. Au cœur de chaque actualisation réussie, Fives s'appuie sur la maîtrise par Siemens du contrôle CNC 5 axes avec notre système SINUMERIK ONE.

« Le passage à SINUMERIK ONE peut entraîner une augmentation de 30 % de la productivité pour l'usinage 5 axes. Pour les machines à 3 axes, vous pouvez obtenir des résultats 20 % plus rapides », explique Robert Stiefel, responsable du marché vertical de Siemens Aerospace.

Une fois installé, le nouveau système de commande est mis en service et testé afin de s'assurer qu'il offre les performances opérationnelles souhaitées. Fives propose également les formations spécialisées nécessaires pour permettre à ses clients de tirer le meilleur parti de leur nouvel équipement.

Une machine Siemens SINUMERIK ONE MCP et Powerride 8 en usine.
Les membres de l'équipe de Siemens et de NWI se tiennent debout avec une aile d'avion terminée.

Augmentation de la productivité qui change la donne

SINUMERIK ONE est basé sur une architecture multicœur avec des microprocesseurs de pointe, offrant des temps de cycle CNC plus rapides. En travaillant en combinaison avec notre PLC S7-1500, le contrôle SINUMERIK ONE offre la meilleure productivité et sécurité de l'industrie. « Dans le cas de NWI, le plus grand changement technologique est le CNC. Vous en avez le plus pour votre argent en vous concentrant sur la modernisation des composants électroniques », dit Stiefel.

Stiefel met également l'accent sur le gain de temps d'une modernisation, qui ne prend généralement que 14 à 16 semaines
et limite les temps d'arrêt. « L'achat d'une nouvelle machine peut prendre entre six mois et deux ans », dit-il. « Avec une modernisation axée sur un nouveau système de contrôle, non seulement vous économisez de l'argent, mais vous gagnez également du temps, et vous bénéficiez d'améliorations de productivité mesurables. »

Passez à la page SINUMERIK ONE

Les employés de NWI trouvent le contrôle numérique SINUMERIK ONE familier. Ses capacités sont similaires à celles de leur outil précédent, mais avec des années-lumière d'avance en termes de performances, atteignant des vitesses d'usinage maximales et améliorant la précision de la trajectoire. « Chaque personne qui touche un Siemens SINUMERIK ONE est époustouflée par sa vitesse de traitement », déclare Jacob Benton, ingénieur de fabrication chez NWI.

En plus d'améliorer le rendement et la productivité en première partie, la mise à niveau améliore l'expérience utilisateur, en capitalisant sur la synergie existante entre les machines et les compétences de l'équipe. « Rester avec les CNC Siemens nous a aidés à être cohérents », déclare Benton. « La normalisation à l'échelle de l'usine est très importante pour NWI. Cela réduit les exigences de formation, améliore la flexibilité et standardise l'entretien et la réparation des pièces. »

Une interface à écran tactile pour le système SINUMERIK ONE de Siemens, affichant diverses icônes et une barre de menus.
Un employé regarde un ordinateur montrant l'interface utilisateur SINUMERIK ONE.

Un modèle pour maximiser la production

Avec son jumeau numérique, SINUMERIK ONE fournit une base pour une production orientée vers l'avenir avec des machines-outils. « En utilisant le jumeau numérique, vous obtenez un exemple exact de la façon dont le programme fonctionnera sur la machine — avant même de faire la première coupe sur la vraie machine », explique Robert Varney, directeur de l'ingénierie après-vente de Fives.

Les fonctionnalités avancées de cybersécurité SINUMERIK ONE, conçues pour répondre aux exigences des contrats gouvernementaux, sont également importantes pour NWI et ses clients.

Mettre à niveau des équipements encore viables avec les performances de pointe de SINUMERIK ONE est un modèle pour toutes les entreprises qui cherchent à maximiser la production. Siemens fait progresser la fabrication aérospatiale de manière économique, duplicable et durable, et SINUMERIK ONE veillera à ce que NWI reste au sommet de son créneau d'usinage.

Avec le pionnier SINUMERIK ONE alimentant désormais ses portiques Cincinnati de 10 000 tr/min, NWI sera encore plus efficace, aidant l'entreprise à augmenter sa valeur pour les clients en se concentrant sur l'innovation.
Gregory Mihalovich, Directeur technique des ventes, Systèmes d'usinage Fives

Commencez votre voyage