Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Nouvelle ère de la fabrication : faible émission de carbone et efficacité énergétique

Comment les entreprises combinent les technologies de numérisation et d'automatisation avec un financement intelligent pour garder une longueur d'avance.

Juillet 2024

En plus de l'accord pour éliminer progressivement les combustibles fossiles, COP 28 a également adopté le premier « bilan mondial » au monde pour renforcer l'action climatique. L'objectif est de continuer à poursuivre l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2025 — mais le temps file plus vite que prévu. Selon le dernier rapport du Global Carbon Project, les émissions mondiales de CO2 fossiles devraient totaliser 36,8 milliards de tonnes en 2023, atteignant un nouveau niveau record de 1,1 % supérieur à la valeur de 2022.

Responsable d'un quart de toutes les émissions directes, le secteur de l'industrie se classe deuxième après le secteur de l'énergie. Si les émissions du secteur de l'électricité sont réaffectées aux secteurs finaux en fonction de leur utilisation de l'électricité et de la chaleur, la contribution du secteur industriel augmente même jusqu'à 34 %. Cela est d'autant plus vrai que le secteur de la production est prêt à adopter des pratiques de production plus durables. Quatre sociétés de production sur cinq s'efforcent d'atteindre des opérations neutres en carbone selon 2021 étude réalisée par Boston Consulting Group, commandée par le Forum économique mondial.

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

L'intersection de la technologie et du financement pour une production durable

La clé pour parvenir à des pratiques plus durables dans le secteur industriel est d'accélérer la décarbonisation, d'améliorer l'efficacité énergétique et des ressources et de mettre en œuvre des pratiques d'économie circulaire. Heureusement, bon nombre des technologies nécessaires pour favoriser la durabilité sont déjà disponibles. En utilisant des technologies d'automatisation et de numérisation de pointe, la production industrielle peut devenir très flexible, rentable et plus durable en même temps.

Alors que vous complétez ce savoir-faire technologique par une excellente expertise en financement, la mise en service de technologies de production verte est encore accélérée. Pourquoi? L'acquisition et la mise en service de nouveaux équipements ou technologies nécessitent des investissements initiaux qui peuvent avoir un impact sur la solvabilité, les flux de trésorerie et la structure du bilan d'une entreprise. De plus, les entreprises manufacturières opèrent actuellement dans un environnement de marché volatil dans lequel elles pourraient envisager de retarder les investissements tandis que d'autres ont du mal à trouver l'accès au financement approprié nécessaire.

Améliorer l'efficacité énergétique sans frais

L'automatisation et les outils numériques économes en énergie offrent un énorme potentiel pour améliorer considérablement l'efficacité énergétique dans les processus de fabrication. À elles seules, les technologies d'entraînement intelligentes et intégrées permettent d'atteindre des économies d'énergie allant jusqu'à 30 %. Engagé dans des pratiques de fabrication durables, Nippon Electric Glass (NEG), l'un des principaux fabricants de verres spéciaux, a mis en œuvre une approche stratégique pour améliorer la consommation d'énergie. Après avoir effectué une analyse complète, NEG à forte intensité énergétique a installé la technologie de Siemens Digital Industries, y compris des moteurs, des contrôleurs et des pompes à eau, ce qui a entraîné une réduction significative des émissions de carbone et des coûts d'exploitation. Pour financer l'investissement, NEG a utilisé une solution de financement intelligente de Siemens Financial Services. Le contrat de performance énergétique a permis d'étaler les paiements sur cinq ans, en fonction des économies garanties, rendant ainsi l'investissement sans coût net.

Investir dans la réduction de la consommation des ressources

La simulation et l'optimisation des produits et processus physiques via des jumeaux numériques peuvent non seulement aider à améliorer la qualité de la production et réduire les temps de production, mais aussi minimiser l'utilisation des ressources physiques. Par exemple, en Allemagne, cinq à huit pour cent des émissions d'énergie primaire provenant des processus de fabrication peuvent être évitées d'ici 2030.

Ce potentiel précieux peut être doublé avec une automatisation supplémentaire. Le leader américain de l'agriculture verticale 80 Acres Farms a déjà profité de ce potentiel en tirant parti des solutions logicielles et matérielles avancées de Siemens, y compris les systèmes intelligents de gestion des installations et de l'énergie et la technologie d'automatisation industrielle. Un jumeau numérique simule la croissance des plantes et les processus de production. Le résultat? L'optimisation de l'utilisation de l'eau et des terres avec des rendements alimentaires significativement plus élevés. Siemens Financial Services soutient activement le développement de futures infrastructures agricoles et l'innovation technologique grâce à un financement par capitaux propres pour ce projet innovant.

A vertical farming setup with multiple layers of plants growing in a controlled environment.

Fabrication durable - un avantage concurrentiel qui porte ses fruits à tous points de vue

Les technologies de numérisation et d'automatisation permettent aux entreprises d'optimiser le cycle de vie complet des processus de production, ce qui se traduit par une plus grande efficacité énergétique et des ressources et une empreinte carbone réduite, ce qui en fait le catalyseur fondamental de la durabilité. Cependant, le bon partenaire financier peut changer la donne pour parvenir à une fabrication durable en fournissant un accès rapide et facile à un financement intelligent sans compromettre la stabilité financière.

Alors, quand allez-vous rejoindre la révolution de la fabrication durable pour profiter des avantages d'un avenir respectueux de l'environnement? Car les avantages de la neutralité carbone et de l'efficacité énergétique vont bien au-delà de la simple responsabilité environnementale. Face à un contexte de plus en plus difficile, la fabrication durable offre un avantage concurrentiel grâce à des coûts de production réduits, à un employeur plus attractif et à une meilleure notoriété de la marque.

Et si la technologie intelligente venait avec un financement intelligent?

Financement de la transformation numérique pour les industries durables

Commencez votre voyage