Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Drone de toit à panneau solaire vert du Jacob Javits Convention Center

Les possibilités de Sustainability : Javits Center, NY

En collaboration avec Siemens, le Jacob K. Javits Convention Center de New York a mis au point un microréseau novateur comprenant le plus grand réseau solaire sur le toit et le plus grand système de stockage de batteries de Manhattan à ce jour.

Création du plan directeur

Organisant plus de 175 événements avec 40 000 exposants et 2 millions de visiteurs chaque année, et offrant 19 acres d'espace d'exposition, le Javits Center est l'un des centres de congrès les plus fréquentés du pays et un grand consommateur d'énergie. Pour que l'État de New York reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs énergétiques, le Javits Center a cherché des moyens de compenser ses besoins en électricité.

En fusionnant l'efficacité énergétique, les technologies intelligentes et les systèmes énergétiques distribués, Siemens a aidé le Centre Javits à générer une production annuelle prévue de 1 011 MWh d'énergie renouvelable, ainsi qu'un plan directeur pour une approche énergétique souple et respectueuse de l'environnement.

Apprenez-en davantage sur la façon dont le Centre Javits est un modèle de durabilité des bâtiments intelligents.

Télécharger l'infographie

A close-up view of a solar array installed on the rooftop of the Jacob Javits Convention Center.

Le plus grand réseau solaire sur les toits de Manhattan

Le parc solaire sur le toit du Javits Center fournit 906,3 mégawatts d'énergie solaire, dont 3,5 mégawatts de stockage par batterie. Le microréseau Siemens permet au bâtiment d'être plus résilient aux pannes, plus fiable dans l'ensemble et plus durable. Une fois terminé, le Centre disposera de plus de 2 014 panneaux solaires sur 34 panneaux solaires de type auvent sur son toit vert de 6,45 acres.

A rooftop view of the Jacob Javits Convention Center with a clear sky.

Une synergie puissante

Pour un système entièrement intégré et géré Solution d'énergie en tant que service (EaaS) de la conception à la livraison, Javits Center a mis à profit Siemens Smart Infrastructure and Financial Services et s'est entretenu avec Calibrant Energy, leader de la gestion des actifs, pour répondre à ses besoins en énergie propre. Cette collaboration a aidé le Centre Javits à déployer une infrastructure énergétique intelligente pour les bâtiments (comme les panneaux solaires, les microréseaux et le stockage d'énergie) sans investissement initial requis et sans risque opérationnel ou de rendement.

En plus d'offrir des économies sur la demande de Javits, la batterie contribue également à alléger le réseau le plus encombré de ConEdison. Le système de canopée solaire sur mesure a été conçu spécifiquement pour tenir compte des caractéristiques uniques de l'un des plus grands toits verts des États-Unis.