Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

FIContec s'appuie sur Industrial Edge

Siemens Industrial Edge est la plateforme idéale pour équiper les machines existantes de cette application d'IA et pour livrer les nouvelles machines avec le même modèle d'IA.

Machines de haute précision — FIContec s'appuie sur Industrial Edge

La plateforme Industrial Edge offre de nombreuses possibilités, en particulier pour un fabricant de machines spécialisées tel que ficonTEC. Associée aux fonctionnalités d'un écosystème ouvert, elle permet d'améliorer le taux de rendement global des équipements, la disponibilité et le rendement. Dans un secteur où la précision doit être de l'ordre du nanomètre, il s'agit là d'avantages concurrentiels majeurs.

ficonTEC – une entreprise innovante de haute technologie

Précision et performances de pointe : en tant que fabricant de machines spécialisées, ficonTEC est régulièrement confronté au défi de la fabrication de systèmes photoniques destinés à divers produits de haute technologie, tels que les modules à fibre optique utilisés pour la transmission de données dans les fermes de serveurs. L'entreprise produit notamment des systèmes destinés au test des circuits intégrés photoniques (PIC) au niveau de la plaquette. Cela exige une précision, une efficacité et une qualité de produit maximales.

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Machines à usage spécial — de la Basse-Saxe, de l'Allemagne au monde entier

ficonTEC est une entreprise innovante de haute technologie basée à Achim, en Basse-Saxe (Allemagne), qui s'est imposée sur un marché hautement spécialisé. Depuis 2001, l'entreprise connaît une croissance continue et ne cesse d'innover. Elle est reconnue comme un leader du marché dans le domaine de l'assemblage et du test automatisés de composants optoélectroniques et de dispositifs photoniques (hybrides)
L'expertise technologique de ficonTEC, sa clientèle internationale et, surtout, son engagement à comprendre les besoins de ses clients et à trouver des solutions optimales, font de l'entreprise un partenaire commercial et de développement de choix. Basée en Basse-Saxe, l'entreprise met l'accent sur l'optimisation de la qualité et des performances de ses produits, de ses systèmes et de son assistance.

L'objectif : Meilleure efficacité globale de l'équipement (OEE)

Afin de relever les défis existants et d'offrir à ses clients des produits de haute précision, ficonTEC s'est fixé les objectifs suivants :

  1. Augmentez l'OEE (efficacité globale de l'équipement) pour que les systèmes fonctionnent plus efficacement, de manière plus fiable et à une vitesse plus élevée.
  2. Augmentez la disponibilité et réduisez la probabilité d'échec.
  3. Augmenter le rendement afin de produire plus de composants utilisables par heure.

Pour atteindre ces objectifs, ficonTEC s'appuie sur le traitement des données pris en charge par l'IA. C'est là qu'Industrial Edge joue un rôle clé.

OEE plus élevé

Réduction des temps d'arrêt

Rendement accru

Amélioration de la qualité du produit final

Dans l'un de nos cas d'utilisation, nous avons effectivement réussi à améliorer la qualité et à augmenter le débit d'environ 18 % grâce à l'IA et à l'Edge industriel.
Colin Dankwart, Chef de domaine Machine Learning, ficonTEC Service GmbH
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Améliorer le positionnement à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique

Afin d'atteindre un haut niveau de précision et d'atteindre les objectifs fixés, ficonTEC utilise des algorithmes d'apprentissage automatique. Ces algorithmes doivent être optimisés afin d'obtenir une position de départ optimale pour l'alignement de petits composants à l'intérieur d'un module client. Les exigences des clients de ficonTEC en matière de précision de positionnement sont extrêmement élevées : de l'ordre de 100 nanomètres, voire moins dans certaines applications. L'« Industrial Edge » et l'IA, ou apprentissage automatique, contribuent à atteindre cette précision cruciale à l'échelle nanométrique.

Industrial Edge de Siemens — la solution complète pour l'informatique de pointe dans l'industrie

Pour atteindre ses objectifs, ficonTEC a développé son propre système de commande séquentielle. L'entreprise collaborait déjà depuis un certain temps avec Siemens dans le domaine de l'automatisation. Les deux sociétés se connaissent bien et ont confiance en leur partenariat. Le système de commande de ficonTEC fonctionne sur des PC industriels SIMATIC de Siemens. Avec Industrial Edge et en tant que partenaire, Siemens fournit à ficonTEC une plateforme qui répond parfaitement à toutes ses exigences.

Découvrez comment l'informatique fait progresser la production avec Industrial Edge.

A logo for a platform that is independent and open, with a person's silhouette in the center.

Une plateforme indépendante, ouverte et évolutive

L'un des principaux critères qui a motivé le choix de ficonTEC en faveur de la solution Industrial Edge de Siemens était l'ouverture du système. L'entreprise mise sur l'indépendance et souhaite pouvoir accéder aux données en fonction de ses propres besoins.

ficonTEC s'est chargée de mettre en place les fonctionnalités de gestion au niveau local et a connecté les systèmes sur le terrain via des solutions à distance. La sécurité des données revêt une importance capitale ; c'est pourquoi l'indépendance vis-à-vis du cloud et la protection des produits hautement sensibles des clients finaux de ficonTEC sont essentielles.

ficonTEC peut utiliser les composants open source de la plateforme pour mettre en œuvre ses propres cas d'utilisation. En s'appuyant sur la norme informatique Docker, ficonTEC peut adapter son application à la plateforme industrielle afin de la déployer sur les machines de ses clients à travers le monde.

Une plateforme qui change avec les exigences

Une plateforme qui s'adapte aux besoins. Un autre avantage de cette plateforme ouverte réside dans le fait que des périphériques virtuels peuvent être installés et que les installations existantes peuvent être modernisées avec un minimum d'adaptations matérielles. Les algorithmes d'apprentissage automatique basés sur l'IA peuvent simplement être téléchargés.

Industrial Edge fournit également une base pour une plate-forme stable qui change de manière flexible en fonction des exigences.

A platform that changes with the requirements is shown in the image.
Les cas d'utilisation de ficonTEC montrent à quel point les données machine, associées à l'IA, peuvent être mises à profit pour augmenter considérablement la productivité.
Thorsten Wolf, Ingénieur commercial, Siemens
A platform compatible with all existing systems.

Une plateforme compatible avec tous les systèmes existants

Un autre facteur déterminant dans le choix de la solution Industrial Edge de Siemens a été sa compatibilité avec les systèmes existants. ficonTEC utilise des contrôleurs de machines Siemens ainsi qu'un grand nombre d'autres composants Siemens dans ses machines..

La compatibilité de la plateforme avec tous les systèmes existants offre un énorme avantage concurrentiel.

Cybersecurity pour les données hautement sensibles

ficonTEC opère sur un segment de marché où la sécurité des données revêt une importance capitale pour les clients finaux. Le nom de Siemens est à lui seul synonyme de systèmes de sécurité sophistiqués.

Un autre avantage est qu'Industrial Edge n'a pas nécessairement besoin d'un cloud. Il est même possible d'utiliser un hub. Cela permet de se conformer aux normes de sécurité industrielle.

ficonTEC opère sur un segment de marché où la sécurité des données revêt une importance capitale pour les clients finaux. Le nom de Siemens est à lui seul synonyme de systèmes de sécurité sophistiqués.

Animation of industrial cybersecurity blocking threats to plant operations, network security and system integrity.

Commencez votre voyage