Passer au contenu principal

La plus grande usine photovoltaïque flottante d'Israël équipée de la technologie d'onduleur

Économisez de l'eau, produisez de l'énergie verte, pensez grand : Ces principes directeurs ont conduit KACO new energy GmbH de Siemens et son partenaire local Altitude à fournir du matériel électrique au plus grand parc solaire flottant d'Israël. La solution de système Virtual Central offre un ajustement idéal.

Évaporation de l'eau et surface de réservoir inutilisée

Le réservoir d'eau Habonim se trouve au sud de Haïfa, en Israël. Il contient 3,3 millions de mètres cubes d'eau, couvrant une superficie de 112,50 acres. L'eau sert aux activités agricoles régionales. Pendant les journées chaudes, une partie de l'eau s'évapore du réservoir et ne peut plus être utilisée pour l'agriculture.

Heureusement, Israël s'est engagé en faveur d'une utilisation élevée des énergies renouvelables. Cet objectif s'accompagne de nouveaux défis, notamment des contraintes spatiales. L'énergie solaire est en concurrence avec d'autres projets d'infrastructure importants.

Un onduleur Siemens bleu et blanc avec un design élégant et un écran d'affichage numérique.

Cet équipement solaire arrête l'évaporation de l'eau et fournit un nouvel espace

Depuis septembre 2021, le réservoir d'eau d'Habonim est couvert par 51 500 modules solaires, d'une puissance totale de 23 MW. Cette centrale photovoltaïque flottante génère de l'énergie propre pour 3 000 ménages. Elle a été construite à l'aide de la conception innovante de Virtual Central.

Les chaînes du module solaire sont collectées dans des boîtiers qui gèrent également la surveillance des chaînes. Les boîtiers dc-combineur se situent sur la structure flottante du réservoir. De là, des câbles à courant continu transportent l'énergie vers les moyeux d'onduleurs désignés, qui sont basés à terre à côté du réservoir. Cela facilite les activités d'exploitation et de maintenance des 120 onduleurs à cordes blueplanet 150 TL3 de l'usine de production allemande de Siemens, disponibles en Israël par l'intermédiaire du partenaire de distribution Altitude.

Les modules solaires empêchent l'évaporation de l'eau, afin de pouvoir utiliser plus d'eau à des fins agricoles. Un autre avantage majeur d'un système solaire flottant : les systèmes solaires au sol sont souvent confrontés à la concurrence spatiale d'autres projets d'infrastructure importants, comme les écoles ou les hôpitaux. Les systèmes solaires flottants ne rencontrent pas de telles difficultés : leur installation sur l'eau laisse plus de place aux autres projets.

L'approche Virtual Central réduit les coûts et augmente le rendement

La conception Virtual Central offre une foule d'autres avantages pour les systèmes solaires flottants. Les onduleurs pouvant être installés à côté du réservoir, il n'y a pas besoin de câblage étendu. Seuls les onduleurs monoMPPT de Siemens peuvent être déployés de cette façon. De plus, les pertes de puissance restent du côté continu et un transport d'énergie très efficace du réservoir à la terre à 1500 Vdc est possible. Grâce à cela, et en raison de l'efficacité allant jusqu'à 99,2 %, les onduleurs monoMPPT peuvent fournir des rendements plus élevés que les systèmes conventionnels avec des onduleurs multi-MPPT.

Cela a été confirmé récemment par des instituts de recherche indépendants. Moins de câbles étant nécessaires pour cette conception, les coûts d'investissement pour le reste du système peuvent être réduits jusqu'à 10%. Cela conduit à une réduction globale des coûts d'investissement.

Ainsi, l'approche Virtual Central réduit les coûts d'investissement, assure des rendements plus élevés et est avantageuse pour les activités d'exploitation et de maintenance, en particulier sur les systèmes photovoltaïques flottants (PV). D'autres systèmes PV flottants reposant sur l'approche Virtual Central sont en développement et seront bientôt déployés.

Lire « Une étude sur le gain de rendement possible par les onduleurs à multi-mppt par rapport aux onduleurs mono-mmpt pour différentes configurations et emplacements d'équipements solaires. »