Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

résister à la tempête

Le rôle du financement dans la transition du risque climatique à la résilience

MARS 2024

Par Anthony Casciano et Mary Claire Morris

Les catastrophes liées au climat et aux conditions météorologiques, y compris les sécheresses, les tempêtes violentes, les inondations et les températures extrêmes, sont presque cinq fois plus probable plutôt qu'ils l'étaient il y a 50 ans. Cela pose des risques pour les communautés, les entreprises et l'économie mondiale, soulignant l'importance de la résilience et de l'adaptation aux changements climatiques. Le financement est nécessaire pour intensifier les efforts mondiaux, mais les chiffres récents indiquent que nous sous-affectons gravement le capital pour relever le défi.

Sur les 1 500 milliards de dollars de flux de financement climatique en 2021-22, moins de 5% visait l'adaptation au climat ou les efforts visant à s'adapter ou à se préparer aux impacts du changement climatique. La grande majorité du capital climatique a été allouée à l'atténuation du climat ou aux efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et freiner le réchauffement climatique.

Bien que la décarbonisation rapide soit essentielle, il est tout aussi important de veiller à ce que nos communautés, nos économies et notre environnement soient préparés aux impacts du changement climatique qui se produisent déjà ou inévitables. Des prêteurs comme Siemens Financial Services (SFS) aident les entreprises à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement à réinventer leur stratégie de développement durable. Cependant, plus d'engagement du secteur privé est nécessaire pour progresser.

Inverser le changement climatique

Une prise de conscience mondiale accrue du changement climatique a déclenché une explosion de l'économie verte et des engagements envers le zéro net au cours des dernières décennies.

Les Resources disponibles pour le secteur des affaires pour aider à lutter contre la décarbonisation sont abondantes, y compris l'outil d'optimisation des activités de décarbonisation (DBO™) de SFS, un outil numérique qui élimine la barrière de connaissance initiale et découvre les stratégies à haute valeur pour décarboniser de manière rentable les installations d'une entreprise.

Le DBO™ utilise des données provenant d'une multitude de sources fiables pour fournir aux petites et moyennes entreprises (PME) leur empreinte carbone actuelle, des scénarios personnalisés en fonction de leur objectif et un résumé de ce à quoi ressemblerait leur retour sur investissement. Il permet aux utilisateurs de saisir une adresse à un bâtiment et de comprendre les voies de décarbonisation en fonction du profil énergétique. L'outil fournit aux clients des informations exploitables pour réduire leurs émissions, en soutenant les efforts d'atténuation du changement climatique.

Des Resources comme le DBO™ permettent de grands progrès vers l'atténuation du climat, parallèlement à des engagements internationaux tels que l'Accord de Paris et la loi américaine sur la réduction de l'inflation.

Cependant, le changement climatique dépasse toujours ces efforts. Pour la première fois, le monde a dépassé 1,5 degré Celsius de réchauffement au-dessus des niveaux préindustriels sur une année entière, à partir de janvier 2024. Rester en dessous de 2 degrés Celsius reste une tâche ardue, et les gens du monde entier en subissent les conséquences. Parallèlement aux efforts de décarbonisation, nous devons mieux préparer nos communautés et nos chaînes d'approvisionnement mondiales au poids d'un monde qui se réchauffe.

Investir dans la résilience et l'adaptation aux changements climatiques

La résilience climatique englobe à la fois l'atténuation et l'adaptation, en se concentrant sur la construction de systèmes robustes capables de résister aux chocs et aux stress liés au climat et de s'en remettre. Les communautés les plus vulnérables qui contribuent le moins au changement climatique sont touchés de manière disproportionnée par les catastrophes liées au climat. Alors que la fréquence et la gravité de ces catastrophes continuent d'augmenter, le besoin d'investissements substantiels dans l'adaptation au climat devient de plus en plus urgent.

Les Nations Unies estiment que jusqu'à 387 milliards de dollars par an de financement de l'adaptation dans les pays en développement seront requis d'ici 2030 pour renforcer la technologie, l'agriculture et les systèmes d'eau pour les risques climatiques. Répondre à ces besoins n'est pas seulement une question de nécessité économique, mais aussi un impératif éthique. Bien que raide, chaque dollar investi dans l'adaptation pourrait générer des avantages économiques nets allant de deux à 10 dollars, sous forme de réduction des risques, d'augmentation de la productivité et d'innovation.

Des flux mondiaux de financement climatique orientés vers l'adaptation en 2021-22, plus de 98% proviennent de sources de la part des acteurs publics, laissant une lacune importante dans l'engagement du secteur privé. Ce déséquilibre est dû en partie aux risques et rendements perçus associés aux investissements d'adaptation.

Contrairement aux efforts d'atténuation, qui offrent souvent des incitations financières claires telles que des économies de coûts énergétiques ou des crédits carbone, les avantages des mesures d'adaptation sont moins tangibles et plus difficiles à quantifier. Cela crée une réticence parmi les acteurs privés et publics à allouer des capitaux aux projets d'adaptation, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des opportunités d'investissement concurrentes ou à des besoins en capital.

De plus, il y a un manque de sensibilisation et de compréhension du risque climatique dans le contexte localisé. Bien qu'il existe une mine de données sur les événements climatiques historiques, il reste difficile d'intégrer les projections climatiques futures et leurs impacts dans la planification du projet. Ce manque de compréhension étouffe l'allocation de capital, entravant les progrès en matière d'adaptation au climat.

Favoriser la résilience climatique

Dans le cadre de Siemens Campagne Tech for Sustainability, SFS a lancé un « Favoriser la résilience climatique » défi visant à accroître la sensibilisation aux besoins d'adaptation au climat et encourager l'action. Notre défi a recueilli des soumissions de 25 pays, prouvant la pertinence de la résilience climatique à travers le monde.

Nous avons mis les participants au défi de créer un outil qui identifie les opportunités de résilience climatique et les mesures d'adaptation que les entreprises peuvent prendre, en particulier pour leurs bâtiments, en fonction du risque climatique spécifique à l'emplacement.

L'équipe gagnante, CRISP-X, a créé un outil qui, une fois entièrement développé, fournira aux entreprises un aperçu de la probabilité et de la gravité des événements climatiques sur leurs sites, offrant des stratégies d'adaptation et de renforcement de la résilience. L'outil vise à responsabiliser les utilisateurs avec une gestion proactive des risques et une prise de décision éclairée, tout en promouvant des pratiques durables et en contribuant à un ecosystem commercial résilient et respectueux de l'environnement.

La preuve est dans le portfolio

Avec des outils comme celui développé par CRISP-X, le secteur privé peut adopter une approche plus fondée sur les données pour investir dans la résilience et l'adaptation au changement climatique. SFS fait partie des prêteurs qui aident déjà les clients à renforcer la résilience climatique et les mesures d'adaptation à leurs installations en utilisant des solutions de financement innovantes soutenues par la technologie. Tout comme nous continuons à financer la transition énergétique, nous voulons mettre nos dollars au service d'un avenir résilient.

Par exemple, nous avons aidé Plus Power à financer cinq installations de système de stockage d'énergie par batterie (BESS) au Texas et en Arizona. Les événements météorologiques causés par le changement climatique, tels que les vagues de chaleur et les intenses tempêtes hivernales, déclenchent une demande record d'électricité. Le stockage d'énergie est essentiel pour maintenir un réseau fiable capable de résister aux événements météorologiques extrêmes, tout en décarbonant les sources d'énergie pour lutter contre le changement climatique.

Sous un angle différent, nous avons fourni un financement pour soutenir l'acquisition par Charger Investment Partners de CMI Limited Co., qui conçoit et fabrique des matériaux durables pour la préservation des rives et l'accès maritime. Avec l'élévation du niveau de la mer, la durabilité de ces matériaux est importante pour les zones inondables et les ports.

La vision de SFS est de faire progresser la résilience climatique en aidant nos clients à la fois à décarboner leurs opérations et à adapter leurs installations, en identifiant les opportunités de croissance.

Conclusion

Les impacts du changement climatique sont dévastateurs, et il est essentiel que les secteurs public et privé prennent des mesures pour atténuer et s'adapter. Avec une technologie intelligente et un financement accru, nous pouvons construire un avenir plus résilient.