Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Des patins standardisés comme solution à la congestion du réseau

Avec l'opérateur de réseau Enexis, nous unissons nos forces pour accélérer l'expansion du réseau électrique néerlandais. Grâce à une approche innovante et standardisée, ils peuvent maintenant construire 100 sous-stations par an au lieu de 10 - un rythme décuplé qui aidera à résoudre la congestion du réseau.

La demande de capacité sur le réseau électrique augmente rapidement. Les ménages, les entreprises et les projets d'énergie renouvelable atteignent de plus en plus les limites du réseau électrique. Pour Enexis, qui dessert 2,9 millions de clients avec 139 000 kilomètres de lignes électriques et 46 000 kilomètres de gazoducs, la méthode traditionnelle de construction de sous-stations de distribution était trop lente pour répondre à la demande croissante.

»Il y a un grand besoin de capacité de réseau supplémentaire, c'est pourquoi Enexis veut étendre le réseau le plus rapidement possible,» explique Han Slootweg, directeur des opérations chez Enexis. Le gestionnaire de réseau a été confronté au défi d'augmenter considérablement sa capacité de construction sans compromettre la fiabilité ou la qualité.

Méthode de construction de la transformation des patins

Enexis a opté pour une approche fondamentalement différente : des sous-stations entièrement préassemblées et testées, également appelées « patins », équipées de Technologie d'appareillage de commutation à isolation gazeuse (SIG) NXPLUS C 24 bleue. Ces unités standardisées peuvent être installées dans des stations préfabriquées et mises en service en une journée, ce qui réduit considérablement les délais d'exécution du projet.

Les unités subissent des tests approfondis avant de quitter l'usine, ce qui garantit une qualité constante et réduit le risque de dysfonctionnements sur site.

Le premier patin a été installé aux Pays-Bas en octobre 2024. À partir de 2025, les sous-stations seront livrées sur demande, ce qui permettra à Enexis de répondre de manière flexible à la demande de capacité du réseau dans diverses régions.

De 10 à 100 stations par an

Grâce à la normalisation, la capacité de construction peut être portée d'environ 10 à environ 100 stations par an.

»La transition énergétique nécessite un réseau électrique qui croît plus vite que la demande et l'offre d'électricité», explique Joanne Meyboom-Fernhout, qui dirige les activités d'infrastructure de Siemens aux Pays-Bas. »Avec cette solution standardisée, nous aidons Enexis à rendre la capacité disponible plus rapidement tout en assurant la fiabilité et la qualité du réseau de manière durable.»

Avec cette approche, Enexis vise à construire jusqu'à 800 nouvelles stations de distribution au cours des huit prochaines années — un objectif ambitieux qui accélérera la transition énergétique néerlandaise.

juillet 2026