Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Infrastructure numérique résiliente pour un avenir sécurisé

Découvrez comment la Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) tire parti de la technologie Siemens pour permettre la connectivité avancée, la cybersécurité et la fiabilité de ses systèmes d'infrastructure critiques.

Rester en sécurité dans un monde numérique

Dubaï est une ville en pleine expansion : tournée vers l'avenir, repoussant les limites et pionnière mondiale des villes intelligentes. La ville adopte l'innovation pour créer des expériences sûres, personnalisées et efficaces, améliorer la qualité de vie et la durabilité à long terme. Au cœur de tout cela se trouve la Dubai Electricity & Water Authority (DEWA). C'est pourquoi Siemens a collaboré avec DEWA pour développer des solutions innovantes pour construire un réseau numérique sécurisé et résilient.

Partenariat pour le progrès

Grâce à son partenariat avec Siemens, DEWA a mis en place une solution qui offre non seulement une connectivité avancée et une cybersécurité, mais aussi la fiabilité requise pour les systèmes critiques.

Avec cette solution réseau complète de RUGGEDCOM, DEWA peut désormais exploiter des sous-stations comme Hassyan — l'une des plus grandes des Émirats arabes unis — avec une efficacité remarquable.

Les priorités stratégiques de DEWA sont alignées sur la vision de Dubaï : construire une ville intelligente, innovante et durable prête pour l'avenir, tout en devenant l'une des villes les plus heureuses au monde.

Ces ambitions audacieuses exigent des solutions audacieuses.

Notre partenariat fournit des technologies innovantes qui permettent à DEWA de poursuivre son voyage — contribuant à faire de Dubaï la ville la plus intelligente et la plus heureuse de la planète.

Chez DEWA, nous travaillons en partenariat avec des organisations mondiales à la pointe de la technologie. Collaborer avec Siemens est essentiel, parce qu'un voyage partagé est un voyage réussi. Ce principe est au cœur de notre partenariat et continue de le faire avancer.
Ali Alawazi, Conseiller, Puissance de transmission, Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA)

Un réseau sécurisé, résilient et holistique

La numérisation transforme le secteur de l'énergie, et la solution de cybersécurité avancée de Siemens, basée sur RUGGEDCOM, représente une étape importante dans nos efforts de collaboration avec DEWA.

En tirant parti de nos produits RUGGEDCOM et de nos solutions de cybersécurité, nous avons conçu une solution réseau numérique et holistique pour les sous-stations DEWA.

Le matériel RUGGEDCOM fonctionne à son meilleur lorsque l'environnement ambiant est pire, tandis que notre logiciel assure un accès sécurisé et une gestion réseau pour les systèmes de technologie opérationnelle (OT).

Par exemple, les solutions RUGGEDCOM fonctionnent de manière fiable sur une large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à +85 °C, ce qui est essentiel pour des opérations fluides au Moyen-Orient.

Les communications d'infrastructures critiques exigent une haute disponibilité et ne peuvent tolérer des temps d'arrêt de quelques millisecondes. RUGGEDCOM propose des solutions pour les réseaux tolérants aux pannes qui maximisent la disponibilité du réseau en cas de panne.

De plus, il le fait sans avoir besoin de fonctionnalités traditionnelles comme les ventilateurs — ce qui signifie que le risque potentiel de défaillance mécanique est éliminé.

RUGGEDCOM : Solutions robustes pour les infrastructures critiques

RUGGEDCOM a établi la norme pour des communications fiables dans les domaines de l'énergie électrique, des transports, du pétrole et du gaz et d'autres réseaux industriels aux environnements difficiles.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Icone de notification de chaleur - Disponibilité originale

Large plage de température de fonctionnement

RUGGEDCOM fonctionne de manière fiable sur une large plage de températures de fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - Icone-électrique-Caractéristique-640x360

Immunité et résilience élevées

RUGGEDCOM a une immunité élevée aux EMI, avec zéro perte de paquets, plus une résilience accrue aux chocs et aux vibrations.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - Icône-IAQ-vert-1920x1080 original

Réduction du risque d'échec

RUGGEDCOM fonctionne sans ventilateurs, ce qui aide à éliminer le risque de défaillance mécanique.

Explorez nos ressources RUGGEDCOM

Commencez votre voyage