Siemens ressent aussi cette pression. Le leader mondial du marché ne peut vendre sa technologie d'automatisation que si les clients ont des programmeurs qui peuvent la programmer et l'exploiter.
Pour cette raison, il n'est guère surprenant que Siemens ait plongé en profondeur dans l'intelligence artificielle et ChatGPT. Ce chatbot a tout un ensemble de compétences, de la composition d'articles de journaux et de poèmes à la maîtrise de quelques langages de programmation. Le code est tellement bon qu'il peut faire gagner beaucoup de temps aux programmeurs humains et minimiser les bogues — en particulier dans la technologie d'automatisation.
Le problème avec le code d'automatisation est sa vaste gamme de répétitions. Le travail de programmation prend énormément de temps. Mais les coûts les plus élevés de tous sont souvent causés par de minuscules bogues dans le code. Ces bogues ne peuvent jamais être complètement éliminés et peuvent être à l'origine de perturbations douloureuses dans les opérations de l'usine.
Entrez un assistant numérique basé sur l'IA qui peut, non seulement répliquer un code d'automatisation autant de fois que nécessaire en quelques secondes, mais peut aussi minimiser les bogues.
Pour cette raison, il était tout simplement logique que Siemens, le plus grand fabricant mondial de technologies d'automatisation, et Microsoft, le plus grand fabricant de logiciels au monde et le booster le plus vocal d'OpenAI, travaillent ensemble sur des solutions conjointes. Pour le faire au plus haut niveau, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le PDG de Siemens, Roland Busch, ne manquent jamais une occasion de se vanter des synergies générées par le partenariat des deux sociétés.