Passer au contenu principal

Les propriétaires d'animaux de compagnie, moteurs pour l'amélioration des soins de santé

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 23 millions de ménages américains ont ajouté un animal de compagnie à leur famille, et maintenant, ils demandent des soins de santé de classe mondiale pour eux aussi.

NOVEMBRE 2022

Nous avons tous entendu l'expression « animal de compagnie pandémique », un terme inventé pendant la pandémie de COVID-19, en raison des 23 millions de ménages américains qui ont adopté un animal de compagnie, selon la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA). Cela équivaut à un ménage sur cinq à l'échelle nationale ayant ajouté un ami à quatre pattes à sa famille.

La pandémie a également stimulé une nouvelle ère dans l'humanisation des animaux de compagnie, ou bébés à fourrure, en grande partie à cause des milléniaux, ceux qui sont nés approximativement entre 1980 et 2000. Pourquoi ? Eh bien, ils constituaient une majorité de nouveaux parents d'animaux de compagnie en 2021 à 43 %, et selon les recherches, les milleniaux ont davantage tendance à repousser le moment d'avoir des enfants - voire à y renoncer complètement - et exigent généralement des conditions de travail flexibles et des horaires de bureau hybrides car 50 % des milléniaux vivent seuls.

L'humanisation des animaux de compagnie se produit depuis le 19e siècle, bien avant le boom pandémique des animaux de compagnie, lorsque le tout premier biscuit pour chien a été créé par un électricien de l'Ohio. Depuis le début des années 2000, cette tendance s'est poursuivie à un rythme effarant grâce aux médias sociaux et à l'accessibilité offerte par le commerce électronique. Les propriétaires d'animaux domestiques partagent tous les aspects de la vie de leur bébé à fourrure, y compris la nourriture et les suppléments pour animaux de qualité humaine, les garderies dans lesquelles ils sont inscrits (et interviewés pour y entrer), la mode pour animaux de compagnie (y compris les costumes d'Halloween), les gardiens/marcheurs d'animaux, les médicaments préventifs et les services vétérinaires de haut niveau.

Selon Morgan Stanley, les propriétaires d'animaux de compagnie à travers les États-Unis ont régulièrement augmenté leurs dépenses de 15,7 % de 2020 à 2021 et l'industrie des animaux de compagnie continuera de connaître une croissance annuelle de 8 % jusqu'en 2030. Donc, il est prudent de dire qu'en traitant les animaux de compagnie comme les enfants que beaucoup de milléniaux choisissent de ne pas avoir, cette mode d'humanisation des animaux de compagnie est là pour rester.

Dans un article du Washington Post, les bébés à fourrure ajoutent également de la pression sur les pratiques vétérinaires à travers le pays. Il est rapporté que de nombreux vétérinaires sont pris en embuscade avec des demandes de rendez-vous pour les animaux de compagnie nouveaux et existants, et les salles d'urgence vétérinaires avertissent les propriétaires que les temps d'attente s'allongent de plus en plus. Alors que l'attention portée au niveau de soins de nos amis à quatre pattes augmentera, le marché des équipements vétérinaires connaîtra également une croissance à mesure que les établissements chercheront à obtenir du matériel de haute qualité.

Chez True Care for Pets (TrueCare) — un cabinet vétérinaire et une clinique d'urgence californiens proposant des soins spécialisés et des soins intensifs : offrir aux animaux des traitements de pointe de la plus haute qualité et garantir la tranquillité d'esprit de leurs maîtres a toujours été notre priorité. En tant qu'installation construite sur une technologie et un équipement de pointe, TrueCare prévoyait d'étendre ses capacités en oncologie et en radiothérapie spécialisée avec une nouvelle Varian, une société Siemens Heathineers, Système Halcyon.

Le système Halcyon offre une technologie de radiothérapie 3D avec précision et rapidité pour cibler les tumeurs les plus complexes tout en délivrant un rayonnement puissant avec un minimum de dommages aux tissus environnants. En plus de ses capacités de traitement, le système aidera également TrueCare à rationaliser son flux de travail et à accélérer les délais de traitement — une nécessité avec l'afflux de patients.

Varian a travaillé en étroite collaboration avec Siemens Financial Services (SFS) pour fournir à TrueCare un package de financement créatif et rapide pour assurer un paiement mensuel bas et un délai de livraison accéléré.

« Je suis sûr que nous connaissons tous quelqu'un qui a ajouté un animal de compagnie à sa famille au cours des trois dernières années », a déclaré Sarah Seidel, responsable des ventes de soins de santé chez SFS Commercial Finance Americas. « Ces animaux méritent le plus haut niveau de soins disponible — qu'il s'agisse de diagnostics ou de traitements — parce qu'ils font vraiment partie de notre famille dont nous dépendons, tout comme ils dépendent de nous. »

Chez Ellie Diagnostics — un laboratoire vétérinaire indépendant de bien-être et de diagnostic situé au Texas — l'équipe est fière de transformer la santé animale en rendant les tests plus accessibles. Leur laboratoire à service complet offre des services innovants et personnalisés qui permettent de gagner du temps et d'améliorer considérablement l'expérience de diagnostic pour les vétérinaires et leurs patients.

Lorsque l'occasion s'est présentée d'ouvrir un laboratoire phare de diagnostic vétérinaire au Kentucky, ils ont sauté sur l'occasion pour acquérir le meilleur équipement de sa catégorie, dont plusieurs Siemens Advia 2120i & Analyseurs Immulite. Ce système fournit une technologie optique unique pour fournir des résultats cohérents et faire clairement la distinction entre les échantillons normaux et anormaux, conduisant à de meilleurs résultats.

Pour s'assurer que le laboratoire phare ouvre ses portes dans les délais serrés, en abritant le tout nouvel équipement qu'ils souhaitaient, Ellie Diagnostics a travaillé avec l'équipe de SFS Commercial Finance Americas pour structurer une solution de financement qui s'inscrit dans le contexte de leur budget.

« Lorsqu'ils recherchent des soins vétérinaires pour animaux de compagnie, les propriétaires exigent l'accès aux meilleurs diagnostics et traitements spécialisés disponibles pour augmenter l'espérance de vie », a déclaré Markus Edstrom, responsable de SFS Commercial Finance Americas. « Chez SFS, il est important que nous soutenions la transformation numérique des soins vétérinaires et aidions à permettre l'accès aux thérapies et aux remèdes en travaillant en étroite collaboration avec des fournisseurs de technologies et d'équipements tels que Varian Medical Systems et Siemens Healthineers, ainsi que des installations comme TrueCare et Ellie Diagnostics. Nos animaux de compagnie méritent le même niveau de soins auquel nous nous attendons pour nous-mêmes. »

Donc, si vous avez ajouté un animal de compagnie à votre famille depuis la pandémie de COVID-19 (que vous avez peut-être surnommé votre petit copain, bébé, prince ou princesse), ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Et si vous avez ressenti un peu d'anxiété en laissant votre animal sous la garde de votre chiot pédiatre ou médecin félin, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que les chances sont, eux aussi, de comprendre que Hank et Frankie ne sont pas que des animaux, ils sont votre famille.

Pour plus d'informations, visitez :

Siemens Services financiers
True Care for Pets
Ellie Diagnostics
Varian, une entreprise de Siemens Healthineers
Siemens Healthineers

Commencez votre voyage