La Grande Barrière de corail est l'un des ecosystems les plus remarquables au monde, soutenant une biodiversité extraordinaire tout en jouant un rôle vital dans le cycle naturel du carbone de la planète. Protéger cette merveille naturelle nécessite une compréhension plus approfondie de l'impact du changement climatique sur les environnements récifaux aujourd'hui et à l'avenir.
Simuler la vie sous la mer
La Grande Barrière de corail, le trésor national de l'Australie, est un vaste ecosystem sous-marin qui non seulement soutient une vie marine diversifiée, mais joue également un rôle important en tant que puits de carbone bleu, ce qui signifie qu'il absorbe et stocke le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Avec l'aide de notre technologie d'automatisation, les scientifiques de l'AIMS National Sea Simulator (SeaSIM) effectuent des travaux de recherche et de restauration révolutionnaires sur le récif, faisant progresser des capacités qui n'étaient pas possibles auparavant en Australie.
65 MILLIARDS DE DOLLARS Valeur économique
La Grande Barrière de corail est évaluée à plus de 65 milliards de dollars américains.
137M Des tonnes de carbone stocké
Les prairies et les mangroves de la Grande Barrière de corail stockent 137 millions de tonnes de carbone, soit l'équivalent de 13% des réserves de carbone bleu de l'Australie.
2300km Longueur du littoral
La Grande Barrière de corail s'étend sur 2 300 km de côtes, soit l'équivalent du 64e plus grand pays du monde géographiquement.
Protéger la Grande Barrière de corail par l'innovation
À l'Institut australien des sciences marines (AIMS), des chercheurs mènent des recherches marines révolutionnaires à l'installation de Seasim, l'un des aquariums expérimentaux les plus avancés au monde. En recréant les conditions réelles des récifs avec une précision exceptionnelle, les scientifiques peuvent étudier les réponses des coraux aux pressions environnementales et développer des solutions pour soutenir la résilience et la restauration des récifs.
Grâce à l'automatisation industrielle de Siemens et à la technologie PCS 7, SEaSIM peut surveiller et contrôler des processus expérimentaux complexes, permettant la recherche à une échelle sans précédent. Ensemble, AIMS et Siemens aident à générer des informations critiques qui pourraient contribuer à protéger les ecosystems marins non seulement en Australie, mais dans le monde entier.
Faire progresser la science avec une technologie de pointe

Le projet SEaSIM nécessitait un système complet d'automatisation des usines et des processus pour exécuter des expériences marines de haute qualité. Notre SIMATIC PCS 7 le package a été choisi par Seasim en raison de son historique impressionnant de précision et d'applications industrielles. PCS 7 intègre également un certain nombre d'unités d'emballage pour des expériences individuelles, automatisées avec nos contrôleurs SIMATIC S7-1200/1500.
Notre technologie fournit aux équipes de recherche AIMS un contrôle absolu de la température, de l'acidité, de la salinité, de la sédimentation et des contaminants dans les grands réservoirs d'eau de mer. La haute disponibilité, la fiabilité et l'évolutivité sont des caractéristiques essentielles pour mener plusieurs expériences simultanément — dont certaines dureront des années.
Grâce au niveau de contrôle sans précédent dont nous disposons maintenant grâce au système de contrôle Siemens, nous sommes maintenant en mesure d'entreprendre des expériences dont nous ne pouvions que rêver dans le passé.
Le SIMATIC PCS 7sa précision a permis plus de 350 expériences révolutionnaires chez Seasim au cours de la dernière décennie. Une réalisation notable a été le travail de l'installation sur le frai des larves de corail, où le système maintient des conditions environnementales exactes cruciales pour les études de reproduction. En contrôlant précisément la température des océans, les cycles de lumière et la chimie de l'eau, les chercheurs peuvent étudier la résilience des coraux et développer de nouvelles techniques de restauration des récifs, faisant de Seasim un centre de premier plan pour les sciences marines et la préservation des récifs coralliens.