Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Une représentation visuelle d'un système de stockage par batterie avec technologie lithium-ion, soulignant ses principales caractéristiques et avantages.

Accélérer les projets de stockage de batteries à travers les États-Unis.

Pleins feux sur notre relation client avec Ayla Power

AOÛT 2025

Par : Brent Knight, directeur général, Énergie et énergies renouvelables, Project Finance Americas, Siemens Financial Services

À mesure que la transition énergétique s'accélère, la demande d'infrastructures plus intelligentes et plus résilientes augmente également. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) sont maintenant un élément essentiel de cette transformation, offrant la flexibilité, la fiabilité et la stabilité dont les réseaux modernes ont besoin. Chez Siemens Financial Services (SFS), nous reconnaissons que le financement est plus que du capital, c'est un catalyseur d'innovation et d'impact.

Partout aux États-Unis, SFS joue un rôle central dans la mise en place de projets de stockage de nouvelle génération. En faisant équipe avec les leaders de l'industrie et en structurant des solutions de financement sur mesure, nous aidons à combler le fossé entre l'ambition et la mise en œuvre. Voici comment.

Wolf Tank : Permettre la flexibilité dans le sud du Texas

La flexibilité du réseau est essentielle dans les marchés énergivores comme le Texas. C'est pourquoi SFS, avec CIT (une division de First Citizens Bank), a agi en tant qu'arrangeurs principaux pour un programme de financement de projet de 84,5 millions de dollars pour le Réservoir Wolf projet de stockage d'énergie — un BESS autonome de 173 MWh qui a commencé ses opérations commerciales en 2023.Ce projet soutient le marché du sud du Texas avec une capacité flexible indispensable, aidant à gérer les demandes de charge de pointe et à améliorer la fiabilité du réseau. Tout aussi important, il s'aligne sur les principes de durabilité de SFS — aider à décarboner l'approvisionnement en énergie tout en offrant une valeur opérationnelle tangible.

Bypass : Assurer la résilience du réseau dans un marché en croissance rapide

Le réseau du Texas continue d'évoluer à un rythme rapide et la demande de stockage évolutif augmente avec lui. En tant qu'arrangeur principal conjoint, SFS a aidé à fermer un Programme de financement de 190 millions de dollars pour Projet Bypass, un projet de stockage de batteries de 200 MW/ 400 MWh près de Houston. Bypass est l'un des premiers projets de stockage d'énergie entièrement sous contrat à ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), ce qui en fait un modèle pour la façon dont un financement innovant peut stimuler des infrastructures durables. Au cours de sa durée de vie, le projet devrait générer 20 millions de dollars de recettes fiscales locales et créer des centaines d'emplois, démontrant ainsi comment la finance axée sur l'impact peut profiter aux communautés ainsi qu'au climat.

Vidal : Soutenir les objectifs de la Californie en matière d'énergie propre

L'engagement de la Californie envers une électricité 100% sans carbone d'ici 2045 exige des solutions intégrées et évolutives. Pour Projet Vidal dans le comté de San Bernardino, SFS a fourni un financement par emprunt structuré pour soutenir une facilité hybride combinant 160 MW de production solaire avec 160 MW/ 640 MWh de stockage sur batterie. Ce modèle solaire-stockage fournit de l'énergie propre distribuable pour renforcer la fiabilité du réseau et contribuer à la stratégie de décarbonisation à long terme de la Californie. Au-delà de la livraison d'énergie, le projet apporte également des avantages économiques — générant plus de 13,5 millions de dollars en valeur locale et créant jusqu'à 260 emplois dans la construction. Chez SFS, nous considérons les relations clients à long terme comme un levier de changement systémique. Notre implication dans ces projets de stockage de batteries reflète un engagement plus large à permettre des systèmes énergétiques résilients, à soutenir les objectifs de zéro net et à débloquer une nouvelle valeur dans le paysage énergétique. La transition vers un avenir énergétique plus durable, résilient et économiquement viable dépendra de la façon dont nous le finançons. Nous sommes fiers d'aider à mener cette transition. Avec une équipe expérimentée et passionnée, nous restons déterminés à permettre les technologies et l'infrastructure qui rendent le zéro net non seulement possible, mais inévitable.