Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Êtes-vous prêt pour l'IA industrielle de nouvelle génération ?

L'intelligence artificielle (IA) a un potentiel énorme dans les applications industrielles. Maintenant, le défi consiste à transformer ce potentiel en valeur commerciale à grande échelle. Cela impliquera de créer de nouveaux processus et de surmonter de nouveaux défis intéressants, dont beaucoup sont plus humains que techniques.

Est-ce que vous feriez confiance à l'algorithme ?

Une mauvaise décision dans un contexte industriel peut avoir de graves conséquences. Donc, lorsqu'un ingénieur principal n'est pas d'accord avec une recommandation d'un système d'IA avancé, comment les organisations décideront-elles ? Dans quelle mesure les organisations feront-elles confiance à l'IA pour contrôler les systèmes critiques ? Pour comprendre les attitudes, les avantages et les obstacles à la mise en œuvre de l'IA, Siemens s'est associé à Longitude Research pour sonder plus de 500 cadres supérieurs de l'énergie, de l'industrie lourde, des infrastructures et des transports. Leurs réponses offrent un aperçu unique de l'avenir de l'IA industrielle.

Téléchargez le rapport « Next-Gen Industrial AI »

La recherche explore cinq facteurs à l'origine de l'IA industrielle de nouvelle génération

  • Compréhension artificielle :
    La capacité de l'IA à intégrer des données et à utiliser des données contextuelles mènera à de puissants cas d'utilisation.
  • L'IA partout :
    L'Internet des objets, l'informatique de pointe et l'intelligence embarquées produiront une plus grande puissance prédictive, des machines plus autonomes et des simulations plus riches.
  • Échanges de données intelligents :
    Les percées de l'IA de nouvelle génération dépendront du partage des données par les organisations. Qui partagera avec qui ?
  • Collaboration homme-IA :
    Alors que l'IA évolue des outils aux collègues, que se passe-t-il lorsque les humains et l'IA ne sont pas d'accord ?
  • Gérer les problèmes de sécurité de l'IA :
    Nos machines, véhicules et équipements deviennent autonomes. Comment pouvons-nous faire confiance à l'IA et s'assurer qu'elle prend des décisions sûres ?

Avantages et obstacles de l'adoption de l'IA dans les organisations industrielles

Au cours des trois prochaines années, alors que les organisations industrielles augmenteront l'adoption de l'intelligence artificielle (IA), bon nombre des obstacles de longue date au progrès prendront de l'importance. Selon les répondants, les problèmes d'intégration et de qualité des données tomberont le plus, passant de 73 % déclarant qu'il s'agit d'un obstacle majeur ou modéré aujourd'hui, à 31 % d'ici 2022. Dans le même temps, l'avancée des applications d'IA de prochaine génération verra beaucoup plus d'organisations en bénéficier. Dans la visualisation ci-dessous, vous pouvez explorer comment les répondants ont évalué plusieurs obstacles et avantages spécifiques, à la fois pour aujourd'hui et pour trois ans.

Shield icon with a padlock icon in front of it.

Pleins feux supplémentaires

Select...