La mise en service des systèmes de climatisation industriels était un processus complexe, coûteux et long qui nécessitait des outils spéciaux et une configuration manuelle approfondie. Trois inventeurs de Siemens — Jibo Liu, Steven Brens et Sandeep Billa — ont révolutionné ce processus. Reconnaissant que les systèmes de CVC efficaces (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour les bâtiments), qui représentent près d'un cinquième de la consommation mondiale d'énergie, dépendent d'une installation correcte et d'un fonctionnement optimal, ils ont développé un système intuitif application mobile. Leur innovation simplifie la mise en service, rendant la tâche aussi facile pour les spécialistes que la mise en place d'un nouveau téléphone intelligent. Pour cela, ils ont reçu le prix des inventeurs de l'année 2025 dans la catégorie « Invention exceptionnelle ».
Le moment de l'iPhone pour l'industrie CVC
L'histoire a commencé en 2018 par une séance de remue-méninges. Les collègues avaient une vision : ils voulaient créer un système ouvert et normalisé qui soit aussi intuitif qu'un téléphone intelligent. « Nous rêvions d'un système d'exploitation Android pour l'industrie du CVC », se souvient Jibo Liu. Nous voulions recombiner les technologies existantes, tout comme Steve Jobs l'a fait avec le premier iPhone. Et donc ils se sont mis au travail. Leur application est capable de communiquer avec l'unité de commande au moyen d'une clé Wi-Fi, reconnaissant et préconfigurant automatiquement les composants. L'installation guidée, étape par étape, réduit le temps de configuration initial de quelques heures, voire de jours à moins de 30 minutes. De plus, l'activation du service infonuagique fournit instantanément des tableaux de bord, des alarmes et une année de données sur les tendances.
Trois inventeurs, des rôles différents — un objectif commun
Jibo Liu, titulaire d'une maîtrise en génie des microsystèmes et d'un mandat à Siemens depuis 2005, a reconnu l'immense potentiel de l'industrie traditionnelle du CVC. Il a constaté que malgré sa contribution de 20 % à la consommation mondiale d'énergie, de nombreux bâtiments commerciaux, surtout aux États-Unis avec leurs toits plats idéaux pour les unités de toit, manquaient d'interfaces numériques. Sa vision : rendre ces systèmes à commande électromécanique intelligents et faciles à mettre en place avec l'application. Steven Brens, s'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience dans la technologie de commande numérique, a fait le pont entre le développement et l'application pratique. Il se souvient : « Auparavant, il fallait apporter un ordinateur au système CVC et tout configurer manuellement. Aujourd'hui, nous le faisons en quelques clics — directement via l'application. » Cela rend la configuration efficace du système accessible même pour les petites entreprises disposant d'un budget limité. Sandeep Billa s'est concentré sur l'architecture logicielle de l'application, assurant une interface intuitive que tout le monde peut utiliser, même sans connaissances spécialisées. Jibo Liu (ingénieur en solutions, concepteur principal et développeur de l'invention)

Jibo Liu (ingénieur en solutions, concepteur principal et développeur de l'invention)
Plus qu'une application
La solution est basée sur l'unité de commande Climatix C600 de Siemens, qui a été adaptée à de nouvelles applications. La connectivité infonuagique permet la maintenance à distance. Un système intégré d'air frais permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20 %. « Nous n'avons rien inventé de complètement nouveau », dit Liu. « Ce que nous avons fait, c'est combiner les technologies Siemens existantes d'une nouvelle façon, ce qui nous a permis de développer une toute nouvelle solution à une vitesse sans précédent. »
Steven Brens (Ingénieur solutions, installation et déploiement sur le terrain)
La différence dans la vie quotidienne
Cette invention modifie fondamentalement l'installation de CVC, la rendant accessible à un plus large éventail d'utilisateurs. Il élimine le besoin de techniciens spécialisés sur le terrain pour la programmation et la configuration, puisque l'application offre une configuration préconfigurée et simplifiée. Recevant déjà des commentaires positifs et se développant aux États-Unis, l'innovation est de plus en plus compatible. Sur le plan économique, elle ouvre de nouveaux marchés pour Siemens, atteignant les petites et moyennes entreprises et les régions émergentes, démocratisant ainsi l'accès aux technologies de pointe.
Sustainability grâce à la simplification
« L'application garantit que les systèmes fonctionnent efficacement dès le départ », explique Billa. « Pas de mauvaise configuration, pas d'énergie gaspillée. C'est bon pour l'environnement, et aussi pour le portefeuille. » Liu considère l'invention comme faisant partie d'une mission plus vaste : « Mon travail correspond bien à la vision de Siemens d'un monde plus vert et vivable. Même les petites améliorations comptent, si elles sont utilisées dans des millions d'immeubles à travers le monde.
Sandeep Billa (Développeur de Software, mise en œuvre d'une application mobile)
L'avenir est intelligent et interconnecté
Cette innovation démontre comment la numérisation peut simplifier les processus, réduire les obstacles à l'entrée et rendre la technologie moderne du bâtiment accessible à de nouveaux groupes cibles, transformant ce qui était autrefois un marché de niche en une réalité réalisable.