La conception durable de l'électronique est l'un des plus grands défis techniques de notre époque. Les systèmes électroniques doivent être capables de résister à des conditions extrêmes telles que la chaleur, l'humidité et les vibrations — tout en restant réparables ou recyclables à la fin de leur vie. Pour relever ce défi, les recherches de Nora Jeske se concentrent sur les matériaux innovants et respectueux de l'environnement et les technologies de connexion pour les systèmes électroniques. Elle développe également des méthodes basées sur les données pour évaluer les appareils électroniques et estimer leur durée de vie restante. Cela répond au problème croissant des déchets électroniques et soutient la mise en œuvre des critères Siemens Eco Tech. Pour ces contributions, elle a reçu le prix de l'inventeur de l'année 2025 dans la catégorie « Nouveau venu ».
Fittage de l'argent — technologie clé pour une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie
Augmenter la fiabilité et la durée de vie de l'électronique de puissance est un objectif central de la recherche de Jeske. Une approche importante est l'utilisation de la technologie de frittage de l'argent pour des solutions innovantes d'assemblage et de connectivité. Dans le frittage de l'argent, de minuscules particules d'argent sont pressées ensemble sous pression et à chaleur modérée pour former un composé solide électriquement conducteur. Contrairement au soudage, il n'y a pas de fusion des métaux, mais plutôt un processus de diffusion qui crée une couche de composé stable et résistante aux hautes températures. Grâce aux excellentes propriétés thermiques de l'argent, cette technique offre des avantages majeurs : meilleure dissipation thermique, fiabilité accrue et durée de vie plus longue.
Jeske travaille pour améliorer encore la durabilité de cette technologie. Elle se concentre sur l'optimisation des chaînes de processus pour combiner le frittage de l'argent avec d'autres étapes de fabrication. L'objectif est de raccourcir les temps de processus, d'économiser de l'énergie et d'augmenter simultanément la fiabilité pour produire des modules robustes, compacts et durables pour l'électronique de puissance.
En plus d'accroître la fiabilité, Jeske concentre également son attention sur la façon dont l'électronique peut être réutilisée et recyclée — et comment rendre la fabrication plus économe en ressources. En collaboration avec l'équipe de fabrication électronique à Berlin, elle développe des approches pour un processus de séparation automatisé pour les circuits imprimés et les composants électroniques, des méthodes pour évaluer la réutilisabilité des composants et des concepts pour récupérer la chaleur et les gaz de processus en production. « Nous examinons comment le module global peut être construit pour être durable — tout en restant réparable », explique Jeske. « C'est la clé de l'économie circulaire », ajoute-t-elle.
Des appareils électroniques qui racontent leur histoire
Un autre objectif de son travail novateur est d'évaluer le cycle de vie de l'électronique. Jeske et ses collègues ont développé des structures passives qui peuvent être intégrées dans des matériaux ou des composants et réagir tôt aux contraintes environnementales telles que la température ou l'humidité. Cela donne une indication de l'état de l'électronique et offre des conseils décisionnels pour évaluer la durée de vie restante d'un système ou de composants individuels.
Cela rend l'électronique évaluable en fonction des données : Quels composants peuvent être réutilisés ? Quels doivent être remplacés ou recyclés ? Quel impact cela a-t-il sur la durée de vie restante de l'ensemble du système ? Cela crée une nouvelle norme technique — l'électronique qui fournit des informations sur leur propre historique d'utilisation — et rend la transition vers une économie circulaire mesurable et contrôlable.
De la technologie à la stratégie
Parallèlement au développement technique, Jeske explore les moyens d'intégrer ces solutions aux futures générations de produits et aux stratégies de développement durable de Siemens. En tant qu'experte principale clé chez Siemens Foundational Technologies, en plus de ses recherches, elle est également impliquée dans des radars de tendance et des initiatives de recherche qui identifient les matériaux durables et les principes de conception circulaire pour l'électronique à un stade précoce.
La carrière de Jeske a été façonnée par une bourse de la German Academic Scholarship Foundation et son parcours interdisciplinaire entre la technologie, les questions sociales et les services-conseils. Il est important pour elle de « faire changer les choses par mes propres actions » — une affirmation qui se reflète dans ses inventions. L'objectif de son travail est de réduire les déchets électroniques dans le monde entier, de conserver les ressources et de concevoir des systèmes électroniques de manière à ce qu'ils puissent être utilisés plus longtemps, réparés et finalement mieux recyclés — une contribution importante à l'économie circulaire.